结果:找到"屏幕",相关内容130条
  • 梁山派的双接口的屏幕如何实现横屏显示呢?
  • 打扰立创的工程师了,我购买了这个屏幕拓展版,就是第一版的屏幕拓展版,在使用rgb接口的屏幕代码中我不知道如何去修改为横屏显示,默认是竖屏显示的,无论是mcu驱动的代码还是rgb驱动的代码都没有相关说明,这个屏幕的资料我也找不到相关的说明,代码中也没有。麻烦给解答一下。
  • 所属专栏: 立创开发板 标签: 拓展板 发帖人:QingMT 发帖时间:2024-04-05 16:50:00
  • 白屏现象
  • 1)进入启动画面之前出现的短暂的白屏.2)打开第二个工程时出现的几秒钟的白屏.能不能消除这些白屏现象.廉价,不稳定的感觉.
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 白 发帖人:necdea 发帖时间:2023-08-15 08:14:00
  • 什么是测量光栅以及如何使用
  • 什么是测量光幕?测量光幕就是用来检测测量的一种红外线传感器,也是一种特殊的光电传感器,测量光幕可以提供多种非接触测量解决方案,使用寿命长,对被检测物体无损害,用来测量物体的外形尺寸、外部轮廓、裂缝检测、焊缝检测、孔洞检测、卷材纠偏等。测量光幕由单套或者多套传感器的光线阵列,形成一个“光幕”,以对射扫描的方式,传输出信号,配合控制器及其软件,实现检测定位和测量物体外形尺寸的功能。测量光幕被广泛应用于各行业的非接触式测量及检测、自动控制、智能仓储、物流、工业机床安全领域,检测光幕系列产品包括训考厂、停车场、车辆超限检查(长宽高)、闸机、通道客流量检测、客车上下客人数检测等等;测量光幕系列产品在工...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 安全 测量 光栅 光 传感器 发帖人:三井安全光栅 发帖时间:2023-05-17 11:53:00
  • 安全光栅的使用方法
  • 众所周知,安全光栅作为工业生产行业中的专业防护设备,被广泛应用于冲压设备,自动化机械,自动化焊接线,剪切设备等行业。其主要功能是有效预防安全事故并保护企业生产和员工人身安全。因此,在选择安全光栅产品时,必须首先考虑安全光栅的性能和质量。在可靠的质量和出色的性能的基础上,选择低成本的制造商和品牌。要购买便宜和高质量的安全光栅产品,注意以下事项不可忽略。1.必须注意安全光栅的来源。在出于任何目的购买产品时,我们公司将注意质量是否合格,并且不应放宽诸如专业安全保护装置之类的安全格栅的质量标准。与不合格的光栅产品相比,来自常规或“知名”安全光栅的产品性能更加可靠。尝试对购买的安全光栅进行详细的调查和...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 光栅 光 传感器 测量 安全 发帖人:三井安全光栅 发帖时间:2023-05-15 10:45:00
  • 专业版对屏幕150%缩放不理想
  • 专业版版本:V1.8.28.355930我是用笔记本,屏幕分辨率为2560X1440,15.6寸,缩放150%在主页打开新建器件时底部(确认//取消)按钮只能显示一半在原理图面页选中零件,更新工程库面页(确认//取消)按钮都看不到了,屏幕缩放调整为125%时正常眼睛不好,150%以下真难受我认为是子页面没有跟随屏幕缩放造成的
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:xzy焱 发帖时间:2022-10-01 15:54:00
  • 【智能穿戴开发教程5】开源蓝牙心率防水运动手环-OLED屏幕显示
  • 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列OLED屏幕显示Lcd屏幕显示1相关简介本次Lcd屏幕显示是采用SSD1306。SSD1306是一个单片CMOSOLED/PLED驱动芯片可以驱动有机/聚合发光二级管点阵图形显示系统。有128segments和64Commons组成。该芯片专为共阴极OLED面板设计。SSD1306中嵌入了对比度控制器、显示RAM和晶振,并因此减少了外部器件和功耗。有256级亮度控制。数据/命令的发送有三种接口可选择:6800/8000串口,I2C接口或SPI接口。我们本次就是使用软件模拟I2C接口控制LCD屏幕。2硬件设计下图是我们的LCD屏幕的接口,这里使...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 OLED 显示 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-05 15:04:00
  • LOTO示波器软件功能||井字测量光标的锁定功能用于跨屏幕测量
  • 正常的任何型号的LOTO上位机软件默认的光标是这个橙色的,就是你放在任何一点上,会把你的横纵坐标显示出来。还有一种是做跨度测试的,就是井字光标,从一个位置脱离后,到另一个位置,会显示2个位置之间的时间差△,A通道的电压差△A,B通道的电压差△B。屏幕上的红色区域是整个缓冲区,里面白色的框是显示我们当前的屏幕位置,可以移动白框观察波形。但是你会发现当你在移动的时候,井字光标是一直在屏幕内的,不会移动,不能跨屏幕测量。所以我们加了一个井字光标的锁定功能。我们将光标移动到你要测量的初始位置,点击锁的符号,光标的一边就固定住了,是和波形固定在一起的。无论是用鼠标来回拖拽波形,还是键盘的左右箭头,还是...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 井字光标 锁定功能 跨测量 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-05 08:27:00
  • 求助汽车加装LED炫酷屏幕的做法
  • 如图所示有谁知道这个怎么弄?网络上有无线语音的但是很贵语音操作不精准。想做键盘控制的。这个是网络控制的图我就是一个爱好者只会做硬件组装的活,不会写程序!!!555555有高手设计一个出来大家玩玩。尽量做到用最少的钱钱diy对大的快乐。
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 求助汽车加装LED炫酷的做法 发帖人:tigger08 发帖时间:2020-12-11 16:46:00
  • 立创EDA现在支持分屏了吗
  • 现在立创EDA支持分屏了吗,刚刚操作了一下,还没有找到如何分屏显示。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 分 发帖人:Sheeran 发帖时间:2020-01-06 21:47:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: