查看: 1724  |  回复: 6
专业版对屏幕150%缩放不理想

主题

回复
发表于2022-10-01 15:54:06 | 只看该作者
1# 电梯直达

专业版版本 : V1.8.28.355930

我是用笔记本,屏幕分辨率为2560X1440,15.6寸,缩放150%

在主页打开新建器件时底部(确认//取消)按钮只能显示一半

在原理图面页选中零件,更新工程库面页(确认//取消)按钮都看不到了,屏幕缩放调整为125%时正常

眼睛不好,150%以下真难受

我认为是子页面没有跟随屏幕缩放造成的


主题

回复
发表于2022-10-01 21:06:37   |  只看该作者
2#
你的系统不会是win10吧

主题

回复
发表于2022-10-05 10:02:04   |  只看该作者
3#
是win10啊

主题

回复
发表于2022-10-06 09:30:11   |  只看该作者
4#
放大至100%是否可以。

主题

回复
发表于2022-10-10 19:50:28   |  只看该作者
5#
发表于2022-10-06 09:30:11  4# 放大至100%是否可以。

可以时可以,就是看不见字啊

2K屏缩放100%,看不见字啊,太小了


主题

回复
发表于2022-10-10 19:53:31   |  只看该作者
6#
你升级到1.8.36试试

主题

回复
发表于2022-10-11 21:19:29   |  只看该作者
7#
发表于2022-10-05 10:02:04  3# 是win10啊

升级到windows11吧。缩放比例用100%,然后单独把字体调大到一个合适的比例。

我记得以前windows是可以单独调节分辨率和字体的,甚至可以给系统换字体。不知道什么时候,这个功能被取消了。反正我用的win10就是只能调节整体的缩放,而且缩放出来的字体极其难看。

win11算是把老功能又找回来了,而且win11的字体几乎可以任意比例缩放,即使最差的效果,也比win10的好。


…………当然,我的体验仅限于我的笔记本的屏幕。我也见过其他笔记本,win10的整体缩放虽然很渣渣,但字也不是很难看(虽然和win11没得比)