结果:找到"年终盛典",相关内容25条
  • ZGLC-B2蓝牙ibeacon辅助定位终端
  • 产品介绍ZGLC-B2蓝牙ibeacon辅助定位终端支持标准ibeacon格式报文,支持IOS和Android系统,支持微信摇一摇功能。广播报文携带经过校准的1米远RSSI强度值,当本终端部署于室内固定位置时,配合接收端接收到这些信号并计算距离,实现室内定位功能,接收端可以是手机或者智工运维公司自研的胸卡型4G+GPS定位终端。支持手机APP调整发射信号强度,部署时可以调整终端的信号覆盖范围。如果多个终端组合使用,多个关联的定位信息同时传输到后台,通过后台的定位算法可以得到精确的位置。终端支持定制功能,例如添加温湿度,烟雾,PM2.5等传感器,接收机可以把这些数据采集并发到云端。广泛应用于园...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ibeacon 定位端 室内外定位 发帖人:gavinpeng 发帖时间:2022-04-14 16:54:00
  • SHT31温湿度超标,是没有水合?还是有其他原因?
  • 大家在焊接完成SHT的温湿度传感器后,有没有做水合的处理的?听有人说,SHT的芯片在焊接完成后,必须要尽快做水合才能恢复原有的精度,因为经过了高温焊接之后,感温感湿部分会有变化。之前做过一次SHT31,SMT焊接完成后,直接装产品,到计量局计量,偏差偏大,到了+0.6到+1°的误差,湿度也差不多时+5%,+6%的样子,后来,将剩余的没有用的已经焊接好的PCB板,放在一个装水的容器内密封,放置了48小时水合,再装产品,去计量局测试的时候,发现偏差在+0.2到+0.35左右,湿度在+2%,+3%样子,效果不错,不过,温度但是还是超标。程序上采集了几次数据后,取平均,直接输出。另外,已经排除了PC...
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: SHT30 SHT31 温湿度 传感器 思锐 发帖人:阿皮哥2007 发帖时间:2020-09-29 15:08:00
  • 最后一天,我忍不住了!
  • 来了来了,立创八周年庆最后一天,小创我忍不住了!这次周年庆本来小创是不着急的,优惠力度辣么大,怕啥?后来小创才知道,不是怕不好卖,是太!好!卖!了!尤其是全场5折起的商品,大家纷纷催着补货。今天就是立创8周年庆最后一天了,大家准备上战场了!吓得小创赶紧做功课,求产品上架更多优惠型号,结果今天热卖型号增加了接近10000个,诚意十足!活动新增型号一览(88折起)这次立创八周年庆玩法其实特别简单粗暴:我,立创,打折送券!也就是说活动的核心就在于全场5折起、抢100元无门槛券。当然顺便领一下京东卡、享受一下包邮,也是非常棒的!有朋友问小创哪个活动最划算,小创是这样想的:小孩子才做选择,成年人当然是...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 活动 周 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-21 12:27:00
  • 周年庆查优惠神器,教你3步完成批量比价!
  • 立创八周年活动正在火热进行中你还在一颗一颗物料地找优惠?亲!这个功能你可能还不知道——BOM智能配单!平常200颗物料一个小时也比不完价现在教你3步,只需1分钟,比价一目了然!不仅快,而且自动统计优惠总额往下看!!!第一步:下载模板,填写BOM文件首先在立创商城官网目录最右侧,点击BOM配单>下载模板>填写模板。(注意:型号/规格和用量2栏必填,一次最多填写200个以下物料;用量指的是制造一套成品所需的量,非总量)>>点击进入BOM配单<<模板填写展示——第二步:上传BOM文件,填写查询套数点击上传BOM文件,找到你填好的BOM文件上传。系统会马上匹配好型...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 周庆 神器 优惠 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-19 20:20:00
  • 立创八周年庆典!全场5折起+100万无门槛券感恩回馈!
  • 时间一晃,又至仲夏,不知不觉间,立创商城已经走过了8个春夏秋冬,2900多个日夜的风雨兼程,离不开大家的信赖及支持,立创商城迎来了八周岁生日!▽▽▽八年来,立创集团电子全产业链自营服务涵盖:立创EDA+行业领先的PCB打样/中小批量+元器件商城+钢网制造+SMT贴片,成长为中国领先的现货元器件交易平台。感恩有你,为答谢大家的一路陪伴立创商城8周年庆推出了大礼——全场5折起再送100万无门槛券!活动一:100万无门槛券准时开抢!▲10000张100元无门槛券,6月6日-21日开始。活动二:全场5折起!▲6月17日-21日,全场各大品牌5折起疯抢,数量有限,抢完即止。>>点此查看立创...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 周庆 打折 无门槛券 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-10 09:47:00
  • 年终盛典丨下单返现、满额送华为Mate20!
  • 寒来暑往不知不觉间2018年就快要过去了为感谢新老朋友一直的陪伴与支持立创商城开展年终盛典感恩回馈大型活动2018.12.10-21※下单返现※全品牌无门槛现金优惠券最高单笔500元四档奖励,惊爆眼球年终狂欢,从立创商城开始单笔订单满1999元即返80元单笔订单满4599元即返200元单笔订单满9999元即返500元单笔订单满99999元即送HUAWEIMate20(128G)>>立即下单<<↓↓↓查看活动详情https://activity.szlcsc.com/18nzsd.html
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-12-07 21:30:00
  • 【已公布获奖名单】立创商城双11来袭,回帖赢10000元现金大奖
  • >>>获奖感言:凡高智能科技;mcdull;大豆豆豆砸;河北工业大学智能车;小草朵朵;圣依落雪;comma;Leaguar;5King;doraemon>>>获奖名单:http://club.szlcsc.com/article/details_37167_22_1098.html#floor_1098>>>有效楼层:http://club.szlcsc.com/article/details_37167_22_1096.html#floor_10962018立创商城双11活动入口PC端:https://www.szlcsc.com/go/18ssy移动端:https://m.szlcsc....
  • 所属专栏: 立创动向 标签: 2018 双11 万元大奖 发帖人:立创小星 发帖时间:2018-10-31 16:42:00
  • SDP810差压传感器,I2C接口,盛思锐出品
  • SDP810系列是用于苛刻且成本敏感的HVAC应用(如VAV控制器、燃烧器、热回收系统和过滤器监控)中的精确气流测量的解决方案。SDP810是基于新一代CMOSens®传感器芯片,具有SDP600系列成功的特性。该差压传感器是超过15年测量数以百万计的患者、汽车发动机和HAVC系统的流量经验的结晶。由于其成熟的外形尺寸,SDP810系列集成方便传感器芯片提供扩展的功能、智能平均功能和多种测量模式。像所有Sensirion差压传感器一样,SDP800系列精度出色,长期稳定,无零点漂移。配置管连接125Pa或500Pa数字(I2C)输出功能多样,有高达2kHz的灵活测量速度、多种测量模式(触发/...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 差压传感器 思锐 500Pa 125Pa 发帖人:Maximum 发帖时间:2017-12-23 18:37:00
  • 聚焦行业峰会,立创商城荣膺“年度杰出电子商务平台”奖项!
  • 今天(2017年10月20日)上午九点半,由Aspencore旗下eMediaAsiaLimited出版的领先电子管理类杂志《国际电子商情》主办的2017年度“全球分销与供应链领袖峰会”在深圳马哥孛罗好日子酒店隆重举办!图峰会现场,高朋满座全球电子行业产业链上下游的领军人物汇聚一堂,深入剖析了“中国制造2025”背景下,元器件分销行业所面临的机遇和挑战,以及元器件电商平台的发展现状与未来!数百位电子业内人士亲临现场深入讨论、互谈供需,立创商城运营总监张银莹也出席了峰会。与峰会同期举办的,还有“2017年度电子元器件分销商卓越表现奖颁奖典礼”,作为国内领先的一站式元器件采购自营电商,立创商城凭...
  • 所属专栏: 立创动向 标签: 2017度电子元器件分销商卓越表现奖颁奖礼 全球分销与供应链领袖峰会 度杰出电子商务平台 发帖人:立创君 发帖时间:2017-10-20 23:49:00
  • 喜中666大奖一个
  • 在昨天刚下班下雨的那个晚上,获得立创君的通知,中得迄今为止人生中最大的一个奖项,666元,听到这个消息当时都不敢相信自己能够中奖,几次固定楼层都因为工作原因都错过了,最后一晚因为去朋友那边回来太累也忘记了,还好的是偶尔抽空刷一下楼(遵守刷楼规则很重要),刷了有三十多层!念念不忘,必有回响。。。在这边也多多少少买过很多次东西了,希望立创商城的器件品质一如从前,能够确保正品,能让我们买的放心,用的舒心。。。希望以后立创能越来越红火,能像六月份那样发一些满多少减多少的优惠券给我们,产品的种类也越来越全。。。
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 六周盖楼赢奖 发帖人:蓝雨 发帖时间:2017-08-09 22:33:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: