结果:找到"快恢复二极管,二极管,MDD",相关内容804条
  • 开关电源中为什么要用快恢复二极管?
  • 快恢复二极管在电源应用中,确保高效率、可靠性和长期稳定运行,在电路中作用显著。1.开关电源的工作原理开关电源通过在高频下切换电源,将输入电压转换为所需的输出电压。这一过程通常涉及到能量在储能元件(如电感和电容)中的存储与释放,而这一过程的高效转换是通过使用开关器件(如MOSFET或IGBT)和二极管来实现的。在这个过程中,二极管的性能直接影响到系统的效率、热管理和可靠性。2.为什么需要快恢复二极管快恢复二极管在开关电源中的应用主要是基于它们的几个关键性能参数,这些参数使得它们在高频切换应用中表现出众:快速恢复时间:快恢复二极管的核心特性是它们具有较短的恢复时间。在二极管从导通状态切换到截止状...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-11 10:11:00
  • 快恢复二极管代换原则有哪些?
  • 快恢复二极管是在电力电子设备中广泛使用的一种半导体器件,它们在开关电源、逆变器、整流器和频率转换器中扮演着关键角色。快恢复二极管的特点是具有较短的反向恢复时间(trr),使得它们能够在高频下工作而产生的损耗较小。当需要替换现有设计中的快恢复二极管时,了解代换原则是非常重要的,以确保电路的性能不会受到影响。1.电气参数匹配反向恢复时间(trr):这是快恢复二极管最关键的参数之一。替换的二极管应具有等于或更短的反向恢复时间,以保持电路的高效性和减少开关损耗。正向电压降(Vf):应选择具有相似或更低正向电压降的二极管,以优化功率损耗和提高效率。最大反向电压(Vr):选用的二极管应能承受原二极管规定...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-04 09:30:00
  • 快恢复二极管在电路中加载过热原因是什么?
  • 快恢复二极管在电力电子设备中广泛使用,因其具有快速切换特性,能有效减少开关时的能量损失,提高系统效率。然而,在实际应用中,这种二极管有时会出现过热问题,这不仅影响其性能,还可能导致设备故障或损坏。一、快恢复二极管的工作原理及其重要性快恢复二极管是一种半导体器件,它能够在极短的时间内从导通状态切换到截止状态。这种特性使得它在开关电源、逆变器和整流器等电子设备中得到广泛应用。它的快速切换能力减少了切换过程中的能量损耗,从而提高了整体系统的效率和性能。二、快恢复二极管过热的主要原因电流过载:当二极管承受的电流超过其最大承载能力时,会产生过多的热量,导致器件过热。开关频率过高:高频开关会增加二极管的...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-26 09:47:00
  • 快恢复二极管在门锁应用的作用有哪些?
  • 快恢复二极管在门锁应用电路中的作用有哪些?1.超快速恢复时间在门锁应用中,用户通常期望门锁能够迅速响应并完成解锁或锁定的操作。快恢复二极管具有超快速恢复时间的特性,可以迅速从导通到截止状态切换,确保电路在短时间内恢复到正常工作状态。这对于提高门锁系统的响应速度和实现快速操作至关重要。2.高反向阻值门锁系统通常使用电池供电,为了延长电池寿命,需要降低电路的待机功耗。快恢复二极管具有高反向阻值的特性,可以降低反向漏电流,减小门锁在待机状态下的功耗。这有助于提高门锁的能效,延长电池使用时间,增强门锁的可靠性。3.低开启电压在门锁电路中,快恢复二极管通常具有较低的开启电压,即在正向偏置下开始导通的电...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-11 09:53:00
  • 快恢复桥在快充应用领域的作用有哪些?
  • 快恢复桥技术为快充应用提供了高效稳定的能量传输,快恢复桥技术在快充应用领域的作用,以及它在提升能量传输效率、保障设备稳定性等方面的重要性。1.能量传输效率的提升快恢复桥技术在快充系统中的一个重要作用是提升能量传输效率。通过精密的电路设计和高效的能量管理,快恢复桥可以最大限度地减小电阻和损耗,从而实现电能的快速传输。这对于移动设备和电动汽车而言至关重要,因为它意味着在较短的时间内获得更多的电量支持,提高了用户的充电体验。2.稳定性与可靠性的保障在快充过程中,设备需要获得高质量的电能支持,以确保充电的稳定性和可靠性。快恢复桥技术通过实时监测电压、电流等参数,能够自动调整电路,防止电能波动,保障设...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-04 09:55:00
  • MDD快恢复二极管在机器人电路中的作用是什么?
  • 快恢复二极管作为电路中的关键组件之一,在电子电路中的作用也很关键。那么,快恢复二极管在机器人电路中有哪些功能和优势?1.高频开关电源的关键组件在机器人电路中,高频开关电源是常见的电源类型,它能够提供稳定的电力供应,并具有高效能和小尺寸的优势。然而,在高频开关电源中,电流和电压的快速变化可能导致二极管的反向恢复问题。为了解决这一问题,快恢复二极管应运而生。2.反向恢复时间的关键控制快恢复二极管相较于传统二极管具有更短的反向恢复时间。反向恢复时间是指二极管在反向电流结束后从导通到截止的时间。机器人电路中,特别是在高频开关电源中,需要尽可能减小反向恢复时间,以确保电流的流通和电路的稳定性。快恢复二...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-12-13 09:29:00
  • 快速恢复二极管的性能特性
  • 一、快恢复二极管结构特点快速恢复二极管的内部结构与普通二极管不同。在P型和N型硅材料之间添加碱I以形成P-I-N硅芯片。由于基极区域非常薄,反向恢复电荷非常小,不仅trr值大大降低,而且瞬态正向压降也降低,因此管可以承受高反向操作电压。快速恢复二极管的反向恢复时间通常为几百纳秒,正向压降约为0.6V,正向电流为几安培至几千安培,反向峰值电压可达几百至几千伏特。超快恢复二极管。二、快恢复二极管反向恢复时间反向恢复时间(tr)的定义:电流通过零点和正向转换到指定低值之间的时间间隔。它是衡量高频续流整流装置性能的重要技术指标。反向恢复电流波形如图1所示。IF是正向电流,IRM是最大反向恢复电流。I...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-09-06 09:38:00
  • 如何选择开关电源次级输出的整流二极管的反向恢复时间?
  • 选电流和电压,只要是快恢复二极管都能达到或超过开关电源的工作频率的。现代脉冲电路中大量使用晶体管或二极管作为开关,或者使用主要是由它们构成的逻辑集成电路。而作为开关应用的二极管主要是利用了它的通(电阻很小)、断(电阻很大)特性,即二极管对正向及反向电流表现出的开关作用。二极管和一般开关的不同在于,"开"与"关"由所加电压的极性决定,而且"开"态有微小的压降Vf,"关"态有微小的电流I0。当电压由正向变为反向时,电流并不立刻成为(-I0),而是在一段时间ts内,反向电流始终很大,二极管并不关断。经过ts后,反向电流才逐渐变小,再经过tf时间,二极管的电流才成为(-I0),ts称为储存时间,tf...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-09-04 09:44:00
  • 快恢复二极管并联应用的均流问题有哪些?
  • MDD快恢复二极管在并联电路中的均流时,应该注意什么?这个是很多工程师关心的问题。1.当并联快恢复二极管数很多,在结构上形成分支并联回路时,可以将快恢复二极管按正向压降接近程度分级分组,在可能流过较大电流的支路里,装配正向压降稍大的元件组。2.在快恢复二极管开通前后阳极-阴极间电压较高、开通后电流上升率较大时,常选用开通时间尽量一致的快恢复二极管。但由于快恢复二极管参数可选择的自由度太小,为了经济和维修更换方便,常和电路补偿方法结合使用。采用补偿后能使元件开通时间的分散度在5~6µs左右较合适。补偿方法可以在每个快恢复二极管支路中串入均流电抗器,或者将整流变压器阀侧线圈多分几组,减少每个线圈...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-04-11 09:53:00
  • MDD快恢复二极管如何检测好坏?
  • 将万用表置于Rx1k挡,测快恢复二极管的正、反向电阻,正向电阻一般为几欧姆,反向电阻为∞,如果测得的阻值均为∞或为0,则表明被测管子损坏。MDD快恢复二极管的对管检测方法与上述方法基本相同,但必须首先确定其共用端是哪个引脚,然后再用上述方法对各个MDD快恢复二极管进行检测。RS3ATHRURS3MSMBG181017.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2019-07-19 11:20:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: