结果:找到"快捷键,鼠标光标",相关内容1000条
  • 基于CH9329快速开发一个USBHID虚拟键盘鼠标
  • CH9329USB虚拟键盘鼠标本文章参考FlexLua官网,基于FlexLua脱离复杂单片机C开发正逐渐成为一种快速高效的IoT硬件开发方式。让小白即使不懂单片机开发也可很容易用FlexLua零门槛开发各种IoT硬件。一、介绍CH9329芯片可以通过USB口模拟成鼠标和键盘来控制电脑(包括Win,Mac,Androiod),这样我们就可以在不用开发PC软件的情况下通过一个简单的硬件来实现对各种电脑的自动化控制,甚至通过接上4G模块来实现远程控制本地电脑的目的。材料清单:•CH9329模块二、相关库函数介绍--配置CH9329开始工作LIB_CH9329Config()--将鼠标光标移至屏幕的...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: USB盘,低代码 发帖人:FlexLua 发帖时间:2024-05-10 13:54:00
  • 10个实用的SOLIDWORKS快捷键
  • SOLIDWORKS快捷键具有高度可定制性,可以有效提高用户建模效率,下面简单介绍10个实用的SOLIDWORKS快捷键。1.“Q”键点击“Q”键,所有隐藏的基准平面都会出现。如果要为下一个草图选择基准平面。选择基准平面后不要移动鼠标。将出现一个弹出菜单,如下图所示,允许我们绘制草图。2.“F”键按“F”键从整屏显示全图。3.“A”键草图绘制时按“A”键并移动鼠标,可以从直线更改为圆弧或从圆弧更改为直线。4.“D”键点击“D”键,鼠标箭头旁边会显示“确定/取消”弹出窗口。5.“S”键此快捷工具栏有4种模式:零件,装配,工程图和草图。所有这些都可以定制,包含任何你可以想到的命令。6.“Ctrl...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: solidworks 机械设计 非设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-10 10:42:00
  • EDA能否加入多级快捷键的操作
  • 立创EDA会继续完善二级快捷键功能吗?最近从EDA普通版本转到专业版,发现专业版内二级的快捷方式特别好用,比如原来普通版本切换单位是纯粹的鼠标切换,而专业版版可以通过顺序按下F6和Q快速切换单位。这种多级的快捷键感觉特别好用,但是目前专业版内这样形式的功能适配的比较少,不知道后面立创是否还会适更多的功能?不知道什么时候这个功能能够适配到DRC和滴泪,真的很期待!(原来用的我是主要用AD里面通过TDR快捷键快速唤醒RDC真的很爽)
  • 所属专栏: 使用教程 标签: 发帖人:khty 发帖时间:2022-09-03 21:39:00
  • 立创标准版快捷键失效不起作用
  • 立创EDA标准版遇到的问题:1.常用的快捷键W绘制原理图的连线,现在按的没反应,快捷键设置没更改;2.之前原理图和PCB相互交叉选择shitft+x都可以跳到PCB里面现在按的也没反应,只有ctrl+shift+x才可以但是会直接挪动PCB位置3.原理图里面原件反转只有Y有反应X没反应了以上这些情况的快捷键都没有用,但是去工具栏里面点一下又可以。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创eda准版, 发帖人:ns123 发帖时间:2022-03-28 17:30:00
  • 快捷键的改进意见
  • EDA专业版目前可以自定义快捷键,但是原理图和pcb中的快捷键是统一定义的,建议分开。比如“V”在PCB里是放置过孔,在原理图里是垂直镜像。用立创eda的工程师基本都是其他软件转过来的,所以快捷键功能一定要强大。甚至可以在不同的命令下单独设置快捷键。专业的layout工程师都是用快捷键的。这样可以保持他们使用原来软件的习惯。支持国产eda
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:一只小喵咪 发帖时间:2021-12-24 15:50:00
  • 串口转USBHID键盘鼠标方案
  • 方案概述本方案的实现基于串口转标准USBHID设备芯片CH9328/CH9329,芯片根据不同的工作模式,可以在计算机上被识别为标准的USB键盘、鼠标设备。芯片无需编程,可以在用户端轻松实现模拟键盘鼠标动作。芯片接收符合其数据格式的串口数据,并自动将其转换为键盘与鼠标数据上传给计算机。CH9328只具备单一模拟键盘的功能,CH9329可以看作是CH9328的升级版,可以单芯片实现模拟键盘+相对鼠标+绝对鼠标的功能,且可根据实际需要进行模式切换。功能特点支持5V和3.3V模式,内置晶振;默认9600bps,支持各种常用波特率,且可通过工具修改;多种芯片工作模式与串口通信模式,应用灵活;支持普通...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: CH9328 CH9329 USB盘 USB 串口转盘 串口转 发帖人:WCHTECH39 发帖时间:2019-06-03 15:12:00
  • 希望增加视窗跟随鼠标箭头置中的快捷键
  • 在PCB布线时视窗总是不能跟随鼠标箭头移动,想观察周围零件布局时又要右键拖动图纸,这样布线的连贯性就打折了,所以希望增加视窗跟随鼠标箭头置中的快捷键,这样布线就可以快速好多啦!
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 发帖人:小小一颗葱 发帖时间:2019-06-01 08:09:00
  • USB键鼠延长方案
  • 概述键盘鼠标紧随着电脑诞生而出现,是最常见的电脑外设,目前市场上使用最多就是USB接口的键盘鼠标,然而受USB协议的限制,线长只有几米,键盘鼠标延长方案分为上位机端和下位机端(需成对使用),两端通过串口实现USB键鼠信号的远程传输,解决了长度限制这一问题。CH9350方案为单芯片键鼠延长方案,可提供两种USB键鼠延长方式。第一种是RS485串口直连方式延长,这种延长方式上位机端和下位机端之间的最大距离可达到300米;第二种方式是将上位机端和下位机端的串口信号和音视频信号一起整合再延长。CH9350方案可以在视频延长方案的基础上很方便的加入USB键鼠延长功能,无需客户开发。应用领域应用于工业控...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CH9350L 延长 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-08-28 16:07:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: