结果:找到"恢复工程",相关内容626条
- 立创eda专业版使用文档恢复功能出现的诡异情况
- 1.版本如下图:2.2024/1/18大概晚上六点33分,立创eda专业版出现卡顿,白屏,随后等待若干分钟无果;我打开windows任务管理器,强制关闭eda;在关闭eda之前有过多次保存,同时为了一边看原理图,一边看PCB,遂打开了2个窗口(使用的是eda提供的新窗口打开功能,一个窗口只显示pcb,另一个窗口只显示原理图);使用恢复文档功能,发现历史记录为18号当天下午6点多的文件,可问题是18号当天我基本上一整天都在画图;而且在这些历史记录中,恢复出来的原理图和pcb备份,原理图是卡顿白屏前的下午6点半左右的最新文件,而pcb则当天下午的3点多钟的文件;3.问题立创eda自动保存的机制是...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 文档恢复; 发帖人:Octocat 发帖时间:2024-01-18 19:15:00
- MDD快恢复桥在PD快充电源中的应用
- 随着氮化镓PD快充体积不断优化,对贴片桥堆有了更高的要求,MDD推出高可靠性,小体积、大电流的TTF封装。贴片桥堆产品在市面上常见封装有UMBF、MBF、ABS、MSB、LSB(同行)等等,相比常规贴片封装桥堆,TTF封装可以放置更大的芯片,散热更好。快恢复桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容,达到非常少的谐波振荡产生的效果,从而改善传导效果。TTF封装具有以下优点:1.体积小,散热效果好,最大电流可以做到8A1000V.2.可以直接替换GBU、GBP、GBL等插件整流桥堆,提高生产效率。3.可以不用改版与Z4GP封装、TT封装、LSB封装共用焊盘位置。4.可以改善...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 快恢复桥,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-15 10:18:00
- 怎么恢复工程
- 急急急我本来想备份工程,结果复制粘贴的方向反了,已经完成的工程被空白工程覆盖。发现错误后试图用“ctrl+z”撤回,结果变成了这样。有没有办法恢复a
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 恢复工程 发帖人:Towers 发帖时间:2023-01-30 19:24:00
- 立创EDA专业版-半离线模式-怎么恢复备份
- 昨晚画图到接近1点,早上开机提示离线文件与服务器的不一致,让我二选一,果断选择离线文件,因为我是半离线的模式。没想到直接回到解放前,文件内容是N个钟前的版本。我当时还在想如果选择离线文件想反悔怎么办。没想到。。。。各位小哥,有遇到这种情况的么?有没有办法恢复到服务器的在线文件?在线求救。。。。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 恢复备份 发帖人:OrE 发帖时间:2022-10-09 09:13:00
- 怎么从下单导出的制板Gerber文件恢复
- 本人电脑出了文件,硬盘被格了,之前工程文件都是存本地了,现在没了,只能下载之前下单的Gerber文件,怎么从下单导出的制板Gerber文件恢复成EDA的工程文件啊!求助啊
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 文件恢复 发帖人:zechun046 发帖时间:2022-10-01 16:15:00
- 立创EDA没办法文件恢复
- 点击恢复一直出现如图所示提示框
- 所属专栏: 技术交流 标签: 文件恢复 发帖人:沉寂与复苏 发帖时间:2021-12-16 14:49:00
- 防止快恢复二极管炸管措施
- 快恢复二极管击穿后,相当于输出电容并接在变压器次级,这个击穿与输出短路有本质上的不同整流管击穿后相当于短路了变压器副边,最直观的是原边电感量也就没有了(除了极小的漏感)这时候IC的VCC依然存在。于是,原边MOS会在一个周期之内炸掉在输入电压比较高的时候,VCC残留电压可以视为越高,VCC维持时间越长,并且在副边被短路的时候短路电流越大,在输入电压较低的时候,VCC电压相对更低,VCC更快落到UVLO以下。这个是次要,最主要是此时流过MOS的电流减小,所以不一定会炸机而在输出短路时,短路的是输出电容,变压器原边电感量依然存在,此时IC会把duty拉到更大位置,在一个至几个周期就会导致变压器原...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 快恢复二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-09-22 16:52:00
- 扬杰科技FRED超快恢复产品,较低正向压降和极低恢复时间,为优化整流器件而设计
- 一、产品介绍FRED产品是一种为优化整流器性能而设计的超快恢复产品,拥有较低的正向压降和极低的恢复时间,现有的产品分布在200V~600V,5A~20A,具有多种封装类型。二、产品特点工作结温-55℃~150℃反向电压高反向恢复时间短,VF-Qrr动态参数曲线优异软恢复特性强型号丰富具有多种封装类型,种类繁多,满足不同应用需求三、电性参数四、线路应用快恢复产品在PFC升压变换器线路中应用很多,PFC主要有两种工作模式:连续传导模式(CCM)和间断传导模式(DCM),不同模式的区分主要由流入升压电感电流频率决定的DCM:适合中低功率应用,此电路对产品VF比较敏感,推荐使用lowVF系列的产品,...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 扬杰科技 超快恢复 极低恢复时间 发帖人:扬杰科技 发帖时间:2020-08-14 11:26:00
- 什么时候可以恢复绑定发货
- 已经一个星期了,不让绑定发货,之前是找下客服还可以后台帮忙绑定,现在客服也不给绑了,这样下一次单、付一次运费,成本太高了。在这里买料就是图的便宜,不让绑定太不方便了
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 恢复 绑定 发帖人:皇族泪儿 发帖时间:2017-10-23 13:38:00
返回