结果:找到"扇出型光模块",相关内容1000条
  • 网络升级的样板——易飞扬特色扇出型光模块
  • 激增的网络流量导致网络规模不断升级,从100G升级至200G,再向400G迈进,数据运营商亟需经济高效的网络可扩展性。为了迎接这一挑战,易飞扬推出了几款特色的扇出型光模块,作为网络升级的样板:(不想看文字?点击链接查看视频版)200GQSFP-DD2×PSM4(200G并行)200GQSFP-DD2×PSM4可扇出2个100GQSFP28PSM4光模块。200GQSFP-DD2×PSM4扇出型模块基于8×25GNRZ调制技术和8路光学设计,支持2-10km传输。200GQSFP-DD2xCWDM4(200G波分)200GQSFP-DD2xCWDM4可扇出2个100GQSFP28CWDM4光模...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-12-11 14:55:00
  • 光模块是插在哪里的?
  • 光模块是插在哪里的?具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块光纤收发器:采用1*9与SFP光模块交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等光纤路由器:一般采用SFP光模块光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等光纤高速球机:采用SFP光模块基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。采用SFP、...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP 1*9 SFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-03 18:53:00
  • 易天光模块的传输距离靠什么来保证?
  • 随着光通信市场竞争的日益激烈,光模块的价格参差不齐,如思科、华为、华三、中兴、戴尔、惠普、juniper等这些大品牌的模块价格高高在上,第三方的兼容模块市场容量不断递增,二手光模块也在市场游走,所以客户会因为大品牌的高价望而却步。遇到低价产品又担心二手货会给通信带来不必要的麻烦,所以有很多国内和国际客户,都提到过很多类似的问题:“品质一定不能出问题哦!能保证传输到120KM吗?”市场对价格的要求不断走低,但是对品质的把控一直都不能降低标准,这也是我们第三方兼容模块的绝地逢生的机会,为了消除客户的顾虑和给予终端客户更多的质量保证,让我们一起看看易天光通信(etulink.com)的光模块传输距...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 速率 接口 传输距离 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-27 17:47:00
  • 带大家全新认识40GQSFP+光模块的类型和区别
  • 现在,40G网络已经在大多数数据中心十分普遍,而光模块是数据中心设备互连必不可少的组件之一,那么你对40GQSFP+光模块的了解有多少呢?有多少种类型?他们之间又有哪些不同呢?想要知道答案的朋友们请接着看,下面易天带大家全新认识40GQSFP+光模块的类型和区别40GQ40GQSFP+光模块符合SCSI、40G以太网、20G/40GInfiniband等多种标准,它有四个数据传输通道,每个通道的传输速率约为10Gbps,四个通道同时传输可以实现40Gbps的传输速率。SFP+光模块常用的可以分为三种类型,分别是QSFP-40G-SR4、QSFP-40G-LR4和40GLR4PSM。QSFP-...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G QSFP+ 万兆 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-23 18:52:00
  • 光模块的工作原理是怎样的?
  • 由于微电子技术、有源和无源光器件技术的发展,光收发一体模块近年来已经成为普通光模块的主流产品。虽然光模块的封装,速率,传输距离有所不同,但是其内部组成基本是一致的。我们今天就来了解并探索光模块的工作原理。光模块简介光模块是用于交换机与设备之间传输的载体,是光纤通信系统中的核心器件。主要作用是发射端将设备的电信号转换成光信号。光模块结构光模块由光电子器件、功能电路和光接口等数个部分组成,光电子器件包括发射和接收两部分。光模块分类光模块可以分为光接收模块,光发送模块,光收发一体模块和光转发模块等。光收发一体化模块主要功能是实现光电/电光变换,包括光功率控制、调制发送,信号探测以及限幅放大判决再生...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 生产厂家 结构 分类 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-04 16:53:00
  • 25G以太网技术是如何诞生的?
  • 数据中心对于以太网的需求,来自两个最重要的考量,一个是节能,一个是成本。40G光模块和100G光模块的价格过高、功耗过大,而10G光模块的速率又不能满足网络需求,所以25GSFP28光模块就在这样的情况下诞生了,正好弥补了这两者之间的不足,并且大大提高了端口密度、减少了网络部署成本,而且功耗也相对较低。今天我们来讲讲25G有什么优势?25GSFP28光模块就是传输速率是25G光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,并且它能够提供最节能的方式来满足下一代数据中心网络日益增长的需求。IEEE802.3指定的25G以太网接口标准25G以太网技术的优势:最佳输入/输出(I...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G SFP28 40G 100G 发帖人:etulink 发帖时间:2018-06-15 14:26:00
  • 【经验】为大家整理了以下几种常见的光模块类型
  • 移动互联网的到来,光通讯作业的兴起。咱们每个人都和光通讯密不可分。球迷们能够拿起手机看直播,在外作业的人能够随时和爸爸妈妈视频通话,女性能够自主的网上购物。這些日子中的點點滴滴咱們都深受光通訊的影响。光模块,英文简称(opticalmodule),首要用于光通讯作业。它的效果首要是光电转换,它的发送端把电信号转化成光信号,经过光纤传送后,接纳端再把光信号转换成电信号。簡單的來說光模块是发射和接纳电信号的中转器,是电信号传输的桥梁。光模块是可插进路由器、交换机、传输设备、等简直一切网络信号收发设备的收发器。光模块支撑热插拔操作以及供货商之间的互换支撑标准化,它还可以经过许多不同的物理介质传输信...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SFP 产品 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-19 15:13:00
  • 百科:光模块的参数有哪些?
  • 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G QSFP28 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
  • 10G光模块知识:全面介绍10G光模块类型、参数
  • 在互联数据和光网络高速发展的时代,100G光模块、200G光模块甚至400G光模块都在不断涌现。但是,高速有着高速的好处,低速也有着低速的优点。在高速光模块主流的年代,10G光模块以其特有的优点和相对较低的成本支持者厂商、用户的运作。10G光模块介绍10G光模块,顾名思义,就是每秒传输数据为10G的光模块,那么,它有着哪些封装类型呢?据查询:10G光模块的封装有300pin,XENPAK,X2,XFP,SFP+,等封装方式。每种封装方式是什么意思?下面,易飞扬通信带领大家全面了解10G光模块。300pin300pin最先被应用于SDH和10G以太网的光纤传输网络的模块,应用极少。XENPAK...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G 易飞扬 10G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-01-29 15:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: