结果:找到"手板复模,硅胶复模,小批量,手板,常见问题",相关内容1000条
  • 告别繁琐,报价更高效!手板复模自动报价系统正式启用
  • 基于以客户为中心、提升客户体验的理念,借助数字化技术转型升级,经过一个多月的紧张筹备,2024年6月,嘉立创手板复模自动报价系统正式启用!该系统不仅继承了嘉立创3D打印、CNC加工、钣金加工历来的报价模式,更针对手板复模添加了装配体在线拆分、3D价格在线比对等功能和服务,为大家带来更专业、高效的报价服务。告别传统人工报价,询价下单更高效。手板复模是一种在产品研发过程中制作高精度模型进行小批量试制的技术。它需要先有原型,也叫母模,然后在真空状态下制作出硅胶模具,并通过PU等材料进行浇注来克隆出与母模相同的复制件。因此,手板复模的价格主要由原型件的制作费、模具制作费和复模加工费用组成。其中,原型...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创 嘉立创3D打印 嘉立创 自动报价 报价 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-06-13 16:56:00
  • 手板复模常见客户问题
  • 手板复模上线至今已有一个多月了,在日常和客户业务对接过程中,我们发现了一些大家常问的问题,这里将这些问题整理汇总出来,分享给大家作为参考:看看这里面有你想问的吗?1、什么是手板复模?手板复模,也叫硅胶复模手板,是一种在产品研发过程中制作高精度模型进行小批量试制的技术。手板复模通常利用原有的样板,在真空状态下制作出硅胶模具,并通过PU等材料进行浇注来克隆出与原版相同的复制件。这些复制件可以测试验证产品在不同材料、不同表面处理等选择下的性能和状态;在工业设计、产品研发、模具制作等领域有广泛的应用。手板复模的制作流程一般包括以下几个步骤:使用快速成型机或CNC制作原型。用硅胶制作模具。用浇注材料注...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: ,,,, 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-28 16:45:00
  • 硅胶复模加工与开模注塑的产品有什么不同?
  • 今天有客户问了一个问题:在不考虑超20件、变形问题的前提下,硅胶模具开出来的产品,和现实几万块开模出来的有什么区别?工艺不同、价格不同,自然是有所差别的,下面小编就来为大家介绍一下。一、产品的应用和生产阶段:在产品大批量生产上市前,有很多厂家是需要先小批量生产一些产品进行市场反应测试的。这时候如果采用大批量产品的生产方式,开模注塑来生产就好造成生产周期长,开模成本高,所以小批量不适合用大批量的生产方式。目前一般是采用硅胶复模加工的方式进行小批量产品生产的。二、产品的原材料手板复模的原材料是使用A、B两种不同的液体融合通过化学和物理反应固化,成型后的产品硬度、柔韧性是与批量注塑的工程塑胶相比的...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 膜 开 注塑 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-18 16:00:00
  • 【公司动态】嘉立创手板复模全新上线!
  • 一、手板复模介绍为建全公司业务版块,和CNC、钣金、3D打印相互配合,形成一条完整的制造链,为广大客户带来全面、高效的小批量手板生产服务。2024年4月,嘉立创CNC手板复模业务正式上线啦!手板复模通常用CNC、3D打印等方式按照工程图纸制作出一个手板原型,或者直接使用现有的模型;然后用原型制作硅胶模具;将材料浇注到模具中,从而复制出外观与原型完全相同的,甚至材料更耐高温、强度硬度更佳的复制件。这种加工方式具有加工速度快、加工成本低的优势,广泛应用于工艺品、玩具、家电、数码、汽车、航天、环保设备、医疗器械等研发领域;适用于小批量手板生产和产品的研发、设计验证阶段,比如做功能测试和市场推广等;...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 加工 加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-11 09:46:00
  • EDA绘制时复用模块在更新处找不到
  • 父类为通信板PCB,子类复用模块为其余剩下四个。但是在父类PCB中更新复用模块是没有继电器驱动模块,检查模块原理图PCB没问题,求大神解答!!!
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:技术宅男 发帖时间:2023-12-08 10:20:00
  • 复用模块布线不跟随移动???
  • 复用模块使用时,个别模块出现线不跟着模块移到,请问是什么问题,但别的模块又没有问题?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 块使用 发帖人:LRLong 发帖时间:2023-08-11 22:56:00
  • 小批量为什么只能选整数?
  • 小批量为什么只能选整数?客户需要1000片PCBA,避免坏板过多无法维修,导致交货数量不够,板子肯定要多生产,比如多生产10、20片。1200片有点多,一百多片又浪费了。请教下生产1010或者1020板子的难点在哪?为什么不能生产这数量的板子?
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 发帖人:视频转换设计 发帖时间:2021-12-20 17:24:00
  • 小助手提示没有外形文件,可是实际是有的
  • 小助手版本323.PCB软件KICAD版本5.02/5.10今天画的几款板子都提示没有外形。几经比对发现5.10版本下只要pcb中含有过孔槽,小助手就会提示没有外形,删除这个过孔后不提示。kicad5.02版本和新版本5.10有比较大的变化,5.02版本这个孔槽生成的gbr不会提示没有外形。头大了。5.10生成的gbr文件用cam也看过没啥问题。
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 发帖人:飞过海的嘎嘎嘎 发帖时间:2019-05-12 23:12:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: