结果:找到"打叉板,线路测试",相关内容1000条
- 原理图和PCB中如何放置测试点
- 请教各位大佬,立创专业版的原理图和PCB中如何放置测试点?
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 测试点 发帖人:pluto1000 发帖时间:2024-03-02 21:09:00
- AnritsuMT8870A无线测试仪
- AnritsuMT8870A无线测试仪产品简介AnritsuMT8870A无线测试仪通用无线测试套件MT8870AAnritsuMT8870A无线测试仪专为智能手机、平板电脑和无线模块大批量生产测试应用而设计支持适合WLAN、蜂窝、蓝牙及其他短距离通信应用小巧底座内包含4个高性能模块支持多个无线标准的同时测量单个许可即可实现所有安装模块的相关功能TRX测试模块MU887000A/MU887001A日本AnritsuMT8870A通用无线测试仪jiang通用无线测试套件MT8870A专为智能手机、平板电脑和无线模块大批量生产测试应用而设计支持适合WLAN、蜂窝、蓝牙及其他短距离通信应用小巧底座...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: Anritsu MT8870A无线测试仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-02-16 21:52:00
- 陶瓷线路板与FR线路板的区别
- 陶瓷基板是特种pcb板材的一种,具有很好的导热效果,绝缘性能,以及较高的介电常数,在散热领域终端产品使用广泛。常用的陶瓷基材料包括氧化铝、氮化铝、氧化锆、ZTA、氮化硅、碳化硅等。FR线路板是指以环氧玻璃纤维布作为主要材料的线路。那么,陶瓷基板与普通PCB板材区别在哪?一、陶瓷基板与pcb板的区别1、材料不同。陶瓷基板是无机材料,核心是三氧化二铝或者氮化铝;普通pcb板采用FR4玻纤板,是有机材料。普通pcb板可以多层压合,陶瓷多层线路板以LTCC为主流,斯利通目前正在研发的陶瓷多层工艺区别传统方法,以磁控溅射新技术在完成金属化制作的陶瓷线路板上生长一层陶瓷介质,再在这层介质上重新金属化制作...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 陶瓷线路板 FR线路板 发帖人:斯利通陶瓷电路板 发帖时间:2022-11-03 11:41:00
- 公用测试板开源硬件
- 公用测试板上设计有2路RGB灯,6路0603灯,冷暖光灯各1路,按键6个,2排30脚插针,TYPC供电,3,3V,5V输入或输出引针,1路ADC检测。可用于模块或其它芯片调试,学习,辅助开发设计。希望和更多硬件爱好者相互学习。原理图如下:点击可编辑原理图BOM可以从图纸直接导出,冷暖光还没有调试,冷暖光的灯需要重新选择,冷暖光部分的电路还未验证其可行性,有兴趣的朋友可以帮忙验证一下,谢谢PCB:点击可编辑图纸
- 所属专栏: 开源设计 标签: 物联网模块测试板,公用测试板 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-06-28 17:10:00
- LOTO示波器配合VI曲线测试仪在电路板维修中的应用
- LOTO示波器配合VI曲线测试仪在电路板维修中的应用市面上的VI曲线测试仪价格都在2000元到万元不等,同时大多携带不方便,有个别产品可以携带,但是功能单一(比如无法保存曲线,对比曲线等),那么LOTO示波器和VI曲线工控板就完美解决这些问题,价格极低(共500元)、随身携带、可保存曲线,录制回放,鼠标测量等等...需要的硬件:1.LOTO示波器价格330元~988元不等。2.vi曲线测试仪工控板价格118元。需要的软件:LOTO示波器OSCxxx专用配套软件.LOTO示波器变与VI曲线强强联合:1.示波器与电脑连接,VI与示波器连接,很简单如图。2.设置示波器为X_Y模式3.打开示波器,可...
- 所属专栏: 技术交流 标签: VI曲线测试仪在电路板维修中的应用 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-04-21 11:44:00
- 立创对拼版线路的测试以及打叉板的处理方式?
- 您好,我想问个问题,就是在立创小熊下单打样5大片片的拼版裸PCB板,没有贴片,下订单的时候,线路测试选择了全部测试,且又接受打叉板。那拼版的小板都有全部做检测吗?以及做出来的板子打叉板有标注出来吗?这就是我想问的两个问题
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 打叉板,线路测试 发帖人:海螺188号 发帖时间:2020-11-05 17:14:00
- 自动布线后有一条线上系统打叉了是什么意思呀?
- 自动布线后在我上图中标出来的位置出现一个叉,这个是什么意思呀?好象无法选定它呢?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 自动布线 打叉 发帖人:宙斯剑666 发帖时间:2020-08-02 18:52:00
- LOTO课3:频率响应曲线测绘---3组不同参数的RC低通滤波器测试
- 在工作和项目中,经常会遇到一个功能电路模块对信号进行调理,或滤波,或放大,或衰减,或阻抗变换。这些功能电路模块可能是无源阻容的,也可能是有源的运放电路,也可能是更复杂的系统。但是它们对信号进行调理的共最重要的特性就是频率响应曲线。在这一点上,他们对我们来说,都是一样的一个黑盒系统。大部分时候,我们需要了解它的频率响应曲线来进行系统设计和验证,这个视频就采用最简单的RC滤波器来演示我们面对一个这样的黑盒系统,如果使用LOTO示波器和信号源模块进行频率曲线的绘制示波器上位机软件自带频率响应曲线绘制功能,只要将信号源模块设置好扫频步进和频率范围,就可以自动绘制线性或者指数DB频响曲线绘制。过程视频...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 测绘,测试 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-05-12 14:49:00
- MCU组合功能测试
- 微控制器简称“MCU”(简称“单片机”),是随着大规模集成电路的出现和发展,将计算机的CPU、RAM、ROM、定时器和多种I/O接口集成在片芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。MCU是一种低功耗的微控制单元,适用于各类小家电的控制.目前的32位MCU成为了主流市场,一般使用在较为中高端的产品中,例如灵动微的32位MCU产品,适合使用在手持设备,电机控制,网络通信,无人机等应用范围.MCU的测试通过测试系统完成,由电子电路和机械硬件组成,是由同一个主控制器指挥下的电源、计量仪器、信号发生器、模式生成器和其他硬件项目的集合体,用于模仿被测器件将会在应用中体验到的操作条件,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU测试,单片机测试,MCU软件测试 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-04 17:02:00
- 对于打叉板的处理及咨询!
- 何谓打叉板:指的是一块板拼了多片板,其中有几小片不良工厂给于了打叉,如下图:电路板工厂常规认为出打叉板是正常,如果不出打叉板就会导致整体不够数风险大大增加,但是自出我们做了SMT后,深深体会到打叉板对于焊接非常麻烦,要进行跳程序,有时打叉又不在一个地方,更是头痛,为此我想做以下改进,让客户选择:1)不允许打叉板,少数不补数,退款2)不允许打叉板,少数必须补数,加价10%3)允许打叉板,只要总数不少就行!大家可以充分讨论一下,你会选择那种,有没有必要提供这种服务?
- 所属专栏: PCB打样 标签: 打叉板 发帖人:limeng 发帖时间:2018-05-23 13:43:00
返回