结果:找到"收发器",相关内容1000条
  • 替代sx1262无线LORA芯片--ASR6505
  • ASR6505的灵敏度可以达到-140dBm以上,最大发射功率高于+21dBm。这使得它适合在远程LPWAN中使用,并且具有很高的效率。整个芯片封装非常小,8mmx8mm,共有68引脚。芯片组特性:SX1262+STML152芯片组封装大小:8mm*8mm*0.9mm,QFN68PINLORA无线和LoRa调制解调频率范围:150MHz~960MHz;最大输出功率:21dBm;灵敏度:-140dBm;深度休眠电流:2uA(withRTC);TXmodecurrent50Ma@17dBm;40Ma@14dBm;接收电流:10mA;可编程速率最高62.5kbps@调制模式可编程速率最高300kb...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: sx1262 lora LPWAN IOT 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2021-03-04 10:22:00
  • DP65HVD23X完美替代SN65HVD233/234/2353.3VCAN总线收发器芯片
  • 上次小编跟大家一起探讨了SN65HVD230/231/232这三款芯片,以及他的完美替代DP65HVD23X,这次就让小编简单介绍下其他的三款SN65HVD233/234/235。器件信息:下面我们了解下这款产品的特性:•在使用控制器面积•总线引脚故障保护超过±36v网络(can)的应用中,使用单个3.3-v电源电压•总线引脚保护超过±16kvhbm,符合iso11898标准。作为兼容iso11898-2收发器的can,每个都在差分can总线和兼容gift/ict的can控制器之间提供了发送和接收能力,信令速率高达1mbps。•数据传输速率高达1mbps,设计用于在特别恶劣的•扩展-7v至1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SN65HVD233 CAN总线 芯片 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-11-20 09:57:00
  • VishaySiliconix单端总线收发器SI9241AEY简要分析
  • 自2011年,第一颗2.4G收发一体芯片SI24R1的推出,到后续单发的SI24R2,以及2.4G内置MCU的SI24R2E,还有近年来最新推出的大功率的2.4G单发芯片SI24R2F,SI系列的芯片一直是业内有源RFID应用的引领者。今天要给大家说一个好消息,单端总线收发器SI9241AEY也推出了新的国产替代芯片DP9241,目前原厂已经测试样品通过,投入市场大批量生产了。今天小编就先给大家说一说VishaySiliconix的Si9241AEY。Si9241AEY是一个单片总线收发器提供汽车双向串行通信诊断应用程序。该装置具有过电压保护和VBAT短路。收发信管脚受到保护可以驱动超过VB...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Vishay 单端 总线 SI9241AEY 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-25 15:40:00
  • 光纤收发器的分类及网络应用介绍
  • 光纤收发器作为光电信号的转换设备,现已成为当今社会通信领域中重要的技术设备之一。光纤收发器是一种将短距离的以太网电信号和长距离的光信号进行转换的通信设备,它一端是光纤接口,一端是以太网接口。光纤收发器的出现是为了弥补网线的传输距离短的问题(最大不超过100M),在学校、小区、高楼、商业广场等应用场景下无法仅仅用网线来布线,这就需要光纤来延长传输距离。于是,光纤收发器(光电转换器)就诞生了。光纤收发器具有频带宽、损耗低、延时短、工作性能可靠、成本低、维护方便等特点。按使用光纤的性质可以分为单模光纤收发器和多模光纤收发器,单模收发器的覆盖范围在20KM-120KM,多模收发器仅550M-5KM;...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-17 16:13:00
  • 都是光电转换作用,光模块和光纤收发器有什么区别?
  • 光模块和光纤收发器,都是进行光电转换的设备,他们之间有什么不一样呢?当下很多智慧工程中使用到的远距离数据传输基本都采用光纤传输。而这之间的连接则需要光模块和光纤收发器来实现。那么,这两者间该如何连接,需要注意什么呢?1、光模块光模块的作用也是光电信号之间的转换,主要用于交换机与设备之间传输的载体,和光纤收发器的原理相同,只是光模块相比收发器更具效率性、安全性。光模块按照封装形式分类,常见的有SFP,SFP+,XFP,SFP28,QSFP+,QSFP28等。2、光纤收发器光纤收发器是将短距离的电信号和长距离的光信号进行转换的设备,一般应用在远距离传输中,通过光纤进行传输,将电信号转换成光信号发...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块,光纤 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-09 17:34:00
  • 光模块与光纤收发器两者之间的使用区别
  • 我们都知道,光模块多数是用于光纤网络中的主干网络。光纤收发器简单来说就是个延长网线的设备,一般单模的有20KM,25KM,40KM,60KM以上的相对不是很多了,超长距离的需求一般不多。现在用的比较多的比较普及的是10/100M自适应的,也有1000M的,不过用到的场合不多。  多模的现在基本上很少用了,现在单模光缆成本和不比多模的贵,而且多模一般距离就在2公里以内。收发器还分电源内置、外置,光口分单纤、双纤,还有集中式的和单体式的,总之根据客户需求和场合选择。  举个例子:如你开了间网吧,例如要从电信运营商那里开通10M的带宽,那么他们就会从电信的数据机房拉光缆到你们网吧,然后双方都接上光...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 光模块 光纤 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-17 17:23:00
  • 收发器怎么用?光纤收发器连接图
  • 虽说现在安防行业发展是日益向前,其主要原因是因为安防建设与我们的日常生活息息相关,它会让越来越多的人会更了解现在的生活,以及让我们的生活更便捷、更智能化发展!今天就让易天来说说在安防通信组网中重要的一环:传输通信设备会发挥什么样的作用,以及它的各项设备分别会有什么影响?首先先来了解一下安防通信传输设备的构成:最常用的就是交换机了,然而交换机的种类较多,不同的场合需要使用不同的交换机,要做到因地适宜才能让设备发挥自有性能!再有就是收发器,说到收发器不知道大家了解多少?现在就来好好聊聊收发器的工作原理与其如何正确安装使用的步骤。在进行收发器的工作原理解释之前还可以先了解收发器的历史,通常来说收发...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤 光纤模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-08-02 18:37:00
  • 为何这种光纤收发器价格那么低?
  • 为何这种光纤收发器那么低?还是一对的,还包括了2个电源。。。。还包邮给大家普及一下,这种设备的应用场景:
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光纤 Fiber 发帖人:那林 发帖时间:2018-01-30 16:39:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: