结果:找到"数据手册",相关内容530条
  • 人工智能正在引领数据中心物理基础设施的新时代
  • 人工智能(AI)目前正在对数据中心行业产生深远影响,这种影响可归因于OpenAI在2022年底推出的ChatGPT,该产品因其对查询提供复杂且类似人类的响应的卓越能力而迅速受到欢迎。因此,作为人工智能技术的一个子集,生成式人工智能成为2023年上半年行业活动、财报和供应商生态系统讨论的焦点。这种兴奋是有道理的,因为生成式人工智能已经引起了数十场讨论。数十亿美元的投资,预计到2027年将继续让数据中心资本支出提高到5000亿美元以上。然而,由于训练和部署支持生成式人工智能应用程序的大型语言模型(LLM)所需的计算能力显着扩展,因此需要对数据中心的架构进行更改。虽然支持此类人工智能应用所需的硬件...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-12-22 11:19:00
  • 2023年数据中心交换机市场展望
  • 本文为Dell’OroGroup分析师SamehBoujelbene关于2023年数据中心交换机的预测。首先回顾一下之前的对2022年的预测:如果供应允许,2022年数据中心交换机市场将继续闪耀除了谷歌和亚马逊,其它服务提供商也将加速采用200/400Gbps谷歌可能首次采用800Gbps硅的多样性将变得更加明显人工智能驱动的工作负载将继续塑造数据中心网络基础设施关于第一个预测,2022年确实是数据中心交换机销售创纪录的一年,因为制造商应对供应挑战的能力非常出色。关于第二个和第三个预测,在谷歌和亚马逊持续部署以及微软和Meta加速采用的推动下,200/400Gbps出货量估计在2022年增长...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-06-15 15:23:00
  • 数据中心高密度布线必须拥有的八大产品
  • 随着光通信行业高速率发展的需求,如何设计更高密度、高兼容性的光纤机箱来更加合理的布局数据中心布线也是日益重要的问题。下面介绍几款高密度数据中心布线必须拥有的十大连接类产品。一、高密度机箱达到业界现行LC连接的最高配线密度这款机箱设计最高能够满足576芯连接,能够有效提升布线密度,最大化节省机柜空间。单个模块盒有24通道,1U可放6个模块盒,最高可配144芯LC接口或72芯SC接口;2U可容纳12个模块盒,可配288芯LC接口或144芯SC接口;4U则最高可配576芯LC接口或288芯SC接口。多种配线方式,提供最为灵活和最具成本效益的解决方案。轻量化的环保铝材采用环保高强度的轻量化材质及优良...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 中心 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2021-03-11 14:29:00
  • 未来数据中心与光模块发展假设
  • 国内数据中心的发展经历了由运营商主导的以通信机楼为主的分散、小规模化发展阶段,逐步向市场驱动的规模化、标准化、高密度、绿色节能方向发展。随着我们步入未来,数据中心的任务和概念还将继续发展。而光模块占数据中心网络成本的比重也在逐步提升,已达到6-7成左右,光模块的升级势必要跟随数据中心的发展共同演进。数据中心未来发展的四个假设高性能计算自从高性能计算(HPC)成为开放云服务以来,人人可以访问。人工智能(AI)和机器学习(ML)的增长和扩展,表明存在基于这些关键技术发展的应用程序。随着这些应用程序的不断发展,暗示对HPC的可访问性将成为尖端企业和组织保持优势的关键战略。尽管原型和试验都是在公有云...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-08-07 10:35:00
  • 跪求,QA744808R芯片手册
  • QA744808R,8位总线、24位二进制旋转编码器计数电路。哪位大佬有这个芯片的手册呀,求分享~
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 芯片 发帖人:Max1225 发帖时间:2019-11-21 12:45:00
  • 【资料下载】超宽压输入电源模块使用手册
  • 这是一款高能立方研发的宽压输入电源模块,可在85~450VAC或100~630VDC的超宽输入电压范围内正常工作的AC-DC电源模块,同时还具有小体积、高可靠性、高效率等特点。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。超宽压输入电源模块使用手册.pdf
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电源模块 使用 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-26 18:03:00
  • 奇葩的数据手册
  • 在二十多年的职业生涯中,发现一个奇怪的规律;由于中国电子行业起步较晚,早期电子元器件主要靠进口,数据手册为英文是正常现象,随着进口数量增加,也逐渐有了中文版本;近些年,国内半导体迅速发展,国内市场占有率持续增加;但国内芯片的数据手册并不是都有中文版本,不知道只出英文版本的芯片厂家是何想法?是不想给中国人使用?还是觉得穿个英文马甲比较牛逼?个人观点,不喜勿喷。
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:水上漂老张 发帖时间:2018-12-22 13:06:00
  • 一招教你搞定datasheet,再也不怕英语了
  • Datasheet的快速阅读能力,是每个工程师都应该具备的基本素养。无论是项目开始阶段的选型还是后续的软硬件设计,到后期的项目调试,经常有工程师对着英文的Datasheet发愁,这么厚的资料,一页页的读,那得加班到几点啊?那么如何用最短的时间找到最需要的内容?Datasheet(数据手册):电子元器件或者芯片的数据手册,一般由厂家编写,格式一般为PDF,内容为电子元件或者芯片的各项参数,电性参数,物理参数,甚至制造材料,使用建议等,内容形式一般为说明文字,各种特性曲线,图表,数据表等。数据手册的PDF文件一般是免费发放的。作为工程师,必须注意的还有器件的典型性能、最小和最大需求以及特性、在不...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: datasheet 电子工程师 发帖人:天启XP 发帖时间:2018-03-23 10:21:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: