结果:找到"晶体三极管",相关内容1000条
  • 静电二极管与三极管的区别是什么呢
  • 静电二极管(也称为二极管)和三极管是两种常见的半导体器件,它们在电子电路中扮演着不同的角色。以下是它们之间的主要区别:结构和构成:静电二极管(二极管)由两个半导体材料(通常是P型和N型)组成,形成了一个PN结。三极管由三个半导体材料组成,通常包括一片N型半导体和两片P型半导体,或者一片P型半导体和两片N型半导体。这三个区域分别称为发射极、基极和集电极。功能和作用:静电二极管主要用于控制电流的方向。它只有两个电极:阳极(正极)和阴极(负极)。当施加正向电压时,它允许电流通过;当施加反向电压时,它阻止电流通过。三极管主要用于放大电流或作为电流开关。它有三个电极:发射极、基极和集电极。通过控制基极...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-05-22 14:30:00
  • MDD三极管在应用电路的原理是什么呢?
  • 三极管是一种半导体器件,常用于电子电路中的放大、开关和稳压等功能。其原理基于半导体材料的导电特性,通过控制外加电压来调节电流,从而实现信号的放大或开关控制。1.基本构造和工作原理:三极管通常由三个不同掺杂的半导体区域组成,分别为发射极(Emitter)、基极(Base)、集电极(Collector)。根据两个p-n结之间的类型,三极管可分为NPN型和PNP型。NPN型:发射极为N型,基极为P型,集电极为N型。PNP型:发射极为P型,基极为N型,集电极为P型。三极管的工作原理基于半导体中的少数载流子(电子或空穴)在外加电压作用下的运动。当在发射极与基极之间施加正向电压时(对NPN型而言,P型为...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-02-21 10:02:00
  • 三极管使用时应该注意什么?
  • 三极管使用时,要注意以下六点:1.注意旁路电容对电压增益的影响;2.注意MDD三极管内部的结电容的影响,由于半导体制造工艺的原因,贴片三极管内部不可避免地会有一定容值的结电容存在,当输入信号频率达到一定程度时,它们会使得贴片三极管的放大作用“大打折扣”,更糟糕的是,它还会因此引起额外的相位差;3.作为开关时需要注意它的可靠性;4.明确把握三极管的截止频率;5.贴片三极管的开关速度一般不尽人意;6.需要明白射极跟随器的原理,射极跟随器的一个最大好处就是它的输入阻抗很高,因而带负载能力也就加强了,可能会造成意外的“问题源”。三极管规格书下载:2SC1623SOT-23210525_看图王.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-24 10:30:00
  • 替换MDD整流二极管有哪些原则?
  • MDD整流二极管如果在电路中代换,以下原则必须知道:一、可选择使用型号参数及原二极管型号参数基本相同二极管代换。二、整流电流大二极管可代换整流电流小二极管,相反则不能代换。三、反向工作电压高二极管可代换反向电压低二极管,相反则不可能代换。四、工作频率高二极管可代换工作频率低二极管,则不能代换。二极管电路中整流二极管的应用最为普遍。所谓整流二极管就是专门用于电源电路中将交流电转换成单向脉动直流电的二极管,由整流二极管构成的电路称为二极管整流电路。二极管规格书下载:ESD05D6CUDFN0603210824_看图王.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 二,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-22 09:45:00
  • NPN三极管放大电路不能关断问题。
  • 如图NPN三极管MMBTA06放大电路;通过R63控制放大电流,JOut外接1K负载电阻。问题如下:1、驱动电压高:1.1电压关系成立,Vsat=Vout-Vsen1.2电流关系成立,Isen-ILoad=10mA左右,为Ib2、驱动电压低,不能理解:2.1Vout应该接近12V,结果为6.05V,说明没有关断。2.2电流关系不成立,应该Iload=Isen,测试结果Isen=0.Iload=5.95非常感谢!
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:ActiveAndy 发帖时间:2023-02-10 19:06:00
  • SI2308BDS-T1-GE3三极管功率场效应管供应
  • 技术参数品牌:VISHAY/威世通型号:SI2308BDS-T1-GE3批号:19+封装:SOT-23数量:12078QQ:2355239042制造商:Vishay产品种类:MOSFETRoHS:是技术:Si安装风格:SMD/SMT封装/箱体:SOT-23-3通道数量:1Channel晶体管极性:N-ChannelVds-漏源极击穿电压:60VId-连续漏极电流:2.3ARdsOn-漏源导通电阻:156mOhmsVgs-栅极-源极电压:10VVgsth-栅源极阈值电压:1VQg-栅极电荷:6.8n最小工作温度:-55C最大工作温度:+150CPd-功率耗散:1.66W配置:Single通道模...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-09-24 14:33:00
  • 晶体三极管的结构和作用以及工作原理
  •   晶体三极管作为一个常用器件,是构成现代电子世界的重要基石。本文主要是关于晶体三极管的介绍,描述并分析了它的结构和作用,并详细阐述了晶体三极管的工作原理。  晶体三极管  三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。  晶体三极管的结构和作用分析  结构类型...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-09 14:05:00
  • 如何区分和选用晶体三极管和场效应管
  •   晶体三极管简称三极管,和场效应管一样,具有放大作用和开关特性的,是电子设备中的核心器件之一,应用十分广泛。三极管和场效应管虽然特性,外形相同,但是工作原理却大不一样,普通三极管是电流控制器件,二场效应管是电压控制器件。  晶体三极管和场效应管说明:  晶体三极管:  用于电压放大或者电路放大的控制器件。可以把基极和集电极的间的电压Vbc放大到几十到几百倍以上,在发射集和集电极之间以Vce的方式输出;还可以把基极电流Ib放大β倍,然后在集电极以Ic形式输出。  场效应管:  原件要比晶体管小得多。晶体管就是一个小硅片。但是场效应管的结构要比晶体管的要复杂。场效应管的沟道一般是几个纳米,也就...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 场效应 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-14 13:53:00
  • 合科泰现货即将送达,需要赶快下单!!!
  • 以下型号即将送达,请各位赶快下单公司介绍:广东合科泰实业有限公司(总部)初创于1992年,是全球领先的半导体生产服务商,是国家认证高新技术企业。初期致力于被动元器件:贴片电阻、贴片电容的研发及生产。于2000年注册成立深圳市合科泰电子有限公司(今为实业公司旗下子公司)。与此同时,企业扩大规模投资研发并且生产主动元器件:二极管、三极管、场效应管(MOS)及IC等领域系列产品,主要应用于:电源类、可穿戴数码产品、家电产品、通讯电子、汽车电子、仪器仪表、电子玩具、医疗电子、安防电子、航空航天等领域。【合科泰】网址:http://list.szlcsc.com/brand/11439.html欢迎大...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 合科泰,二 发帖人:合科泰1992 发帖时间:2018-04-24 11:18:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: