结果:找到"晶体管图示仪",相关内容1000条
- 为什么晶体需要负载电容?晶振问答FAQ
- 晶体必须连接在某个放大器的反馈回路中,以这样或那样的方式。因此,晶体将受到寄生电路和电路板电容的影响,也称为“负载”。一个人无法避免这种“负荷”。1、晶体在电路中起什么作用?水晶除了调谐到的频率外,其他频率都被切断了,它只允许电路有足够的整体环路增益以晶振频率振荡。低于谐振频率的晶体大部分是电容性的。在谐振频率以上,它们大多是电感性的。2、晶体和振荡器有什么区别?晶体和振荡器是时钟处理器的两个组件,振荡器配置有缓冲器,这意味着它能够完成高输出驱动任务。晶体只是振荡器的一部分。3、为什么我们在微控制器中使用电容?如果输入电压下降,则去耦电容将能够向IC提供足够的功率来保持电压稳定.如果电压升高...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶体 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-11-24 11:12:00
- 晶体和有源晶体振荡器到底有什么不同
- 晶振从材料上可以分为石英晶振和陶瓷晶振,但是从属性上晶振又可以分为无源晶体谐振器:晶体(Crystal)和有源晶体振荡器:振荡器(oscillator)。石英晶振和陶瓷晶振从外观上区分是很有帮助的,毕竟有两种完全不同的材料。但是无源晶振和有源晶振有时候会让人傻傻分不清。一、无源晶体无源晶体有一个带五个管脚的非极性元件,振荡信号可以通过时钟电路产生,它本身不能振荡。1.无源晶体应用电路一般建议使用精度高的石英晶体,尽量不要使用精度低的陶瓷晶体。2.无源晶体优缺点无源晶体价格低廉,但它的信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),当更换不同频率的晶体时,外围配置电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶体 有源晶体振荡器 晶体振荡器 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-10-21 18:44:00
- TEK370B泰克晶体管测试仪
- TEK370B泰克晶体管测试仪主要参数:·半导体器件高精度测量JIANG-上限达2000V或电流到10A的源(370A)-上限到3000V(371A)-上限到220W(370A)-上限到400A(371A)-1nA的测量分辨率-上限到3000W(371A)·上限到2mV的测量分辨率(370A)·波形对比·包络显示·波形平均·点光标(370A)·Kelvin传感测量·全程控·MS-DOS兼容的软盘,方便设置参孝存储和调用应用手动或自动进行半导体高分辨率DC参数测量来料检查生产测试过程监视及质量控制数据报告的生成元件配对失效分析工程测试交互式程控所有交互式程控测量是通过有鲜明特点的前面板或GPI...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: TEK370B泰克晶体管测试仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-07-15 19:50:00
- 泰克图示仪TEK370B晶体管测试仪
- 泰克图示仪TEK370B晶体管测试仪主要参数:·半导体器件高精度测量JIANG-上限达2000V或电流到10A的源(370A)-上限到3000V(371A)-上限到220W(370A)-上限到400A(371A)-1nA的测量分辨率-上限到3000W(371A)·上限到2mV的测量分辨率(370A)·波形对比·包络显示·波形平均·点光标(370A)·Kelvin传感测量·全程控·MS-DOS兼容的软盘,方便设置参孝存储和调用应用手动或自动进行半导体高分辨率DC参数测量来料检查生产测试过程监视及质量控制数据报告的生成元件配对失效分析工程测试交互式程控所有交互式程控测量是通过有鲜明特点的前面板或...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 泰克图示仪TEK370B晶体管测试仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-04-21 21:29:00
- 泛音石英晶体,它是如何工作?
- 快速流畅的数据传输在当今世界至关重要,为了实现这一点,许多系统应用中都依赖于三位数兆赫(MHz)范围内的晶振频率。 用基调的AT晶体无法产生这样的高频。尽管基频为40到50MHz的石英晶体是可行的,但其生产涉及大量的工作和相应的成本。因此,“泛音晶体”通常用于20MHz以上的频率。什么是泛音与基频? 每个石英晶体都有其基本频率。除了这种“基本音调”外,每个石英晶体都有几个泛音。当向石英晶体施加电压时,石英晶体会以其基音振荡。在此过程中也会触发其泛音,但其信号明显弱于基频。实际上,大多数情况下,泛音信号只产生正常的相位噪声。 通过巧妙地构造振荡器电路,可以驱动石英晶体的泛音而不是基频。因...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶体谐振器 无源晶振 泛音晶体 晶振 晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-11-25 11:52:00
- 晶体三极管的结构和作用以及工作原理
- 晶体三极管作为一个常用器件,是构成现代电子世界的重要基石。本文主要是关于晶体三极管的介绍,描述并分析了它的结构和作用,并详细阐述了晶体三极管的工作原理。 晶体三极管 三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。 晶体三极管的结构和作用分析 结构类型...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶体三极管 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-09 14:05:00
- 如何区分和选用晶体三极管和场效应管
- 晶体三极管简称三极管,和场效应管一样,具有放大作用和开关特性的,是电子设备中的核心器件之一,应用十分广泛。三极管和场效应管虽然特性,外形相同,但是工作原理却大不一样,普通三极管是电流控制器件,二场效应管是电压控制器件。 晶体三极管和场效应管说明: 晶体三极管: 用于电压放大或者电路放大的控制器件。可以把基极和集电极的间的电压Vbc放大到几十到几百倍以上,在发射集和集电极之间以Vce的方式输出;还可以把基极电流Ib放大β倍,然后在集电极以Ic形式输出。 场效应管: 原件要比晶体管小得多。晶体管就是一个小硅片。但是场效应管的结构要比晶体管的要复杂。场效应管的沟道一般是几个纳米,也就...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶体三极管 场效应管 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-14 13:53:00
- 求型号,求购
- 大家正在用的晶体管特性测试仪器是哪个,关键要测VGS,要稳定性好的,有建议的现在就感谢,有产品的也跟帖一下。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶体管图示仪 发帖人:82744GG 发帖时间:2020-05-14 06:39:00
- 【上下两册】晶体管电路设计
- 晶体管电路设计(pdf电子书下载):是“实用电子电路设计丛书”之一,共分上下二册。本书作为上册主要内容有晶体管工作原理,放大电路的性能、设计与应用,射极跟随器的性能与应用电路,小型功率放大电路的设计与应用,功率放大器的设计与制作,共基极电路的性能、设计与应用,视频选择器的设计与制作,共射—共基电路的设计,负反馈放大电路的设计,直流稳定电源的设计与制作,差动放大电路的设计,运算放大电路的设计与制作。下册则共分15章,主要介绍FET、功率MOS、开关电源电路等。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。《晶体管电路设计(上)》.pdf《晶体管电路设计(下)》.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 晶体管电路设计 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-08-26 15:55:00
- 这是什么类型的管子
- 大家有谁知道这是什么类型的晶体管,量测晶体管的三只脚在20V左右本人刚刚接触电路,不懂如何通过丝印区分器件的类型,有知道的高人指点一下,谢谢!
- 所属专栏: 器件替换 标签: 晶体管类型 发帖人:新人报道 发帖时间:2019-02-25 11:36:00
返回