结果:找到"本特利前置器",相关内容1000条
  • 升级到最新版的问题
  • 升级到最新版后,放置器件中立创商城啥都没了,咋回事呢?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 放 发帖人:仿真时光 发帖时间:2023-05-18 21:14:00
  • 5G前传解决方案(下篇):彩光模块解决方案
  • 5G前传建设需要部署大量基站,光纤资源的需求量远超4G,运营商主要采用WDM传输方案来减少光纤资源的消耗。为助力5G前传网络的快速部署,易飞扬推出了一系列工业级的25GSFP28彩光模块和5GOMUX无源模块,已通过全球市场验证并得到大规模商用。面向全球主流的5G运营商,每个5G基站和DU之间的传输需要6对25G彩光模块(WDM有源光模块),搭配WDM无源模块来实现。为平衡有源、无源模块和光纤资源的综合成本,目前市场上主要有两种5G前传WDM解决方案,分别采用6波长和12波长。6波长WDM解决方案主要针对光纤资源相对更丰富的场景:采用6个波长,搭配6个不同波长的彩光模块和6通道的单纤双向5G...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-12-27 15:54:00
  • 5G前传解决方案(上篇):灰光模块和HAOC解决方案
  • 5G的建设依然在如火如荼地进行着,在前传领域便有多种解决方案。其中灰光模块和HAOC主要使用在光纤直驱和有源WDM中,彩光模块则用在各种WDM方案中。本篇我们介绍使用灰光模块和HAOC的5G前传解决方案。在5G前传光纤直驱和有源WDM这两种方案中,都需要用到灰光模块,其中,短距离场景也可以采用紧固型有源光缆(HAOC)替代灰光模块。易飞扬为5G运营商提供一整套的灰光产品,包括工业级的25G灰光模块SR、LR和ER双纤双向系列和BiDi单纤双向系列,以及具备优秀的防尘防潮能力的HAOC25G/100G系列,无惧5G前传严苛的室外环境。光纤直驱光纤直驱有双纤双向和单纤双向两种类型。其中,短距离光...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-12-24 16:25:00
  • 5G前传波分复用方案解析
  • 在5G前传方案中,光纤直连方案过于浪费光纤资源,为节省光纤资源,波分复用方案被广泛采用。常用的波分复用分为CWDM(粗波分)和DWDM(密集波分)两种。DWDM的成本相对较高,在前传5-10km的传输需求下,用DWDM有点大材小用。于是三大运营商都推出了各自的5G前传CWDM方案,中国电信还额外提出了LWDM传输方案,中国移动则推出了Open-WDM传输方案,包括MWDM和CWDM。基于运营商5G前传需要,起浪光纤则推出了专门用于5G前传的无源波分复用器和解复用器,称为5GOMUX。包括CWDM、LWDM和MWDM,可选6波和12波,有插片式和LGX封装可选。以下是起浪光纤5G前传波分复用方...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-12-31 15:53:00
  • xWDM方案在5G前传中的对比分析
  • 光模块是5G网络中实现光电相互转换的基础单元,广泛应用于无线及传输设备,是5G建设的重要部分。5G大规模建设的资金压力导致成本敏感,而光模块成本在5G前传部分设备中的占比高达50%以上。业界纷纷开展5G光模块的低成本方案研究,取得了长足进展,涌现出多种解决方案。5G前传都要求至少12个波长通道,因此三大运营商的方案,都以实现12波为目的。基于建设成本、功能实现等多方面的综合考虑,在实践中选择半有源型场景已经成为业内共识。而在半有源方案中根据实现波长的不同,也存在4种方案。CWDM:参考ITU-TG.694.2,通道间隔为20nm,支持18个波长;DWDM:参考ITU-TG.698.4(原G....
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-08-14 16:21:00
  • AT2402E与RFX2402E射频前端PIN对PIN兼容技术资料
  • AT2402E是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片,芯片内部集成了所需要的射频电路模块,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),收发模式切换的开关控制电路等电路子模块。芯片集成了简单的低压控制逻辑电路,可以使用工作系统内较低的基带电压来控制芯片的工作模式。芯片内部集成了天线端口,发射端口以及接收端口的射频阻抗匹配电路,可以不需要重新设计芯片的外围阻抗电路。芯片内部还集成了必要的谐波滤波电路,无需复杂的外围滤波器,可以大大地降低芯片应用方案的复杂度并提高芯片的性能。同时,该芯片还集成了功率检测电路,该检测电路可以非常准确地跟随输出功率的变化并输出相应的电...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: PA 端射频放大 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-03 11:21:00
  • 330505-01-02-00本特利速度计
  • 330505-01-02-00本特利速度计本特利内华达低频速度传感器设计用于测量绝对(相对于自由空间)轴承箱,套管或结构振动。双线系统由换能器和适当的组成电缆。低频速度传感器非常适合捕捉振动数据振动频率小于4Hz的设备提供有价值的装置数据。其主要用途是测量水电轴承套管振动其中慢速旋转需要低信噪比的涡轮机。330104-00-04-10-02-CN330104-00-07-10-02-CN330103-00-04-10-02-CN330103-00-07-10-02-CN330180-X1-05(MOD:145004-04)330904-06-14-05-02-00330106-05-30-1...
  • 所属专栏: 二手交易 标签: 速度计 发帖人:本特利666 发帖时间:2018-11-30 16:13:00
  • 170172-050-00本特利前置器模块
  • 170172-050-00本特利前置器模块170172内部7200前置器模块是一个双前置器模块使用5m和9m系统中的任何标准7200系列5mm或8mm探头长度。该模块的双内置Proximitor传感器无需使用外部前置传感器,并允许直接连接多达两个接近探头及其相关的延长电缆。内部7200系列Proximitor?模块170172-XXX-XX答:Proximitor类型0507200内部双5米前置传感器0907200内部双9米前置传感器B:危险区域批准使用1701/06隔离器端子台中的05选件002区/2区05Division2/Zone2forMonitor1区,0/1区传感器注意:对于72...
  • 所属专栏: 二手交易 标签: 发帖人:本特利666 发帖时间:2018-10-30 17:01:00
  • 991-06-50-01-00轴位移变送器
  • 991-06-50-01-00轴位移变送器991推力变送器主要用于原始设备制造商(OEM)的离心式空气压缩机或小型泵,电机,或喜欢提供简单的4至20mA比例轴向位移的风扇(推力)信号作为其机械控制系统输入。发射机是一个2线,环路供电设备,可接受来自我们的3300NSv*接近度的输入探头及其匹配的延长电缆(可提供5米和7米系统长度选项)。变送器将信号调节到合适的工程单位与轴的轴向位置1成正比,并将其提供为4至20mA行业标准信号输入到机器的控制系统保护报警和逻辑发生2。991型变送器具有以下显着特点:集成Proximitor*传感器不需要外部设备非隔离的“PROXOUT”和“COM”端子以及一...
  • 所属专栏: 二手交易 标签: 轴位移变送,991 发帖人:本特利666 发帖时间:2018-10-30 16:27:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: