结果:找到"水环境在线监测设备",相关内容1000条
- 磁致伸缩位计
- 1概述1.1本传感器按照国家标准GB/T11828.1-2002《水文测量仪器第十部分浮子式水位计》要求设计、制造,适用于各类水文站、水库站、闸坝站、遥测站、水电站、潮位站对水位的检测。1.2本仪器无机械传动部件,故无魔损、无摩擦、和测量介质无接触,传感器工作稳定可靠,寿命长。1.3本仪器采用全不锈钢结构,外型美观、结构简单、安装方便。2.2工作原理本传感器由三部份组成:测杆、电路部份及浮球组成,工作时电路部件产生一个电流脉冲,该脉冲沿着测杆内的波导丝向下传输,并产生一下环形磁场。在测扞外配有一个浮球,浮球随着水位的变化而上下浮动,由于浮球内装有一个永久磁钢所以浮球也同时产生一个磁场,当二个...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 智慧水文在线监测系统 发帖人:江苏聚邦公司 发帖时间:2024-05-24 10:09:00
- 人工模拟降雨
- 主要管路采用防锈衬塑镀锌管设计制造。*采用旋转下喷式喷头,铜质镀镍材质,3种不同规格的喷头,叠加式喷头可模拟自然降雨。*模拟降雨系统设备控制系统采用闭环自动控制技术,配备了高灵敏雨量计,以终端实际降雨参数控制降雨过程,即以实际测量的雨量值与实验设定置之差变步长无限逼近设定值来控制调节雨强。*控制方式采用手动控制和自动控制。*控制器采用便携式人机交换触摸控制,实现全部触摸控制降雨;控制器带数据采集存储功能,可U盘存储数据,可将上位机软件内嵌于其他软件平台。人工模拟降雨情境展示集成软件根据人工模拟降雨情境展示的项目需求,我们公司定制开发人机交互软件与操作者进行情境展示,通过实际操作,传感器实时监...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 水环境在线监测设备 发帖人:江苏聚邦公司 发帖时间:2024-05-23 10:00:00
- DZZS-地中蒸渗系统
- JB-DZZF-02型杠杆式土壤蒸渗仪是我公司在现代电子技术、土壤物理学和微气候学等学科领域不断深入发展的基础上,为测定农田蒸腾蒸发和地下水-土壤水转化而研发生产的一种更系统更综合的标准实验设备。其通过对被测土壤(原状土或人工配置实验土)水循环的记录分析,以研究农作物的耗水规律和SPAC系统中水分运移转化规律。该仪器采用先进的高分辨率称重系统,配置了智能数据采集器和信号传感器,可同时检测被测土体水分蒸腾蒸发、渗漏随时间的微小变化及气温。空气湿度、光照、降水等对应相关参数,并对测量的数据进行实时在线快速分析处理、记录储存,做到了数据采集的高速化、准确化和人性化,大大提高了工作效率,降低了劳动强...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 水环境在线监测设备 发帖人:江苏聚邦公司 发帖时间:2024-05-22 14:50:00
- 地下水监测系统
- 一、概述地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,由浇灌导致的地下水超采以及地下水的污染引起的地面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。这就需要建立一套地下水自动监测系统。二、系统建设必要性为了使有限的水资源能够支撑经济社会可持续发展,提高水务管理能力,全面推进节水型社会建设,保证城市供水安全,充分利用现代化迅速发展的自动化信息技术和科学管理措施,整合已有的水利、气象、水文、供水、排水和水环境监测体系,建设地下水实时监控与管理...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 水环境在线监测设备 发帖人:江苏艺之匠公司 发帖时间:2024-05-15 17:24:00
- TIMO开发板测评keil5环境体验
- 1.感谢立创的帮助分享:https://pan.baidu.com/s/1G-BzP8Nla_YHbCyu5a68sw?pwd=o3lt密码o3lt提取文件默认自动安装即可由于年低工作忙的原因,实际发的测评时间不多,如有偏见请大家谅解;以下是我的一些体验心得和建议分享给大家希望能帮助到大家;2.板子设计引脚分明清晰,且是主流的typec接口和常用CH340;keil开发环境下配套mspm0_sdk、sysconfig、TexasInstruments.MSPM0L11XX_L13XX_DFP.1.2.1使用赞赞赞3.第一次使用这个平台社区,个人觉得一个新产品的好坏很大一部分来自使用开发环境,...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: mspm0l1306 TI MO开发板测评+keil5环境体验 发帖人:26038W2021 发帖时间:2024-01-27 00:25:00
- TiM0开发板测评报告+CAN外设使用(初始化成功)
- 2024.1.27:can调试最新进展:按执行顺序依次移植代码可以看到不崩了,但卡在这个位置:这种问题可能得深扣寄存器了,出于时间考虑,换一个例程比对着移植:先验一下其他can例程是否可用:ok,老崩长谈,但是没关系,我们有立创官方例程,继续移植:发现其他工程中有类似上图的亿点点小不同,仔细比对后,将多出来的部分补上:启动成功!哈哈哈!明天就是截稿日了,争取明天结束前让小米电机转起来,这差事就算不辜负了。突然发现原来评测贴是有格式的,补充一下:1.整体使用评价基于MSPM0G3507的开发板是一个功能丰富、性能强大的工具,适用于初学者和经验丰富的开发者。该开发板的设计考虑到了易用性和可扩展性...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 搭建开发环境 CAN外设 发帖人:电气土拨鼠 发帖时间:2024-01-26 19:46:00
- 专业版安装失败
- 原来用的是标准版。为了打开一个专业版的工程文件,就安装嘉立创专业版。安装完后打开一片白屏。下到C盘,重装了好几次了,还是一样的现象,运行软件后,就是一片白屏。不知道咋回事
- 所属专栏: 技术交流 标签: 环境安装 发帖人:倒走的小小驴 发帖时间:2023-10-26 09:28:00
- 建筑、工业、环境照明高端电流检测降压LED恒流驱动器
- 概述OC5010B是一款内置5A功率MOS开关降压型高精度、高亮度LED恒流驱动控制器。OC5010B通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.5A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能。调光脚ADJ兼容PWM和模拟调光的。当ADJ脚电压低于0.3V时输出关断,进入待机状态。系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。OC5010B特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V到60V。特别内置了一个LDO,其输出电压为5.5V,最大可提供5mA电流输出。OC5010B内置过温...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 建筑、工业、环境照明 发帖人:诚智星电子 发帖时间:2023-06-19 11:52:00
- 立创梁山派GD32F470ZGT6--安装KEIL5.37环境
- 1.软件下载;2.软件安装;3.软件注册;4.导入芯片包;5.更新编译器;帖子中出现的软件均上传至百度网盘,需要请自取。资料链接一定要放在开头链接:https://pan.baidu.com/s/1tzoOWtzf-2AiwYcftqwvzw?pwd=1hzh提取码:1hzh1.软件下载如果不想去官网下载,可以直接使用上面的百度云链接上的KEIL5.37安装包里的文件进行安装(如果你没有会员,建议还是去官网下载得了)去到keil官网:www.keil.com(直接复制该链接)点击上面的菜单栏中的【Download】跳转的下载界面进入界面后,选择【ProductDownloads】进行产品下载...
- 所属专栏: 立创开发板 标签: 梁山派 Keil环境 GD32 发帖人:老怪鸽但不鸽 发帖时间:2023-05-31 12:56:00
- 【智能穿戴开发教程2】开源蓝牙心率防水运动手环-开发环境搭建
- 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列开发环境搭建本节开发环境搭建主要讲解KEIL、JlinK驱动、SmartSnippets、USB转串驱动的安装。。KeilMDK是基于ARM的微控制器最全面的软件开发解决方案,并且包含了需要创建、建立和调试嵌入式应用的所有组件。大家可以通过http://www2.keil.com/mdk5/525下载目前最新的MDKv5.25,安装Keil。当然,也可以通过我们所提供的资料包安装。这里以我们资料包中的MDK5为例。(1)运行mdk511a,点击Next。图1(2)勾上IagreetoallthetermsoftheprecedingLicen...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 蓝牙 心率监测 运动手环 开发环境搭建 智能穿戴 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 16:36:00
返回