结果:找到"汽车电子电源保护",相关内容1000条
- 航芯技术分享|了解汽车上的OBD
- 如今,大多数驾驶员都熟悉汽车仪表板上的灯和指示,尤其是可怕的检查引擎灯。但是,您是否知道这些灯仅仅是表层的指示器,其背后有复杂的诊断系统在不断监测车辆的健康状况?随着OBD系统的运用,使车辆诊断和维护变得更加便捷。什么是OBD?OBD(On-BoardDiagnostic)指的是在线诊断系统,是汽车上的一种用于监控车辆状况以及控制排放的一种在线诊断系统。该车载系统从车辆内部的传感器网络收集信息,随后该系统会根据数据来调节车辆系统或向用户报告问题。而技术人员可以轻易地通过OBD系统读出车辆数据,以此诊断问题。OBD系统已经能够更好地帮助客户了解车辆诊断。OBD的历史始于1980年代,在此期间,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: OBD,汽车电子 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-03-08 15:06:00
- 航芯技术分享|一文读懂汽车CAN总线技术原理(下)
- 随着汽车工业的不断发展,汽车电子控制单元逐渐增多,各电控单元之间的信号交换更为复杂。而CAN总线可将汽车内部各电控单元之间连接成一个局域网络,实现了信息的共享,大大优化了整车的布线。接下来,我们将继续为大家分享CAN相关技术知识。CAN的分层架构它由三层组成,即应用层、数据链路层和物理层。•应用层:该层与操作系统或CAN设备的应用程序交互。•数据链路层:它在发送、接收和验证数据方面将实际数据连接到协议。•物理层:它代表实际的硬件,即CAN控制器和收发器。CAN物理层特性CAN物理层被分为三个部分:在CAN控制器芯片中实现的物理编码,指定收发器特性的物理介质附件,物理介质依赖子层,这是特定的应...
- 所属专栏: 技术交流 标签: mcu 汽车电子 CAN 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-02-18 14:37:00
- 航芯技术分享|一文读懂汽车CAN总线技术原理(上)
- CAN总线协议的优点•布线减少,成本低•接线简单,节省时间•丢失消息的自动重传•支持错误检测•灵活的数据传输速率CAN定义CAN代表控制器局域网,专为满足汽车行业的需求而设计。在引入CAN之前,每个电子设备都使用多条电线连接到其他设备以实现通信。但是当汽车系统中的功能增加时,由于布线系统繁琐,维护起来很困难。在CAN总线系统的帮助下,只需将每个ECU连接到公共串行总线,即可让ECU相互通信,而无需太多复杂性。因此,与汽车系统中使用的其他协议(即CAN与LIN)相比,CAN由于复杂性较低而且更加稳健。CAN协议可以被定义为在一个通过串行总线连接的电子设备网络中传输和接收信息的一套规则。CAN网...
- 所属专栏: 技术交流 标签: mcu 汽车电子 CAN 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-02-18 14:21:00
- SZESD9B5.0ST5G5V15A带ESDTVS汽车级保护二极管
- ESD9B系列旨在保护电压敏感部件免受ESD的干扰。出色的夹紧能力、低泄漏和快速响应时间为暴露在ESD下的设计提供了最佳的一流保护。由于体积小,它适用于手机、MP3播放器、数码相机和许多其他便携式应用,其中板房空间非常昂贵。特征-要求独特站点和控制更改要求的汽车和其他应用的SZ前缀-AECQ101合格和PPAP能力-这是一个无Pb自由设备-低电容-15pF低夹紧电压-小车身轮廓尺寸:0.039x0.024(1.0mmx0.60mm)-低体高度:0.016(0.4毫米)-响应时间为<1ns-IEC61000424级ESD保护-低泄漏
- 所属专栏: 技术交流 标签: TVS汽车级保护二极管 发帖人:TR8808 发帖时间:2021-11-01 11:55:00
- 继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项
- 摘要:继电保护对于电力设备及变电站的安全、可靠运行具有重要意义,因此要重视校验电力系统中的继电装置,以确保继电装置的保护作用能够得到充分的发挥。为了提高继电装置校验水平,本文结合实际工作经验,对带电符合校验的具体步骤以及注意事项进行了分析,以供参考。一、带电负荷校验的作用带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础...
- 所属专栏: 技术交流 标签: plc 断电保护 发帖人:佳途自动化学院 发帖时间:2019-12-07 23:51:00
- 汽车电子系统增长前景仍然光明
- 知名分析机构日前发布报告显示,尽管自动驾驶汽车遭遇了一些引人注目的挫折,但汽车电子系统项目增长状况仍然很好,它仍然是半导体增长的温床。据他们预测,预计2018年汽车电子系统的销售额将增长7.0%,2019年将增长6.3%,这是六大半导体种类在这个期间增长最快的一个类别。如下图所示,2018年汽车相关电子系统的销售额预计将从2017年的1420亿美元增加至1520亿美元,预2019年将增至1620亿美元。此外,根据ICInsights的最新调查结果,汽车电子系统从2017年到2021年的年复合增长率(CAGR)预计将为6.4%,再次超过所有其他主要系统类别。总体而言,汽车电子业务预计将占201...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 汽车电子 发帖人:小時光Megood 发帖时间:2018-11-30 15:43:00
- 51断电保护中遇到的坑
- 这个坑卡了我好久,真心烦,在网上也没找到解决方法,是写一个关于掉电储存的,我不管怎么写,连续地址写入时总出现问题,只能一位掉电不丢失,最后在地址中间储存一个空格才行,实现多位掉电不丢失。好像是51的bug,有人知道是怎么回事吗
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 断电保护,51, 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-10-24 19:10:00
- 专业的过流保护器件之自恢复保险丝
- 自恢复保险丝在身边的应用越来越常见,自恢复保险丝可用于空调控制电路板过流,过载、过热保护。炎炎夏日更能体现空调的价值,走到哪都想把空调带着。如今,小家电成为家庭电子消费的主题,在选择产品时消费者更喜欢人性化操作简单易懂的产品,同时会选择更安全的产品。自恢复保险丝是由高科技聚合树脂及纳米导电晶粒经特殊工艺加工制成,正常情况下,纳米导电晶体随树脂基链接形成链状导电通路,保险丝正常工作;当电路发生短路或者过载时,流经保险丝的大电流使其集温升高,当达到居里温度时,其态密度迅速减小,相变增大,内部的导电链路呈雪崩态变或断裂,保险丝呈阶跃式迁到高阻态,电流被迅速夹断,从而对电路进行快速,准确的限制和保护...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 保险丝 自恢复保险丝 电子元件 保护器件 过流保护 发帖人:秦晋电子 发帖时间:2018-10-09 11:32:00
- 【周末分享】漏电保护电路(插座)方案
- Hi大家周末好漏电保护插座,在我们的日常生活中,经常看到,比如热气热水器。但你知道它内部的工作原理和构造?下面这个电路(仅供参考),可以探测和保护两根反向的火线与地之间的漏电,及零线与地之间的漏电处理:出现故障,断开负载。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 漏电 保护 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-08-04 18:52:00
- 汽车电子电源保护:我不是一颗“芯”在战斗!
- 摘自上海雷卯电子摘要:我国对汽车EMC的要求越来越规范和严格,普通单芯片的TVS保护已经不能满足车厂的要求,所以雷卯电子推出汽车级,双芯片,三芯片TVS,主要应对7637抛负载的测试保护。一、电源危害类型这种电气应力威胁主要参考ISO7637-2和ISO10605标准。图1显示了主要供电电压瞬变形式的图示。图1:供电线上的各种浪涌波形“6VCrank”是由汽车起动引起的。暂降的能量需发动机使电源电压下降到6V。“87VLoaddump”抛负载是由于放电电池与发电机断开而引起的,当交流发电机产生充电电流时,这个瞬变可以持续400毫秒,而等效发电机内阻被指定为最低0.5Ω至最大4Ω。“+150-...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 汽车电子电源保护 发帖人:雷卯ESD 发帖时间:2017-07-26 11:16:00
返回