结果:找到"注意丨您的电子产品抗摔吗?",相关内容1000条
  • 功率放大电路
  • 图片
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 这个路板能画?有什么需要?求大佬指点 发帖人:aaa初学EDA 发帖时间:2023-12-23 14:19:00
  • 如果有一个这样的琴趣产品
  • 如果有一个这样的琴趣产品各位大湿、师傅、老司机、老师傅、湿太,如果有一个这样的琴趣产品,叫你们加上蓝牙芯片,然后还需要增加一个主动记录兴爱时间的功能(当然你可以主动掐秒表,不过很不方便,因为补知道什么时候会熄火,会忘记,而且也不能jili)。你们会怎么做?用什么传感器更合适?红外?接近?陀螺仪?加速度?九轴传感器?等等,你们会怎么去设计?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 如果有一个这样琴趣 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-10-28 18:10:00
  • 消费类小家电产品如何升级成Type-C快充接口?
  • 早在2009年开始,欧盟就致力于推动消费电子产品充电接口的统一进程,减少资源浪费推动绿色环保进程,同时充电配件通用化也为消费者带来更好的充电体验。2022年10月4日,欧洲议会全体会议上表决通过,在2024年底之前使USB-C接口成为小型电子设备的通用充电标准。欧盟立法者已就立法达成协议,将强制所有未来在欧盟的智能手机(包括苹果的iPhone)在2024年秋季之前配备通用USB-C端口进行有线充电。该规则也将适用于其他电子设备包括平板电脑、数码相机、耳机、手持视频游戏机和电子阅读器。笔记本电脑也必须在以后遵守该规则。市面上的快充标准常见的有两大类,一类是由行业协会发起的,如USBPD、UFC...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 小家 消费类 数码 发帖人:乐得瑞协议芯片 发帖时间:2023-06-03 10:39:00
  • 承接电子产品软硬开发,生产。
  • 在深圳承接电子产品软硬开发,生产,LED调光产品无频闪开发,dali调光方案开发。邮箱:king@z-jiang.com
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 开发 单片机 软硬件开发 MCU软件开发 LED调光无频闪开发 发帖人:kingwang 发帖时间:2023-02-04 11:30:00
  • 承接电子产品软硬件项目开发
  • 1.精通单片机及外围驱动开发,熟练使用51系列、STM32系列、STM8系列新唐MCU等。2.有丰富的软硬件一线产品研发经验,善于分析问题,攻克技术难点。3.良好的编程风格,代码层次清晰规范。4.熟悉UcOS、RT-Thread嵌入式操作系统。5.熟悉StemWin、ucgui等液晶图形用户界面开发。6.熟练使用单片机的各种接口:UART,IIC,SPI,RS232,rs485,ADC,DAC,PWM,USB等。:540099155承接电子设计项目信誉保证童叟无欺长期有效
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 开发 单片机 软硬件开发 MCU 发帖人:mainchin 发帖时间:2023-01-31 11:29:00
  • 做了个灵魂永生仪,脑洞大开的开源计划
  • 设计了个灵魂永生仪,目前只做了一部分功能,有没大咖想一起做的,我把资料发给你们哈,有兴趣的,也好像没法联系我,不让发任何的联系方法啊
  • 所属专栏: 奇思妙想 标签: 新奇 发帖人:习老大他爹 发帖时间:2022-03-11 12:31:00
  • 产品质量有问题,让客户买单!!!!
  • 1、商城买的CR1220纽扣电池10PCS,到货后发现7PCS电压为0V,1PCS为2.8V,2PCS为2.4V。(问题是装上PCB板,发现没有办法用backup寄存器,反查发现)2、正常的填单反馈,QQ交流。最终也没有找到问题在哪里?3、最终结果是:把物料的价值退给我,不重新发良品。让我自己贴邮费重新买。(我建议我买其它品牌的,物料差价我自己出,但是邮费和有问题的物料价值需要商城来承担,结果是:不同意思,处理不了。让我自己看,爱怎么处理怎么处理)!!!!!!!4、说点实在话,作为工程人员,花一上午的时间反馈给你们,并且价值只有10块钱,就是想帮助找到问题,认为你们为比较重视产品质量或者操作...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 质量 发帖人:无忧1117 发帖时间:2021-06-03 11:21:00
  • 注意丨您的电子产品抗摔吗?
  • 随着电子产品的智能化,越来越多的电子产品都能够实现手持式,在使用和运输过程中,难免不会从手中掉落,无论是掉落带包装箱的,还是裸机,跌落冲击都会对产品带来损害,如何避免在经受意外跌落冲击对产品产生的损害那?那就需要在研发、测试阶段进行跌落测试。跌落测试是电子产品在出厂前常做的可靠性试验之一,主要包括包装跌落测试和裸机跌落测试。包装跌落测试模拟产品在包装情况下,测试不同的棱、角、面与不同的高度跌落于地面时的情况,了解产品受损情况及评估产品包装组件在跌落时所能承受的堕落高度及耐冲击强度,从而根据产品实际情况及国家标准范围内进行改进、完善包装设计。裸机跌落测试模拟产品在搬运期间或者使用时候可能受到的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:PNWZDL 发帖时间:2021-04-25 15:01:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: