结果:找到"测试反馈-温湿度检测",相关内容479条
- 原理图和PCB中如何放置测试点
- 请教各位大佬,立创专业版的原理图和PCB中如何放置测试点?
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 测试点 发帖人:pluto1000 发帖时间:2024-03-02 21:09:00
- 引脚与焊盘未对应怎么解决
- 在做蓝桥杯的试题,原理图的DRC检测老是有这个信息提醒,自己又不知道哪里出问题了
- 所属专栏: 原理图设计 标签: DRC检测 发帖人:surprised 发帖时间:2024-01-23 13:07:00
- 测试点规则设置及检查在哪里
- 1.测试点的规则哪里设置,比如测试点与测试点,测试点与焊盘间距,测试点大小等。2.以及将所有测试点放置完成后如何检查?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 测试点 规则 检查 发帖人:yudengyun 发帖时间:2023-04-04 09:47:00
- Si24R2NTC测温使用说明
- 每个NTC电阻都有RT表,标签发送NTC电阻采样的温度值,阅读器收到ADC值,根据ADC-T的表查找温度,ADC-T表的计算如下公式:[RT表]*(𝑅𝑇𝑅𝑇+𝑅∗1024)=[ADC-T表](1.1)如果测量体温,25摄氏度时𝑅𝑇𝑅约等于1.65。且在对精度要求高的场合,R采用0.1%精度,𝑅𝑇采用0.1%或者0.5%精度的电阻。SI24R2F_NTC测温使用说明.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G.测温 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-10-28 15:08:00
- Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHz接收开发资料
- Si24R2H是一颗工作在2.4GHzISM频段发射和125KHz接收,专为超低功耗无线应用场景设计,集成嵌入式基带的无线收发单芯片。发射工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有125个1MHz带宽的信道,接收工作频率范围为15KHz-150KHz。Si24R2H采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种发射数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。Si24R2H内置三通道ASK接收机,可检测15KHz-150KHz之间的LF载波频率的数据信号,并触发2.4GH...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G SOC 125KHZ 温度检测 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-11-20 15:20:00
- LOTO课3:频率响应曲线测绘---3组不同参数的RC低通滤波器测试
- 在工作和项目中,经常会遇到一个功能电路模块对信号进行调理,或滤波,或放大,或衰减,或阻抗变换。这些功能电路模块可能是无源阻容的,也可能是有源的运放电路,也可能是更复杂的系统。但是它们对信号进行调理的共最重要的特性就是频率响应曲线。在这一点上,他们对我们来说,都是一样的一个黑盒系统。大部分时候,我们需要了解它的频率响应曲线来进行系统设计和验证,这个视频就采用最简单的RC滤波器来演示我们面对一个这样的黑盒系统,如果使用LOTO示波器和信号源模块进行频率曲线的绘制示波器上位机软件自带频率响应曲线绘制功能,只要将信号源模块设置好扫频步进和频率范围,就可以自动绘制线性或者指数DB频响曲线绘制。过程视频...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 测绘,测试 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-05-12 14:49:00
- MCU组合功能测试
- 微控制器简称“MCU”(简称“单片机”),是随着大规模集成电路的出现和发展,将计算机的CPU、RAM、ROM、定时器和多种I/O接口集成在片芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。MCU是一种低功耗的微控制单元,适用于各类小家电的控制.目前的32位MCU成为了主流市场,一般使用在较为中高端的产品中,例如灵动微的32位MCU产品,适合使用在手持设备,电机控制,网络通信,无人机等应用范围.MCU的测试通过测试系统完成,由电子电路和机械硬件组成,是由同一个主控制器指挥下的电源、计量仪器、信号发生器、模式生成器和其他硬件项目的集合体,用于模仿被测器件将会在应用中体验到的操作条件,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU测试,单片机测试,MCU软件测试 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-04 17:02:00
- 甲醛和TVOC检测仪(半导体模拟),含温湿度显示
- 成品展示1、输入DC5V500mA2、内置3.7V1100mAh电池3、湿度检测范围:20%RH-90%RH±5%RH,分辨率1%RH4、温度检测范围:-9-50℃±1℃分辨率:0.1℃5、TVOC检测范围:0-10.0mg/m3±0.03mg/m3或±30%FS分辨率:0.001TVOC浓度级别:优(0-0.3mg/m3)良(0.31-0.6mg/m3)轻度污染(0.61-1.5mg/m3)中度污染(1.51-2mg/m3)重度污染(2mg/m3以上)6、甲醛检测范围:0-3.0mg/m3±0.2mg/m3或者±30%FS分辨率:0.001甲醛浓度级别:优(0-0.05mg/m3)良(0....
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 空气检测 TVOC 甲醛检测 温湿度 智能家居 发帖人:电子工程师谢工 发帖时间:2019-10-12 11:35:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:温湿度数据上传OneNET云端显示
- 一、方案简介本方案基于GD32E231C8T6,M23内核的单片机。外设部分使用了ESP-8266WIFI模块,这应该是目前市面上最受开发者喜爱,最省钱的无线连接方案了。主核心厂家是乐鑫。SHT20,温湿度传感器,以及BH1750光照度传感器,0.96寸的OLED显示屏(128*64有效像素点)。其中两个传感器和屏都是采用IIC总线方式进行通信,节约了I/O口的使用量。本方案特点是采用了一个无线模块,可以通过家中路由器,连接到外网,最终通过中移OneNet,云协议连接到云端,可以通过网页实时查看到数据。二、GD32E231X产品简介GD32E231系列多达4个16位通用定时器、1个支持三相脉...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: ESP8266 OneNET 温湿度 发帖人:飞扬的青春 发帖时间:2019-05-19 21:29:00
- 测试反馈-温湿度检测
- 开发版简介应用Cortex-M23内核32-bit处理器,主频高达72MHz,64KB的flash,8kb的SRAM,多达4个16位通用定时器、1个支持三相脉宽调制PWM输出和霍尔采集接口的16位高级矢量控制定时器、1个16位基本定时器和1个多通道DMA控制器。通用接口则包括2个USART、2个SPI、2个I2C、1个I2S,功耗小,工业级温度适用范围-40到85摄氏度。系统的组成及方案设计本设计主要由,温湿度传感器电路,GD32E231C,数码管显示模块二极管指示器组成,结构如下各部分简介及功能1,DHT11数字温湿度传感器,采集温度湿度数据,并与单片机通信2,发光二极管,当检测的温度过高...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 测试反馈-温湿度检测 发帖人:欢乐送啊 发帖时间:2019-05-17 16:35:00
返回