结果:找到"测距模块",相关内容800条
- XL5300TOF测距模块,可用于接近感应,人员经过检测,避障与防撞
- XL5300TOF传感器可对物体进行精确的距离测量而不受物体颜色、反射率和纹理的影响,为市场上的微型ToF传感提供了紧凑的解决方案。TOF(TimeofFlight),直译为飞行时间。它的工作原理是通过给被测目标连续发送光脉冲,然后在传感器端接收从物体返回的光信号,最后通过计算发射和接收光信号的飞行(往返)时间来得到被测目标的距离。与超声波测距不同的是超声波测距对反射物体要求比较高,面积小的物体,如线、锥形物体就基本测不到,而ToF对被测物体要求的尺寸、面积等要求更低,测距精度高、测距远、响应快。XL5300TOF测距模块规格书_V1.0.pdfXL5300TOF测距模块内置了基于直方图的算...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 测距模块,传感器 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2023-03-30 15:58:00
- XL5300TOF测距模块特点及其应用全集成系统级封装模块
- XL5300TOF直接飞行时间(dToF)传感器采用单模块封装设计,集成了单光子雪崩二极管(SPAD)接收阵列以及VCSEL激光发射器。该传感器可对物体进行精确的距离测量而不受物体颜色、反射率和纹理的影响,为市场上的微型ToF传感提供了紧凑的解决方案。利用自主研发的SPAD和独特的ToF采集与处理技术,XL5300TOF可实现最大4米的精确距离测量,快速测距频率可达90Hz。该传感器内置了基于直方图的算法,能够对玻璃罩进行校准并补偿污渍或污染物,从而实现稳定可靠的运行。其采用了亚纳秒光脉冲和特殊的人眼安全控制电路,符合1类人眼安全标准的要求。该传感器通过窄带滤光片和内置的阳光抑制算法将环境光...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 测距模块 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2022-11-23 15:58:00
- MS1005高精度时间测量(TDC)电路,应用于激光测距、激光雷达
- MS1005规格书:MS1005.pdf产品简述MS1005是一款高精度时间测量(TDC)电路,对比MS1002具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。MS1005具有双通道、多脉冲的采样能力、高速SPI通讯、多种测量模式,适合于激光雷达和激光测距。主要特点双通道单精度模式60ps单通道双精度模式30ps非校准测量范围3.5ns(0ns)至25μs单精度校准测量范围3.5ns(0ns)至16μs双精度校准测量范围3.5ns(0ns)至4μs20ns最小脉冲间隔,双通道最多可接收20个脉冲4线SPI通信接口工作电压2.5V至3.6V工作温度-40°C至+12...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 激光测距仪 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-07-07 17:17:00
- 公用测试板开源硬件
- 公用测试板上设计有2路RGB灯,6路0603灯,冷暖光灯各1路,按键6个,2排30脚插针,TYPC供电,3,3V,5V输入或输出引针,1路ADC检测。可用于模块或其它芯片调试,学习,辅助开发设计。希望和更多硬件爱好者相互学习。原理图如下:点击可编辑原理图BOM可以从图纸直接导出,冷暖光还没有调试,冷暖光的灯需要重新选择,冷暖光部分的电路还未验证其可行性,有兴趣的朋友可以帮忙验证一下,谢谢PCB:点击可编辑图纸
- 所属专栏: 开源设计 标签: 物联网模块测试板,公用测试板 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-06-28 17:10:00
- 易飞扬200G/400G光模块测试仪有哪些功能?
- 为满足用户对200G和400G高速光模块产品敏捷功能测试的需求,易飞扬推出了200G和400G两款光模块测试仪,两款产品都支持50GPAM4和25GNRZ调制技术。是一款功能齐全、操作简便的手持式误码仪,GUI界面友好。可以对误码率、误码计数器、时间、状态、模块的电源、速率的选择和PRBS模式提供清晰的监控。ERT误码测试功能误码率是衡量数据在规定时间内数据传输精确性的指标。在数据传输过程中,传输的一般是逻辑电平‘1’或者逻辑电平‘0’的码元。由于数据传输的信道中可能存在未知的噪声,受信道噪声的影响导致光模块接收的信号出现信息判决错误,把带有逻辑‘0’电平的信息判断成逻辑‘1’的信息,而产生...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块测试仪 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-07-31 14:45:00
- 激光测距传感器原理和应用实例
- 激光测距传感器原理 激光测距传感器:先由激光二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号。记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定目标距离。 激光传感器必须极其精确地测定传输时间,因为光速太快。 如,光速约为3X10^8m/s,要想使分辨率达到1mm,则测距传感器的电子电路必须能分辨出以下极短的时间: 0.001m/(3X10^8m/s)=3ps 要分辨出3ps的时间,这是对电子技术提出的过高要求,实现...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 测距传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-24 14:06:00
- 40G数据中心网络布线之光模块应用研究
- 40G以太网在数据中心受到广泛欢迎,若要实现40G连接,有两种选择:①使用高速线缆DAC或者有源光缆AOC,它们适用于短距离连接,成本低,便于安装和维护。②使用光模块搭配跳线,适用于长距离连接。下面易天光通信来为大家讲解关于40G的网络布线。1-2、布线链路长度0.5~50米DAC通常用于机架中的连接,并且它将服务器和存储器连接到ToR交换机,高速线缆DAC可以实现高达7m-10m的链路长度,而AOC通常涉及到交换机与交换机之间的连接,链路长度可达50m。3、布线链路长度50~150米当链路长度超过50m时,需要使用40GSR4(EQ854X-3MCD01)光模块进行连接,MPO接口,与OM...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 40G光模块 单模光模块 多模光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-17 11:14:00
- 激光测距摄像头,平面测距,AB点测距方案
- 实现原理:通过激光测距模块得到摄像机到被测物的距离(摄像头可见激光点方便指示作用),然后把摄像机图片拍下,把这些参数回传给上位,这样就可以通过算法把A,B两点的平面距离计算出来,算法是什么?那就要问数学老师了。还可以通过角度计算激光点的A,B的距离。这是另外一种测量方式。可以用于建筑,绘图,安防,摄像机只要是网络摄像机就可以了。我们不仅是做硬件,还有上位机。这仅是其中一个客户放弃了的项目公布出来。把该设备装到高清摄像机上实现把平面的图像实时测量图片上A,B任意两间的实测距离。精度可达MM米级别。可支特上位机定制,手机APP操作。可以用于现代智能建筑。测量钢筋粗度等。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 激光测距 平面测距 发帖人:宏景 发帖时间:2019-08-15 12:08:00
- 易天光模块的传输距离靠什么来保证?
- 随着光通信市场竞争的日益激烈,光模块的价格参差不齐,如思科、华为、华三、中兴、戴尔、惠普、juniper等这些大品牌的模块价格高高在上,第三方的兼容模块市场容量不断递增,二手光模块也在市场游走,所以客户会因为大品牌的高价望而却步。遇到低价产品又担心二手货会给通信带来不必要的麻烦,所以有很多国内和国际客户,都提到过很多类似的问题:“品质一定不能出问题哦!能保证传输到120KM吗?”市场对价格的要求不断走低,但是对品质的把控一直都不能降低标准,这也是我们第三方兼容模块的绝地逢生的机会,为了消除客户的顾虑和给予终端客户更多的质量保证,让我们一起看看易天光通信(etulink.com)的光模块传输距...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块速率 光模块类型 光模块接口 传输距离 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-27 17:47:00
- 光模块最基本的测试参数
- 一个光模块的成品,看似简单。其实生产一个产品,是需要经过多道的检测的。在测试中,有几个参数是非常重要的,只有这些参数符合相关标准,才能使SFP光模块性能最佳。您知道是哪几个测试参数吗?现在让我们细细道来吧!1.发射光功率发射光功率指发射端的光强度,以dBm为单位,是影响传输距离的重要参数。2.接收灵敏度接收灵敏度指可以探测到的光强度,以dBm为单位。一般情况下,速率越高接收灵敏度越差,即最小接收光功率越大,对于光模块接收端器件的要求也越高。3.偏置电流为了使激光器LD高速开关正常工作,必须对它加上略大于阈值电流ITH的直流偏置电流IBIAS,直接用BIAS表示。BIAS过大会加速器件的老化,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块测试 光模块参数 SFP光模块 光模块温度 光模块性能 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-08-03 17:06:00
返回