结果:找到"绘图技巧",相关内容548条
  • PCB板子连接经验总结
  • 在完成原理图生成在生成PCB后,第一步要做的就是布局,布局是PCB板子制作的核心,要先布局再布线,这样才能高屋建瓴,游刃有余,而布局所需参考的核心主要有两个模块组成(1)首先要完成信号流通的判断,线将信号流线在纸上大致画出(2)然后要考虑各个元件之间电源线路的流通,画出电源流通线。在PCB板子的布局前,要尽量对这两种线进行思考,必须保证连线图的流畅性,不到万不得已,在布局时,要保证两种线的没有交叉和不和谐的地方。尤其要注意电源连线,在布局是极其容易忽略,因为在生成的PCB模板中,信号线路可以较为轻松的观察到,而电源连线极为容易忽略。在布局时要考虑各个元件在高度集成的电板上如何能够减少相互的影...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB 发帖人:为民服务 发帖时间:2023-04-16 22:55:00
  • 怎么在一个矩形里画圆或线路,类似负片反图
  • 研究了几个小时还没做不出来这种效果,红的区域是曝光区域,黑的区域是不曝光区域,怎么在一个红色的矩形里面,画一个黑色的圆或线路,求大神赐教问题2是我操作不对,还是转件不行?为什么铺铜不满?才80微米的圆啊!!!那20微米以下的线根本没法弄啊!!!
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 发帖人:Ming9090 发帖时间:2023-02-23 20:04:00
  • CAD技巧:47个快捷键
  • 终于知道为什么别人用CAD总比我快了,原来他们早就掌握了这些实用的CAD技巧,还没看完我就默默地转了,总有用得到的时候。0147个快捷键1.创建直线的快捷方式是L+空格2.创建圆的快捷方式是C+空格3.创建圆弧的快捷方式是A+空格4.创建矩形的快捷方式是REC+空格5.创建点的快捷方式是PO+空格6.创建单行文本的命令是DT7.创建多行文本的命令是MT8.创建填充的命令是H9.将已经画出的线段延伸到某一线段EX+空格10.将已经画出的矩形倒圆角F+空格11.修剪绘图过程中多余的线TR+空格12.修改文本ED+空格13.移动命令是M+空格14.旋转命令的快捷方式是RO+空格15.偏移命令的快捷...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: CAD 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-25 11:41:00
  • 相见恨晚的50个CAD技巧,都是诚意!
  • 1、文字镜像如何设置转动与不转动A、在镜像前,输入MIRRTEXT指令B、输入新值0代表不转动;输入新值1代表转动C、MIRRTEXT指令完成后,输入MI镜像指令就OK了2、CAD的版本转换A、CAD高版本可以打开所有低版本的图纸B、CAD低版本不可以打开高版本的图纸C、高版本转成低版本的方法,直接点击另存为,将文件类型可以改成任意的低版本D、将低版本转换成高版本,就比较复杂了,需要第三方软件,也就是版本转换器。3、CAD默认保存文件为低版本A、在绘图界面输入OPB、点击打开和保存选项卡C、在文件保存-另存为处选择低版本就可以了4、多段线的合并方法A、输入PE指令B、选择需合并的一条线,输入...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: CAD 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-24 09:13:00
  • 车细长轴的方法技巧,收藏备用!
  • 一、细长轴的定义:当工件长度跟直径直比大于20~25倍(L/d>20~25)时,称为细长轴。二、由于细长轴本身刚性差(L/d值愈大,刚性愈差),在车削过程中会出现以下问题:1、工件受切削力、自重和旋转时离心力的作用,会产生弯曲、振动,严重影响其圆柱度和表面粗糙度。2、在切削过程中,工件受热伸长产生弯曲变形,;车削就很难进行,严重时会使工件在顶尖间卡住。因此,车细长轴是一种难度较大的加工工艺。虽然车细长轴的难度较大,但它也有一定的规律性,主要抓住中心架和跟刀架的使用、解决工件热变形伸长以及合理选择车刀几何形状等三个关键技术,问题就迎刃而解了。三、使用中心架支承车细长轴在车削细长轴时,可使...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-18 17:58:00
  • 绘制原理图时同类型的符号复制的方式是不是不推荐用?
  • 立创eda专业版绘制原理图时同类型的符号复制,但规格如阻值不同,生成bom时都会在device列用同样的型号,这样直接在立创商城识别时都是识别为一种。那要是每个器件都要改也太麻烦了,希望的事只改变型号(阻/容值)和封装就好。另外怎么修改封装后,总自动加了后缀(如0805成了0805_1),原理图中设置更新了好几次还是最红变回来
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: bom 原理 发帖人:mdc9 发帖时间:2021-12-06 10:55:00
  • 根据PDF格式文件,绘制CADENCE/ORCAD的dsn格式文件
  • 依照其他电路软件生成PDF格式文件,将PDF中原理图用CADENCE/ORCAD画成dsn格式的文件,需要完全一致,我方有PCB文件,需要验证网表,器件型号一致。时间:两天费用:电话或E-mail沟通。:704837562@qq.com.非诚勿扰,谢谢。
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 原理 发帖人:蓉仁居士 发帖时间:2021-09-01 12:24:00
  • easyEDA在PCB设计界面是否有类似“群组”的功能?
  • 在设计中经常需要把部分几个元件相对位置固定,就是作为一个“群组”一起移动,AD里面我记得是有这个功能的,easyEDA刚开始使用,请大神指点。先谢谢了!
  • 所属专栏: PCB打样 标签: easyEDA,PCB设计,群组 发帖人:从前那个逍遥李 发帖时间:2021-08-12 11:41:00
  • 立创EDA
  • 各位大神,立创EDA,下载的客户端到本地,为什么画完图之后,保存还需要联网?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:土豆不是地瓜 发帖时间:2021-05-29 17:04:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: