结果:找到"网页版,网络捕获,对正不正常BUG",相关内容1000条
- 立创商城元器件网页打不开
- 立创商城的元器件页面打不开,大家有遇到吗?官网什么的都能打开,搜索元器件也是正常的,一旦你点开元器件那个页面,就是打不开!!!试过2种方法是可以的,1种是手机开热点,还有1种是浏览器改成IE模式,这样就很缓慢,体验很差!客服反应没人遇到过,我就很奇怪了,我们两个办公地点都是这样,外地的朋友试过也不行。换了什么QQ浏览器、谷歌等浏览器也是不行的!
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 网页页面打不开 发帖人:冲吧ok 发帖时间:2024-03-14 19:58:00
- 搭配君正主控芯片测评:创想三维物有所值,让你玩3D打印,而不是玩3D打印机
- 作者|谭文杰来源|3D打印资源库(ID:www-3dzyk-cn)如果你在一年前开始接触3D打印,并且拥有一台入门级的3D打印机。那么,我相信很大一部分时间你是在给机器打“补丁”,让它真正能为你所用。而这台机器很可能是来自创想三维,不出意外就是其Ender系列的某一款。然而,现在情况有所不同,你有机会真正享受3D打印的乐趣,而不再是被3D打印机“玩”。2023年4月,创想三维正式推出了新一代旗舰高速3D打印机K1及K1Max,以巩固其在消费级3D打印市场的领导地位。我们此前已经对K1进行过测试,然而由于热端和挤出机的设计不佳,它未能达到预期的效果。现在,全新升级的K1Max在这些硬件方面进行...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 君正集成电路,君正半导体,X1600,君正芯片官网,北京君正 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-12-08 18:02:00
- 画符号直线怎么设置不一定在格子上
- 图片
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 画符号直线不捕获网格怎么设置 发帖人:jhjkdz 发帖时间:2023-05-05 12:38:00
- 立创eda原理图网络名称自动变得不一致
- 遇到一个很奇怪的问题,如下图,有一个网络名称会自动的变成另一个毫不相干的网络名称。并且这两个网络能够确定是没有任何相连的。只是从不同的复用模块里同步过来的。在这种情况下更新PCB就会出现PCB里的网络错乱。这两个网络没有联系,是两个独立的复用模块,模块内的名称也不重复。之前也遇到过类似的,但是不知道怎么弄,就把引脚删除,或者不用复用模块,重新画一个一模一样的图,但是太麻烦了。没有找到原因,从社区里看到有同学遇到了相同的问题,https://club.szlcsc.com/article/details_61456_1_2.html#floor_2不知道这位同学后来是怎么解决的?有立创eda的...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络名称不对 网络名称错乱 发帖人:AXITAKA 发帖时间:2023-01-01 00:39:00
- 打板回来地不通
- 上周打了一块开发板。地没拉线,是直接覆铜的。全程都是使用立创eda专业版。完成后,进行了DRC检查,全部通过。下单的时候还进行了第二次DRC检查,全部通过,完成下单。今天焊接完成后,测试发现有一部分的地是没有连通的。我不确定是我画板的问题还是立创EDA有bug。请问需要提供什么资料进行验证与排查?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创eda 异常 网络不通 发帖人:xiaohuihui 发帖时间:2022-11-07 10:07:00
- 专业版原理图器件默认不显示值,pcb默认显示值
- 在使用专业版时,原理图添加的电容电阻和器件等默认不显示值,需要手动在属性中打钩。而在pcb中电容电阻却把值显示出来了,需要手动在属性中去掉。请问在哪里设置让他恢复正常。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 值显示不正常 发帖人:andylauren 发帖时间:2022-05-22 13:29:00
- 标准版网络错误
- 立创标准版,新建了一个版本后,增加了几个元器件,然后“更新PCB”,打开PCB布线后,发现电源+3V3网络和GND网络重合了。设计管理器里面查看,网络DRC是正确的,+3V3和GND没有原理上连接。打开PCB布线后,发现网络重合了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络 标准版 发帖人:路过羊圈的狼 发帖时间:2022-02-28 15:02:00
- 为什么总显示“网络不完整”?
- 这几个网络总显示网络不完整,GND网络我还没有布线不算。其它的画了好几遍依然显示红叉,咋办?大神请出手。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 网络不完整 发帖人:峰回路转 发帖时间:2021-07-19 09:57:00
- 网页版,网络捕获,对正不正常BUG
- 版本为当前网页版本,操作设备网络为1mm,以及0.2mm出现的问题,鼠标中心点不能对准网络交叉点,自动捕获功能一直,辅助定位在一定的偏移位上,不能正常的辅助捕获在网络的交叉点上,使用了对齐功能来修正,还是歪的。。。。我需要的是对准网络交叉点来作为定位点,画出一条准确尺寸的线路,现在出现了不能准确定位到网络交叉点后,软件一直在辅助捕获一个有偏差的点上。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 网页版,网络捕获,对正不正常BUG 发帖人:邪恶会会 发帖时间:2020-08-16 04:56:00
- 485不能正常通信问题
- 两能设备采用485进行通信,一台我的,一台别公司的,我的设备采用MAX3079E芯片(半工通信),匹配电阻120欧,上拉和下拉电阻测试过1K,3。3K,10K等测试过,两台设备单独使用串口调试工具都能正常接收发送数据,但就是两台设备之间不能正常通信,用示波器查看AB信号,波形正常。请问是什么问题导致的不能通信,谢谢!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 485不能正常通信问题 发帖人:LUWB 发帖时间:2017-08-18 11:52:00
返回