结果:找到"自助售货机主板",相关内容1000条
  • 机器人主板需求配置参数有哪些呢?
  • 机器人越来越多地成为人类工作和生活的好助手。双赞主板应用的机器人在3C行业、食品制造和医药行业、陶瓷卫浴、物流仓储、塑胶行业等行业广泛运用。作为机器人的核心——主板,一直是机器人开发的重点。机器人主板,包括处理器,与处理器相连接的显示系统,信号处理系统,执行系统,操作键盘,以及提供主板电能的供电系统,所述信号处理系统包括用于接收外部指令和信息的无线接收模块,用于发送信息的无线发射模块,用于增强认别能力的红外接收和发射模块,对主板进行遥控的无线遥控模块。所述机器人主板配置齐全,具备电池供应系统,可独立运行,也能够给相邻机器人传达信号,唤醒呼叫,从而实现机器人组团,可以分工完成动作和命令。那么,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 器人 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-10-23 14:58:00
  • 如何选购四屏或多屏炒股电脑主板?
  • 双赞的四屏或多屏主板应用显示已经逐渐深入到各行各业用户的使用中。例如程序员用户,一屏用于浏览信息、一屏用于调试代码;个人娱乐使用,一屏浏览网页、一屏播放电影;游戏用户,组建多屏游戏视觉效果冲击更强;炒股人员,作为职业炒股的您,是否还在为同时观看大盘、中小板、创业板、自选股票的走势而发愁呢?一机多屏同时观看大盘、中小板、创业板、自选股票的走势,随时洞察盘面异常,及时买进或者进行止损。还有很多应用的行业,就不全部列举出来了,现在主要是讨论炒股方面。对于一个炒股平台来说,其实对硬件要求是性能稳定、运行要快,数据刷新要快,在主板方面,炒股的电脑对主板的要求有哪些?如何选购四屏或多屏炒股电脑主板?双赞...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-10-19 14:57:00
  • 双赞的一体机主板能应用到哪些行业?
  • 在公共场所上都看到很多一体机的产品,比如:触控一体机、金融一体机、触摸屏一体机、互动一体机、教育一体机、门禁一体机、触摸查询一体机、广告一体机、教学一体机、人脸识别一体机、工业一体机、会议一体机、游戏一体机等等。不同行业的一体机,所需求的功能也不同,因此主板的需求也不一样!双赞的一体机主板能应用到哪些行业?双赞工控给大家分析一下!一、广告一体机广告一体机是利用标准液晶显示器、液晶电视机,通过联网和多媒体系统控制等方式实现信息显示和视频广告播放的新一代智能设备。广告一体机功能有外触摸技术,可任意切割画面,同时播放视频、图片、文字,互不干扰、色彩丰富,亮丽,可双屏展示,达到最佳广告宣传效果,支持...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 一体 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-09-16 11:58:00
  • 自助售货机主板要注意哪几个方面?
  • 随着生活零售需求的多样化,各类零售功能的自助售货机如双赞主板应用的零食售卖机、自助果汁机、自助咖啡机、成人用品售卖机、盒饭售卖机、自助快递柜等开始遍布城市商场、医院、公园、马路、车站等等大街小巷。自助售货机所有功能(比如显示屏,网络、下单购物,出货)都是围绕主控制板进行的,都需要自助售货机主板来接收或者发出指令。那么,自助售货机主板要注意哪几个方面?双赞工控给大家分析一下!一、功能自助售货机的功能有网络数据,支付购物,货币识别,多媒体显示,数据下载等!那么能实现这些功能的自助售货机主板又是怎么样的呢?双赞安卓主板SZ3390支持触摸屏,板载千兆以太网,2.4G/5GWIFI/BT4.2;提供...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-09-14 16:28:00
  • 如何选择收银机主板?
  • 什么是收银机?其实收银机就相当是一台一体式电脑,内部结构有主板、CPU、内存,存储还有显示屏。双赞主板应用的收银机在超市、商场、医院、酒店、景区、车站等其它公共服务场所领域都能看到。主板的性能,扩展,稳定性等因素都直接影响到收银机的工作效率。那么如何选择收银机主板?双赞工控来分析一下!一、收银机的组成收银机般是由扫描器、电脑主机、钱箱、键盘、打印机、顾客显示屏、电脑显示屏、刷卡器等级成。二、收银机的功能根据习惯性、方便性,收银机的功能有放置商品、扫描商品、电脑系统、放置营业款和备用金、手输条码及其它操作、打印电脑小票、方便顾客看到自己所购商品的价格、收银员核实商品资料与电脑显示资料是否相符。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 收银 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-09-11 11:48:00
  • 广告机主板定制方案能实现双屏异显或四屏异显吗?
  • 信息时代的高速发展,人们对信息资讯的要求越来越高,广告机的应用越来越广泛,在消费者和用户之间扮演越来越重要的角色。广告机是新一代的智能设备,通过终端软件控制、网络信息传输和多媒体终端显示构成一个完整的广告播控系统,广泛应用到广告播放、公共信息发布、媒体传播、触摸互动查询等领域全天候,极大提高画面层次感,能更好表现细节。广告机主板是广告机中很重要的一个组成部分,它可以控制整个广告机的数据运行等等。而且从某种意义上来说广告机主板的类型和性能,直接决定着整个广告机。经常看到广告机有双屏或多屏,那这样对广告机主板有什么样的要求呢?双赞工控给大家分享广告机主板定制方案能实现双屏异显或四屏异显的吗?下面...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 广告 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-09-09 17:05:00
  • 安卓工控主板通信接口有哪些呢?
  • 看到双赞安卓主板应用设备网络系统和数据通信系统实现数据的端到端传输。这些数据则是可以用来表达传统媒体形式的信息,如声音、图像、动画等。这些传输的端点,我们可以说是通信接口。通信接口也指的是中央处理器和标准通信子系统之间的接口。那么,安卓工控主板通信接口有哪些呢?现在,双赞工控给大家分享安卓工控主板通信接口有UART,RS232,RS485、RJ45等等,及它们的特点作用。一、UART接口通用异步收发传输器,通常称作UART。UART作为异步串口通信协议的一种,工作原理是将传输数据的每个字符一位接一位地传输。它将要传输的资料在串行通信与并行通信之间加以转换。作为把并行输入信号转成串行输出信号的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓 工控 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-08-25 17:39:00
  • 安卓工控主板显示接口有哪些呢
  • 目前广泛应用的产品有广告机、自助售货机、收银机、快递柜、人证核验机、智能大屏冰箱等等,经常会有一些朋友感觉很困扰着,不同行业的产品的显示接口运用哪些才能符合呢?我们都知道常用的显示接口有:LVDS,EDP,HDMI,MIPI,VGA等等,但是他们应用起来有什么区别呢?双赞工控给大家分享一下!双赞安卓工控主板1、LVDS接口LVDS接口(单又路6位,8位)是一种显示接口,支持分辨率至1920x1080@60Hz,可以LVDS+eDP,HDMI+LVDS搭配支持双屏同显或异显功能。可以应用在广告机,收银机,快递柜等等。2、eDP接口eDP1.3接口(4线,10.8Gbps)是一种显示接口,支持双...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓,工控 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-06-28 18:14:00
  • 自动售货机专用蓝牙芯片MS1793S
  • 规格书下载:DS-MS1793S_v1.2.pdf功能。了解产品动销数据,协助后台系统搜集整理数据,反向指导供应链管控;通过自身屏幕播映商品广告提升自身商品销量,其次,循环使用大屏幕播映其它各类广告,获得广告收入;识别用户生成用户画像;实施用户调研,通过屏幕或手机端APP搜集用户对于产品使用意见和建议,紧密企业与用户的交流互动;挖掘并实现用户的交互需求,如提供“体感游戏”,让用户轻松享受人机交互游戏等;产品与方案特点:•绚丽的触屏选货,吸引更多的顾客购买。•可设定多种营销活动,促进商品售卖。•支持多种非现金支付,微信,支付宝、京东钱包、百付宝、翼支付,ApplePay,各大银行二维码,多码合...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MS1793S 蓝牙芯片 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-07-28 10:20:00
  • 原来,华为P30的主板长这样
  • 华为最近总是占据着各个电子头条,其新发布的P30也是备受关注今天我们就一起来看看P30的主板有什么不一样在看到主板前,我们先回看到这个无线充电圈还有一些天线和橙色软电缆连接触点接下来主板,多层PCB结构,线路紧凑,且有多个堆叠麒麟980处理器位于存储芯片之下,还有闪存和音频芯片背面有射频收发器和前端模块磁悬发声技术的磁铁线圈,与震动屏幕部分相连看起来很像摄像头的指纹传感器本帖以主板部分拆解为主,其他部分还希望其他同仁补充哦~
  • 所属专栏: 技术交流 标签: P30 p30拆解 发帖人:Delete 发帖时间:2019-04-19 15:10:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: