结果:找到"自由电站,独立光源。",相关内容1000条
- 嘉立创FA:首届机电工程师节开启,百万补贴助力工程师实现机械零配件“自由购”!
- 致敬,机械电气工程师们!机械设备的设计与创新是你们!机械设备图纸绘制、零部件选型是你们!机械设备装配调试、技术支持、售后服务还是你们!你们是提升科技水平、推动社会发展的中坚力量,是一个国家工业化和现代化的基石,是企业持续发展的动力!你们的每一个奇思妙想“创新点”都为国家、企业带来了新的改变然而,每个创新点都需要品类浩繁的零配件组成“立”于用户需求嘉立创FA携手各机械零部件与电气零部件厂商合力举办了首届“嘉立创FA”机电工程师专属节日“双10节”助力工程师机械设计实现机械电气零配件“自由购”!我们一起来看看双10节给你们带来了哪些surprise?双10节实现百万工程师“1元购”自由10.10...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 零部件 FA 电机工程师 自由购 发帖人:FA商城小嘉 发帖时间:2022-10-10 11:13:00
- 公司企业路由器怎么选?选哪种路由器好?
- 有些公司早期为了节省预算,在部署无线网络时选用的是家用路由器,然而对于路由器而言,路由器分为三类:电信级、企业级、家用级,每级之间的差异都比较大。然而导致公司内部的无线网络非常不稳定,不少员工频繁抱怨,工作效率大大降低,让公司遭受到了极大的损失。路由器作为企业组建网络的核心设备,其选购是个无法回避的问题。许多企业的负责人由于专业知识的缺乏,常常会为了控制成本而选择家用路由器来进行无线覆盖。实际上,这种做法是非常不正确的,因为家用路由器往往都是根据家庭使用环境设计的,如果应用在企业中,稳定性和安全性都难以保证,所以企业如果要想进行无线覆盖,一定要选择符合企业场景的网络设备。那么企业级路由器该如...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 路由器 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-26 10:23:00
- 一款SLM8230BD双通道14V到40V独立驱动程序的门驱动器
- 一般描述:SLM823x独立驱动程序系列是一个独立的具有不同配置的双通道门驱动器。SLM8230/1/3/4配置为高端/低端驱动程序,而SLM8232/5配置为双重驱动。以及SLM8230/1/2的峰值输出电流为0.5A,SLM8233/4/5为4.0A。可编程死区时(DT)功能在SLM8230/1/4。DIS引脚拉高关闭两个输出同时进行,并允许正常打开或拉低时的操作。作为故障保险箱一次侧逻辑故障输出低。所有驱动器的VDDA/B电源电压都高达40v。宽输入VDDI范围从3伏到18伏,使适用于模拟和模拟接口的驱动程序数字控制器。所有电源电压引脚欠压锁定(UVLO)保护。输入端与两个输出驱动器隔...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 双通道 独立驱动程序 发帖人:TR8808 发帖时间:2021-05-26 15:56:00
- 蓝桥杯练习(二)按键的使用和延时消抖
- 蓝桥杯练习(二)按键的使用和延时消抖。通常我们使用的按键均为微动按键,在按键按下时内部的金属簧片触点在发生振动,发出轻微的撞击声响并产生抖动电压这种现象称为按键的抖动。按键的抖动实际上是一种接触不良现象如果不进行有效的处理,按键抖动会影响用户体验并且降低系统运行的稳定性,所以进行按键延时消抖是非常有必要的,对按键消抖通常可以采用软件消抖和硬件消抖两种方式。讲解按键抖动就需要知道按键按下这个过程中的电平变换的波形图,如图1-1所示。从图中我们可以看到按键按下分为三个过程:按下过程中的抖动、按键完全按下之后为稳定接通状态、松手都的抖动。消抖的本质目的就是屏蔽按下和松手时候抖动的这个不稳定的状态,...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机独立按键 发帖人:Argon 发帖时间:2019-01-30 21:22:00
- 路由器交换机模块与裸板有什么不同呢?
- 前段时间有客户问到:“路由器交换机模块跟裸板有什么不同呢?”今天易天光通信就给大家普及一下这方面的知识,首先路由器交换机模块就是裸板的意思,功能也是一样的,没有太大的区别。具体可以从以下5点外观方面来区别:1.裸板的话单纯就是一个裸字,就是一个板块,没有带外壳。路由器交换机模块的话可以按照不同厂商的需求,制定路由器交换机外壳并配置电源等等。2.路由器有一个WAN口,需要通过MODEM才能连接电脑共享上网。交换机只有LAN口,没有WAN口,不需要进行IP地址设置可以直接连接电脑。3.你仔细看一下,路由器有一个开关按钮,交换机没有。4.交换机的接口比较多,一般都适用于企业、网吧等多台电脑共享的,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 路由器 交换机 光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-09 19:12:00
- 报名,参赛!
- 水电站,目前主要电源。我:目前的水电站,都是利用地球重力,把高处的水用重力下落,冲击转轮,而带动发电机。由于工程浩大,地理位置要独特选择,局限性非常大,本来也是利用地球重力,结合人类网络科技,利用物理技术,带动发电机,根据,形状物理量的大小,造成电站或者制作成台灯或者做手机充电器。也来报名第3届电子制作节。
- 所属专栏: 参赛帖子 标签: 自由电站,独立光源。 发帖人:Ai自由电 发帖时间:2018-05-10 20:30:00
- 嘉立创网站首页,改版上线
- 首页已经全新换版上线啦。欢迎大家体验,和提供建议。下一步嘉立创会在网站稳定性上,和美观上面持续下功夫优化的!谢谢大家y
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 嘉立创 网站 首页 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2018-01-19 20:50:00
- 10.21日(本周六)晚嘉立创网站暂停访问4小时公告
- 尊敬的嘉立创客户:由于我司计划在本周六(10.21)晚23点开始,对嘉立创网站进行重大数据调整,持续时间可能长达4个小时以上。期间网站暂停访问,请您做好相应工作安排。给您造成不便,敬请谅解。停机维护时间:10.21(周六晚)23点~10.22(周日凌晨)3点
- 所属专栏: 立创动向 标签: 网站维护 嘉立创 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2017-10-20 09:26:00
- 独石0603N220J500已经补货
- 独石0603N220J500已经补货有什么需求请留言交流材质:NPO(30PPM/℃),22pF±5%,50V,替代瓷片电容
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 独石0603N220J500 发帖人:伟伟 发帖时间:2017-08-25 16:17:00
- Microchip推出全新PIC单片机系列_集成独立于内核的外设
- 美国微芯科技公司发布了新的8位PIC®单片机系列,扩展了其不断丰富的具有独立于内核的外设(CIP)的创新PICMCU产品。新系列将更多智能化、互连的CIP结合于一体,可在没有内核干预的情况下实现自主的功能运作,因而应用广泛。由于这些功能是通过硬件而非软件进行确定性地可靠运作,CIP使新产品的系统性能远超传统的8位单片机,同时简化了设计过程,降低了存储器成本。此外,这两个新产品系列采用8-40引脚封装,可在1.8-5.5V的宽工作电压下运行,节省了电路板空间。它们还提供外设引脚选择功能,可实现灵活的引脚映射和PCB布线,从而最小化EMI和串扰。新产品系列广泛适用于消费电子、物联网(IoT)、可...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: PIC 独立于内核的外设 发帖人:yaming 发帖时间:2017-08-23 09:27:00
返回