结果:找到"芯片代理",相关内容1000条
- 各类芯片提供
- 小弟这边暂时有各mos管和电源类芯片可提供,价格优惠,一手货源,欢迎咨询。wsyangth@gmail.com小弟为模拟cmos工程师,带模拟团队,想创业,从代理芯片做起,看看外面的世界需要哪些芯片,我们可以做哪些芯片,还请各位硬件设计师提供宝贵意见,让我们设计师可以看到外面市场的信息,也可以提供一些思路,小弟感激不尽。
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 芯片代理 发帖人:PowerRandy 发帖时间:2023-04-12 09:39:00
- 28V高压线性充电管理芯片ZCC3221替代CE3221
- 图片
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 28V充电管理芯片,替代CE3221 发帖人:四维电子 发帖时间:2022-02-24 16:20:00
- 英集芯IP6805UIP6806IP6826IP6808无线充电芯片方案代理(附原理图规格设计资料)
- IP6805U全集成单芯片SOC5WTx方案;IP6806是一款5W/10W全集成单芯片Tx方案;IP6826、IP6808支持PDQC快充协议,支持5W-15W单线圈及多线圈应用。相关原理图/规格书/BOM等设计资料如附件。IP6805U_AA_DEMO_V1.1.rarIP6806IP6826设计资料.zipIP6808_DEMO_V1.4.rar致为无限科技张生英集芯无线充电方案一级代理商,提供原理/规格书/bom/pcb画板设计资料和技术支持;
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: P6806代理 IP6826代理 IP6808代理 发帖人:leon286336 发帖时间:2021-12-17 17:54:00
- MR25H10CDFEVERSPIN原厂代理商
- MR25H10CDFEVERSPIN原厂代理商库存现货价格很优势哦~~
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MR25H10CDF EVERSPIN EVERSPIN代理 EVERSPIN代理商 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2021-05-14 10:32:00
- 正品渠道LowPowerSRAM芯片ISSI授权代理IS62WV20488ALL
- ISSIIS62WV20488ALL一款高速,低功耗,2MX8位CMOS静态SRAM。使用ISSI的高性能CMOS技术制造。这种高度可靠的过程与创新的电路设计技术相结合,可产生更高性能和更低功耗的设备。当CS1为高电平或CS2为低电平时,器件将进入待机模式,在该模式下,可以通过CMOS输入电平降低功耗。IS62WV20488ALL采用单电源供电,所有输入均兼容TTL。IS62WV20488ALL提供48球miniBGA和44引脚TSOP(II型)封装。ISSI代理商提供样品及解决方案。引脚配置IS62WV20488ALL特征•高速访问时间:25、35ns•高性能,低功耗CMOS工艺•多个中心...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SRAM芯片,Low Power SRAM芯片,ISSI授权代理,IS62WV20488ALL 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-12 14:03:00
- SRAM芯片is62wv51216
- ISSIIS62WV51216ALL/IS62WV51216BLL是高速8M位静态RAM,组织为512K字乘16位。它是使用ISSI的高性能CMOS技术制造的。这种高度可靠的工艺加上创新的电路设计技术,可生产出高性能和低功耗的设备。当CS1为HIGH(取消选择)或CS2为LOW(取消选择)或CS1为LOW,CS2为HIGH且LB和UB均为HIGH时,器件将处于待机模式,在该模式下,可通过CMOS输入降低功耗水平。使用芯片使能和输出使能输入可轻松扩展存储器。激活的LOWWriteEnable(WE)控制存储器的写入和读取。数据字节允许访问高字节(UB)和低字节(LB)。IS62WV51216A...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SRAM芯片 s62wv51216 SRAM芯片 ISSI代理 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-17 14:48:00
- 立创商城携手赛元,共创中国MCU应用新辉煌!
- 随着电子信息行业的快速发展,中国对芯片产业的重视程度超越以往。芯片是一个知识密集型产业,我国芯片产业相比国际最先进水平还有很大差距,做芯片急不来。本土电子制造业发展至今,相继诞生了一批经过市场考验获得良好口碑的单片机制造厂商,赛元微电子就是其中之一。立创商城作为国内知名度较高的元器件自营电商,是业内最早与中国芯优秀品牌合作的企业之一,通过与众多本土供应商的紧密合作,不断将优秀的中国品牌推向全球市场。2018年11月27日,立创商城正式携手赛元微电子,双方达成深度战略合作,努力打开线上市场,提高赛元的FlashMCU产品在工程师、中小企业采购群体中的市场占有率,共同创造中国MCU应用新辉煌!立...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 授权代理 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-11-30 09:36:00
- 立创商城携手鸿源精密,“轻触开关”开启辉煌未来!
- 2018年8月30日,立创商城与鸿源精密共同宣布正式达成深度战略合作关系,并于立创商城总部举办授权代理签约仪式。双方将充分发挥在各自产业的优势,重点围绕铺货、线上品牌推广等多个领域开展深入合作,共同探讨和开发电子元器件线上交易模式的升级。图立创商城副总经理张银莹(右二)、鸿源精密总经理邹益财(左二)进行授权代理签约立创商城副总经理张银莹、鸿源精密总经理邹益财一同出席了签约仪式,并就双方战略合作框架进行了讨论。此次双方达成深度战略合作,具体将围绕以下方面展开:1、仓库铺货:立创商城拥有10000多平方米自营仓库,可为原厂提供完善的仓储服务,减少企业的物流仓储成本消耗,同时扩充商城品类。目前鸿源...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 授权代理 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-08-30 19:23:00
- 立创商城与润石科技携手达成深度合作
- 2018年7月13日,立创商城与专注于芯片设计和研发的高科技企业润石科技(RUNIC)达成战略合作,并举行了授权代理签约仪式,此后双方将在互联网推广、样品销售、技术支持等方面展开深度、广泛合作。立创商城副总经理张银莹和润石科技销售总监董晨等双方代表出席了签约仪式,并就合作细节进行了深入讨论。图立创商城&润石举行授权代理签约仪式立创商城自成立以来,专注于为客户提供高品质的一站式元器件采购服务,始终与上游原厂等合作商保持密切合作,同时也得到了合作伙伴的有力支持!立创商城为客户提供的产品均通过原厂/代理商正规渠道采购,100%保证了原装正品。润石科技是一家专注于高性能、高品质模拟/混合信号...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 授权代理 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-07-13 17:04:00
- 立创商城与金航标达成战略合作
- 立创商城自成立以来,专注于为客户提供高品质的一站式元器件采购服务,始终与上游合作商保持密切合作,同时也得到了合作伙伴的有力支持,立创商城为客户提供的产品均通过原厂/代理商正规渠道采购,100%保证了原装正品。2018年6月21日,立创商城与金航标达成战略合作,取得金航标Kinghelm、萨科微两个品牌的授权代理,并举办了主题为“走进芯时代,聆听中国'芯'跳”的授权代理签约仪式。立创商城副总经理张银莹、金航标总经理宋仕强共同出席签约仪式。▲金航标品牌授权代理▲萨科微品牌授权代理立创商城成为金航标公司的主要合作代理商之一,还独家代理“金航标kinghelm”品牌的网络推广,代理销售金航标电子公司...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 授权代理 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-06-21 19:42:00
返回