结果:找到"识别元件",相关内容705条
- 为什么看不到图形之不支持的GerberRS274D格式
- 概念平常我们所说的Gerber是指扩展Gerber,格式为RS274X,里面内置了光圈表,并且还支持复杂的多边形铜皮,自定义更复杂的光圈形状,一个文件就可以准确描述每个图元的几何形状,这个是可以被嘉立创DFM正确解析的。GerberRS274D是标准Gerber,诞生于上世纪七八十年代,最早可追溯到纸带打孔机编程的年代,它不含光圈表,只描述了图元的坐标,只支持简单的FLASHPAD(焊盘的放置点)和LINE(画线),无法知道PAD的形状,线条的宽度等等,光圈表需要在另外一个文件中定义,光圈表文件没有标准规范,上古时期的EDA软件生成的光圈表格式五花八门,让下游板厂苦不堪言,现早已被行业淘汰。...
- 所属专栏: 嘉立创DFM 标签: 层识别 发帖人:GUO 发帖时间:2023-03-17 18:56:00
- 为什么图层错误之未遵守GerberX2规范
- 什么是GerberX2?GerberX2是新一代的Gerber文件标准,它在GerberRS274X基础上增加了一些新的指令用于辅助指明该文件的属性。下面的代码片断展示了GerberX2新增的一些指令,%TF、%TA开头的行是GerberX2格式专有的。G04SmallexampleGerberX2file*%FSLAX35Y35*%%MOMM*%%TF.FileFunction,Copper,L4,Bot,Signal*%//表明该文件是底层线路%TF.Part,Single*%%TA.AperFunction,Conductor*%%ADD10C,0.15000*%%TA.AperFun...
- 所属专栏: 嘉立创DFM 标签: 层识别 发帖人:GUO 发帖时间:2023-03-17 12:26:00
- 元件外形层作用双面放置元件时效果很差
- 双面放置元器件时,如下图切换图层,理想的效果:实际查看双面板“元件”外形层的效果:结论:既然已经加了元件外形和标识层,那就增加一个选型框可实现“元件”顶面显示或者底面显示。这样元件切换到顶层和底层时,就清爽了。
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 图层 元件外形 标识 发帖人:DEEEAN 发帖时间:2023-02-16 21:34:00
- 【实验教程8】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-PWM
- CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列PWMPWM(PulseWidthModulation)即脉冲宽度调制。PWM运用非常的广泛,大到航天飞船,小到便携式USB风扇都可以见到PWM的身影。许多MCU的定时器均带有PWM模式,CC3200也不例外。1.1寄存器CC3200通用定时器支持PWM模式。在PWM模式下,定时器被配置为一个24位的减计数器,初始值在GPTMTnILR和GPTMTnPR寄存器中进行定义。在该模式中,PWM频率和周期是同步事件,这样可以消除毛刺。PWM模式可以通过向寄存器GPTMTnMR中的TnAMS位写入0x01,TnCMR位写入0x00,TnMR位写入0x02。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI 语音识别 人脸识别 PWM 实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-09 15:01:00
- 【实验教程4】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-GPIO
- AI语音人脸识别实验教程——疯壳·开发板系列GPIOGPIO全称GeneralPurposeInputOutput即通用的输入输出,是所有控制器里必备的资源,CC3200的所有数字引脚和部分模拟引脚均可作为通用的输入输出引脚(GPIO)使用,CC3200把GPIO分为三个组,分别是GPIOA0、GPIOA1、GPIOA2、GPIOA3,每一组GPIO有8个引脚,引脚分配如表1.0.1所示:表1.0.1CC3200引脚分配表表1根据功能引脚配置的不同,CC3200最多可以有27个GPIO,且所有的GPIO引脚均具有中断功能,触发的方式支持电平触发和边沿触发(上升沿和下降沿),不仅如此,所有的G...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,GPIO,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-08 15:03:00
- NRK3301语音识别芯片在智能照明上的应用
- 随着科技的发展,对家居生活中的照明设备要求也越来越高,普通照明显然已无法再满足人们对智能家居的需求,在满足基本照明需求上,还要求控制智能化、操作简单化、节能高效化,智能照明由此应运而生!智能语音照明和其他的灯一样,只是多了语音控制功能,就是通过说话就能开关关灯或者实现一些其他的功能。NRK3301智能照明语音芯片方案:智能照明可以语音控制,是加入了语音控制芯片,说话控制灯的语音识别芯片在选型时尤为注意识别的应用环境和识别距离的把握,九芯电子推出的语音识别芯片——NRK3301,体积小,识别率高,识别距离远达5米,同时还具备95%的高识别率、高唤醒率和快速响应反馈机制,能够在噪音环境下分辨识别...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-24 10:30:00
- 请问这个TBD是什么意思?
- 图片
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 元器件标识 电路 发帖人:索控文风 发帖时间:2021-07-02 17:30:00
- 用AI视觉模组DIY一个驾驶疲劳监测仪
- 道路千万条,安全第一条,相信每个人都是牢记于心的,“喝酒不开车,开车不喝酒”其实不难,难的是防范始料未及的事件,疲倦就是众多始料未及事件中,杀伤力稳居前排的,前一秒心里还在想坚持坚持,下一秒可能就失去了意识。相信每个人都体会过,自制力在睡神的面前,是多么的无力,想着躺一会儿爬起来洗脸,结果醒来天都亮了,千万不要在犯困的时候高估自己的毅力~Murphy'sLaw表明,只要一件事发生的概率大于零,给足够长的时间,这件事就一定会发生。所以近年来高配版的豪车,应用了各种辅助驾驶的技术来应对这些情况,比如主动刹车系统、车道偏离预警、驾驶员监测系统(DMS)等等,这些高大上的技术中,有没有那一个我们可以...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 人脸识别 发帖人:azxyqcr 发帖时间:2019-08-16 14:53:00
- VT100语音识别模块(本地语音,无需联网)
- VT100语音识别模块--无需二次开发--无需更改原有的电路板设计,直接集成--可以用最快的速度让你的产品出货,无需漫长的开发等待这款语音识别模块,需要开发人员自备咪头和喇叭,不做赠送。本款模块可以根据功能需求定制,可提供技术支持。
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 语音识别,离线语音,语音识别模块 发帖人:IC小妹 发帖时间:2019-05-15 16:46:00
返回