结果:找到"赛普拉斯SRAM,SRAM,CYPRESS",相关内容161条
- CYPRESS/赛普拉斯(触摸传感器)热门推荐CY8CMBR3108-LQXIT
- CYPRESS/赛普拉斯(触摸传感器)热门推荐CY8CMBR3108-LQXIT封装体积:QFN-16(3x3)很常用的一款传感器有用到欢迎来咨询!最新到货!
- 所属专栏: 谈天说地 标签: CYPRESS/赛普拉斯 小体积传感器 发帖人:电源芯片韩工 发帖时间:2022-04-15 12:32:00
- Cypress存取时间为10纳秒的异步SRAM
- Cypress16兆字节快速异步SRAM﹐其存取时间小于10ns。异步SRAM内含l亿多个晶体管﹐采用6个晶体管存储单元﹐是该公司4兆字节快速异步SRAM的后续产品.Cypress负责这种新SRAM设计流程中﹐从概念设计到交付生产的每一个阶段。第一块硅片已初步定型﹐最初结果显示存取时间将远低于10ns.该设计是用0.16微米CMOS工艺实现的﹐芯片的面积超过120000平方密耳。尽管该公司早先的异步SRAM设计是使用高电压晶体管实现的﹐但是新的SRAM采用双电压晶体管和双栅氧化物工艺﹐因而只使用低压晶体管﹔所以降低了芯片成本。然而该器件仍能承受高电压。在双栅氧化物实现过程中﹐芯片的一部分留给...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Cypress,异步SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-13 16:28:00
- 赛普拉斯的65nmSRAM与ASIC/FPGA/控制器的接口
- 赛普拉斯瞄准的市场增长速度要快于包括汽车,工业和消费电子市场任内的半导体行业。在安全无线技术,连同MCU,存储器,模拟IC和USB控制器,为物联网领域提供了明显的竞争优势,并在新兴市场(包括联网设备和自动驾驶汽车)上实现了飞跃。cypress代理宇芯电子支持提供驱动、例程以及必要的FAE支持等产品服务。系统设计人员可以使用ERR引脚来监视SRAM中数据的完整性。由于仅当SRAM检测到并纠正了一位错误时才声明ERR信号,因此建议弱下拉该信号以避免在写操作期间或SRAM被禁用时出现中间电压电平。在写周期或芯片禁用周期中,ERR引脚处于HI-Z状态。1、连接ERR引脚无需ERR引脚的赛普拉斯SRA...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 赛普拉斯SRAM,SRAM,CYPRESS 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-13 16:12:00
- 汽车应用中具有耐久性的赛普拉斯NOR闪存Semper系列
- 赛普拉斯NOR闪存首款经过架构设计并满足汽车行业用于构建故障安全嵌入式汽车系统的ISO26262功能安全标准的存储器。在汽车应用中常见的极端温度下具有出色的耐久性和数据保留能力。汽车的安全标准是构建新的NOR闪存架构的关键驱动力。赛普拉斯能够凭借其MCU和SOC专业知识与众不同。即时能力至关重要,因为现在每辆汽车都至少具有用于ADAS的后视摄像头-组合仪表的快速启动要求一直是赛普拉斯Hyperbus技术的关键市场。不仅需要NOR闪光灯的组合仪表和照相机。赛普拉斯还将动力总成,发动机控制装置和底盘控制装置视为一个巨大的市场,并且由于高温,可靠性至关重要,因此NOR闪存成为首选技术。Semper...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 赛普拉斯NOR闪存,NOR闪存,NOR flash 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-03 16:51:00
- Cypress同步高速SRAM的应用
- 赛普拉斯其目标市场是采用嵌入式系统解决方案,其增长速度要快于整个半导体行业:MCU,无线连接和模拟,USB及存储器产品以及使它们能够完美协作的软件的组合。赛普拉斯市场包括汽车,工业和消费电子市场在内的半导体行业。在物联网领域具有无与伦比的竞争优势,并在新兴市场(包括联网设备和无人驾驶汽车)上实现了飞跃。Cypress是同步高速SRAM市场的领先者,是网络和汽车,消费电子及工业,航空航天和国防等多个市场领域客户的首选SRAM供应商。cypress代理宇芯电子为用户提供技术支持及产品应用解决方案等产品一体系服务。高速网络赛普拉斯QDRSRAM的关键部分是基于数据包的网络应用。路由器和交换机中的数...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Cypress,同步高速SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-28 16:29:00
- 高可靠性的cypress异步SRAM
- Cypress半导体公司生产高性能SRAM产品,用于数据传输、远程通讯、PC和军用系统。异步快速存储器芯片简称为:AsyncSRAM,速度一般在8/10/15ns,电压范围在1.65V~5V,可以满足大部分应用的电压设计。Cypress代理宇芯电子本篇文章将介绍具有高可靠性的cypress异步SRAM产品。凭借可满足各种高可靠性工业,通信,数据处理,医疗,消费和军事应用的性能,快速和微功耗,SRAM器件可提供片上ECC。这些器件具有与上一代异步SRAM兼容的外形匹配功能。这使您无需投资PCB重新设计就可以提高系统可靠性。具有ECC框图的快速SRAM高可靠性:软错误率<0.1FIT/Mb...
- 所属专栏: 技术交流 标签: cypress,异步SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-19 14:16:00
- 网络通信与便携式应用驱动SRAM技术发展
- 数据通信和便携式系统成为当今SRAM的重要应用领域。某些SRAM由于能够提供实现较高带宽所需的性能(比如在网络系统中)或维持较长电池使用寿命所需的低功耗(比如在便携式设备中)而在许多应用中起着主导作用。这些架构指的是面向高性能应用的NoBL(无总线延迟)和QDR(四倍数据速率)以及针对低性能应用的MoBL(更长的电池使用寿命)。多年来工艺几何尺寸的不断压缩使得兼顾速度、功耗和密度的新型架构的推出成为可能。以CYPRESS为例。不断缩小的工艺几何尺寸使得各家公司能够在存储器技术上确立诸多优势,如实现更快的速度、更低的功耗、更高的存储密度和更有竞争力的制造成本。CYPRESS赛普拉斯代理商宇芯电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,同步快速SRAM,CYPRESS 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-07 14:14:00
- SRAM芯片测试
- 完成SRAM芯片的测试,需要设计测试电路板。测试电路板主要提供测试接口和电源。芯片的控制信号和数据信号由红色飓风II-XilinxFPGA开发板提供,使用ISE13.2软件建立测试工程,编写Verilog测试程序(主要包括按照时序提供分频后的测试时钟、数据信号和控制信号),通过JTAG下载到FPGA的PROM中,重新上电进行测试,通过RIGOLDS1102CA双通道示波器捕捉信号。将示波器的通道1连接到写使能信号,通道2连接到数据端D7。如图1所示,上方的波形为通道1接收的数据,下而的波形为通道2接收的数据。设计输入向量测试,当地址为OOO时,将片选端CS置为低电平,图1中,A区WT=*0”...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM芯片,SRAM,SRAM测试 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-03 17:15:00
- 高性能异步SRAM技术角度
- 当前有两个不同系列的异步SRAM:快速SRAM(支持高速存取)和低功耗SRAM(低功耗)。从技术角度看来,这种权衡是合理的。在低功耗SRAM中,通过采用特殊栅诱导漏极泄漏(GIDL)控制技术控制待机电流来控制待机功耗。这些技术需要在上拉或下拉路径中添加额外的晶体管,因此会加剧存取延迟,而且在此过程中会延长存取时间。在快速SRAM中,存取时间占首要地位,因此不能使用这些技术。此外要减少传播延迟,需要增大芯片尺寸。芯片尺寸增大会增大漏电流,从而增加整体待机功耗。微控制器很久以前就有了深度睡眠工作模式。这种工作模式有助于为大部分时间都处于待机状态下的应用省电。该控制器可在正常工作中全速运行,但事后...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 异步SRAM,SRAM,SRAM技术 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-02-28 15:44:00
- 外部SRAM的种类
- 外部SRAM注意事项为使外部SRAM器件达到出最佳性能,建议遵循以下原则:使用与连接的主系统控制器的接口数据带宽相同的SRAM。如果管脚使用或板上空间的限制高于系统性能要求,可以使用较连接的控制器的数据带宽小一些的SRAM设备,以便减少管脚数量并减少PCB板上可能的存储器数量。然而这种变化将导致降低SRAM接口的性能。外部SRAM的种类有多种SRAM器件可供选择。最常见的种类如下:异步SRAM–由于其不依靠时钟,所以是最慢的一种SRAM。同步sram(SSRAM)–同步SRAM运行同步于一个时钟信号。同步SRAM的速度比异步SRAM的要快,但是也更昂贵。伪SRAM–伪SRAM(PSRAM)是...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 外部SRAM,SRAM,同步sram 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-02-17 15:18:00
返回