结果:找到"软件测试",相关内容731条
- 原理图和PCB中如何放置测试点
- 请教各位大佬,立创专业版的原理图和PCB中如何放置测试点?
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 测试点 发帖人:pluto1000 发帖时间:2024-03-02 21:09:00
- 硬件测试工程师
- 广东大普通信技术股份有限公司成立于2015年,专注于通信领域,围绕时钟和射频两大核心技术,提供从芯片、器件、模组到设备的整体解决方案,主要产品包括芯片(1588芯片、RTC、BUFFER、PLL、PHY、S-OSC),射频器件(环形器、隔离器),时钟(晶振、时钟模组、时钟服务器)。全方位满足全球通讯、电力、工控、专网、仪器仪表、医疗、导航定位、汽车电子、智能网以及消费类电子等众多领域客户的差异化需求。招聘岗位:硬件测试工程师(主要是负责时钟芯片测试相关工作,薪资范围:14-20K,双休,五险一金齐全,餐补,年终奖)上班地址:深圳市南山区粤海街道科技园社区科技路1号桑达科技大厦岗位职责:1)负...
- 所属专栏: 人才需求 标签: 芯片测试 发帖人:广东大普通讯 发帖时间:2023-02-27 14:02:00
- 软件外包,熟悉辉芒,应广,九齐,晟矽微等芯片
- 找熟悉辉芒,应广,九齐,晟矽微等芯片的资深人士,长期有活。有意联系
- 所属专栏: 项目外包 标签: 软件 发帖人:NINGJUN 发帖时间:2022-11-17 12:59:00
- 单元测试/集成测试自动化工具--WinAMS
- CoverageMasterwinAMS:适用于嵌入式目标机代码的单元测试/集成测试工具全面支持嵌入式微机!验证嵌入式C/C++软件实施以模块为单位的自动化单元测试工具不需要HookCode直接使用目标机代码进行单元测试联合静态解析工具[CasePlayer2],提供C0(语句),C1(判定),MC/DC覆盖率报告,优化测试用例制作已取得第三方认证机构TUVSUD对适用于汽车机能安全ISO26262软件工具的认证产品概要[CoveragemasterwinAMS]是以嵌入式软件的函数为单位,实施模块单元测试以及C0/C1/MCDC覆盖率测试(coveragetest)的嵌入式软件自动化单元测...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单元测试 白盒测试 嵌入式软件 静态分析 动态测试 发帖人:Tommmy 发帖时间:2022-08-24 11:21:00
- MARK,测试点中间有小孔
- 用立创EDA软件出了PCB图。发到JLC做板,反馈有0.01的小孔。打开看,原来是MARK中间有0.005的小孔。但是,这个0.005的小孔改不掉。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: MARK 测试点 发帖人:江南烟云 发帖时间:2022-04-19 16:48:00
- 电池测试仪开发软件
- 找电池测试仪开发,要求设计电池综合测试仪的整体软件,包括上位机.设计仪器测试的功能有电压测试内阻测试充电测试放电测试过电流保护测试短路测试等,有相关开发经验的联系
- 所属专栏: 项目外包 标签: 电池测试仪开发软件 发帖人:musheng 发帖时间:2021-07-29 15:49:00
- 软件测试丨谱尼为网络安全护航
- 软件技术发展至今,软件测试已经成为了软件开发过程中不可缺少的一部分。软件测试是指使用人工或自动的手段来运行或测定某个软件系统的过程,其目的在于检验它是否满足规定的需求或弄清预期结果与实际结果之间的差别。随着软件开发难度日益提高,质量问题越发凸显,软件测试对于提升软件质量、降低网络风险、提升信息技术核心竞争力具有重要的意义。谱尼测试凭借现代化的测试平台、多年的专业积淀,在软件测试领域积极致力于为军队、政府、各企事业单位的网络信息系统建设提供公正、专业的第三方软件测试服务,为客户节省测试成本、分担测试风险、提升软件质量、出具合规报告。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 软件测试 发帖人:PNWZDL 发帖时间:2021-04-14 15:14:00
- LOTO课3:频率响应曲线测绘---3组不同参数的RC低通滤波器测试
- 在工作和项目中,经常会遇到一个功能电路模块对信号进行调理,或滤波,或放大,或衰减,或阻抗变换。这些功能电路模块可能是无源阻容的,也可能是有源的运放电路,也可能是更复杂的系统。但是它们对信号进行调理的共最重要的特性就是频率响应曲线。在这一点上,他们对我们来说,都是一样的一个黑盒系统。大部分时候,我们需要了解它的频率响应曲线来进行系统设计和验证,这个视频就采用最简单的RC滤波器来演示我们面对一个这样的黑盒系统,如果使用LOTO示波器和信号源模块进行频率曲线的绘制示波器上位机软件自带频率响应曲线绘制功能,只要将信号源模块设置好扫频步进和频率范围,就可以自动绘制线性或者指数DB频响曲线绘制。过程视频...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 测绘,测试 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-05-12 14:49:00
- MCU组合功能测试
- 微控制器简称“MCU”(简称“单片机”),是随着大规模集成电路的出现和发展,将计算机的CPU、RAM、ROM、定时器和多种I/O接口集成在片芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。MCU是一种低功耗的微控制单元,适用于各类小家电的控制.目前的32位MCU成为了主流市场,一般使用在较为中高端的产品中,例如灵动微的32位MCU产品,适合使用在手持设备,电机控制,网络通信,无人机等应用范围.MCU的测试通过测试系统完成,由电子电路和机械硬件组成,是由同一个主控制器指挥下的电源、计量仪器、信号发生器、模式生成器和其他硬件项目的集合体,用于模仿被测器件将会在应用中体验到的操作条件,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU测试,单片机测试,MCU软件测试 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-04 17:02:00
- 贴片光耦/PC410L0NIP0F
- 测试帖子
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 测试帖子 发帖人:undefined 发帖时间:2018-09-21 19:09:00
返回