结果:找到"达林顿管的四种接法",相关内容1000条
  • 【知识科普】什么是焊接?焊接的方法有哪些?焊接的优缺点和应用
  • 一、焊接的定义:焊接:通常是指金属的焊接。是通过加热或加压,或两者同时并用,使两个分离的物体产生原子间结合力而连接成一体的成形方法。二、焊接的分类:根据焊接过程中加热程度和工艺特点的不同,焊接方法可以分为三大类。(1)熔焊将工件焊接处局部加热到熔化状态,形成熔池(通常还加入填充金属),冷却结晶后形成焊缝,被焊工件结合为不可分离的整体。常见的熔焊方法有气焊、电弧焊、电渣焊、等离子弧焊、电子束焊、激光焊等。(2)压焊在焊接过程中无论加热与否,均需要加压的焊接方法。常见的压焊有电阻焊、摩擦焊、冷压焊、扩散焊、爆炸焊等。(3)钎焊采用熔点低于被焊金属的钎料(填充金属)熔化之后,填充接头间隙,并与被焊...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 焊优点 焊缺点 焊应用 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-01 09:47:00
  • 达林顿管的四种接法
  • 达林顿管的四种接法.pdf谢谢关注
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:元基朱生 发帖时间:2023-11-13 19:45:00
  • 几种二极管的检测方法
  • 不同二极管在电路中的检测是不一样的,但是也都是大同小异。1.全桥的检测大多数的整流全桥上,均标注有“+”、“-”、“~”符号(其中“+”为整流后输出电压的正极,“-”为输出电压的负极,“~”为交流电压输入端),很容易确定出各电极。检测时,可通过分别测量”+“极与两个”~“极、”-“极与两个”~“之间各整流二极管的正、反向电阻值(与普通二极管的测量方法相同)是否正常,即可判断该全桥是否已损坏。若测得全桥内鞭只二极管的正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则可判断该二极管已击穿或开路损坏。2.半桥的检测半桥是由两只整流二极管组成,通过用万用表分别测量半桥内部的两只二极管的正、反电阻值是否正常,即可判...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 二极,MDD辰半导体 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-25 09:45:00
  • 专业版画原理图卡顿什么时候能改善?
  • 标准版原理图不卡,画图卡.专业版原理图卡,画图不卡??专业版的原理图卡顿什么时候能改善啊,现在我只能用标准版画原理图然后在导入专业版画PCB...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 原理图 卡 发帖人:环绕公路 发帖时间:2022-11-09 18:12:00
  • 标准版6.5.1画PCB十分卡顿
  • 最近用标准版画了一个四层板,卡顿到没法使用,每步操作要10秒钟以上,是太复杂了吗?但是之前的老版本要好很多。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 标准版 卡 发帖人:铁凌科技 发帖时间:2022-03-27 10:44:00
  • 画PCB设计画板改板PCBLayout画电路板电路板设计
  • 200W功率电源设计,通过各种认证,量产三、买家须知:●需要设计的客户请先沟通设计方案,我们将根据您的原理图和PCB的难易程度进行报价后您付款。●设计前请尽量提供完整的绘图资料及要求,PCB如板子尺寸大小、层数、元件封装等。●根据客户要求设计制作,可做适当修改,大改需另外报价。●绘图完成后我们会通过QQ或邮箱发送给您。绘图设计是个伤神伤脑费时间的活儿,从前期沟通,封装原理图绘制,器件资料收集,元器件PCB封装制作,电路布局,布线,查错,后期细节调整等等,真的不是一会儿可以画好的。绘图过程中可能会与您进行不断的沟通和确认,直到最终完成。简单电路交付周期一般1-3天,复杂特殊情况另议;有加急要求...
  • 所属专栏: Layout布线 标签: 承PCB开发案例 发帖人:深圳市龙华蒙工 发帖时间:2022-03-20 12:02:00
  • 压电传感器
  • 手上有一个PVDF压电传感器,有两根信号线一根屏蔽线,当把屏蔽线接上地时会产生15M的自激震荡(50mV),如果不接地,悬空则没有这个自激震荡,请教各位这种屏蔽线该怎么接???
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 屏蔽线 发帖人:lz无字碑 发帖时间:2019-09-27 10:43:00
  • 可贴片种类列表里很多都没库存。。能否增加个人存件在嘉立创?
  • 问题1:库存不足搜索一下会发现非常多的元器件虽然可贴片列表里有但都没库存。希望每个元器件能说明下可保证的库存数量,保证100也行啊,或者说保证个缺货补货的时间,比如某个件数量低于100了,后面跟上哪天能重新补充到100以上等等一直贴了多次的74HC154D,SOIC24封装的,结果这次没货,4.11号无奈没贴这个,只贴的别的,今天搜了下发现还是没库存。。问题2:能否增加个人存件在嘉立创?目前我还算经常在这贴片,肯定会有部分件是不常用的,那么是不是应该增加个入口?比如我可以出资金让嘉立创给我存一部分件,比如74HC154D,我一次贴片用60,那么我一直放60个件的钱给嘉立创,然后让嘉立创保证这...
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: 贴片 发帖人:骑着毛驴数星星 发帖时间:2019-04-24 12:00:00
  • 两线解码器灌溉控制技术工作原理介绍
  • 关于两线解码器控制技术的优缺点:  优点:  -节省电线:电磁阀只接在解码器上,不需接回控制器,电线用量可大幅度下降。以一个16站控制器为例:如果用传统多线时间控制器,一站一个电磁阀,则需要有17根电线接入控制器。如果场地象高尔夫球道,呈狭长状,电线用量非常可观。如果采用两线解码器系统,则只需两条线。  -节约控制器数量:一个控制器可接数百电磁阀;HIT的控制器最多可接128个阀。  -节约劳务成本:减少挖沟工程量;  -安装特别简单。易学,易装;  -维护特别简单;  -电线故障易诊断(有专用诊断器);  -易增加站数:只要加解码器,将解码器连接到控制器控制双线即可。不需要像多线系统那样,...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 农业灌溉 园灌溉 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2019-04-23 13:51:00
  • 如何对端口进行批量编号
  • 如图,立创EDA加上端口后,需要大量的对端口编号.如果一个一个改编号的工作量会非常大,有什么办法可以批量进行编号?感谢!
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 端口编号 发帖人:圣圣无忧 发帖时间:2018-10-22 21:58:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: