结果:找到"金属化槽",相关内容200条
- CNC材料|金属材料的选择
- 金属材料是指具有光泽、延展性、容易导电、传热等性质的材料。它的性能主要分为四个方面,即:机械性能、化学性能、物理性能、工艺性能。这些性能决定着材料的适用范围及应用的合理性,是我们选择金属材料时的重要参考依据。我们目前支持的金属材料主要分为铝合金和铜合金两项,两者有着不同的机械性能和加工特性。本期文章,将对这两类金属材料进行介绍,以供大家作为选择的参考依据。一、铝合金国际上已经注册的铝合金牌号有1000多个,每个牌号命名和含义各不相同,我们先来认识一个铝合金的命名构成及其所代表的的意义:不同牌号的铝合金在硬度、强度、加工性、装饰性、耐蚀性、焊接性等机械性能和化学性能方面都存在着明显的差异,各有...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 金属材料 金属 CNC材料 铝合金 铜合金 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-11 14:05:00
- 一个通孔壁如何分为两个半圆的金属化
- 如何设计PCB版的通孔的孔壁由两个断开的对称半圆进行金属化。如图所示,金色的为金属化层。
- 所属专栏: PCB打样 标签: 通孔 金属化 断开 发帖人:MONDY 发帖时间:2023-06-01 18:38:00
- 立创EDA怎么画金属半孔?
- 大家好,今天刚开始尝试使用立创EDA,感觉非常好,正在设计一个电源小板子,遇到一个问题,怎么画金属半孔?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 金属半孔 发帖人:知春路吴彦祖 发帖时间:2022-10-04 00:00:00
- 金属化焊盘问题
- 你好,我这个内层走线PWM的焊盘选择了金属化,板子到的时候却没有金属化,而GND成功金属化,这是制造失误吗?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 金属化 焊盘 发帖人:Crafff 发帖时间:2022-05-06 21:27:00
- 大家有没有遇到过非金属化过孔,嘉立创做错了,给沉了铜,金属化了。导致板子报废
- 我一直很相信嘉立创的品控,专业和流程标准化。但是,最近有2次,都把非金属化过孔做成了金属化,导致板子报废。板子还是SMT。哎,项目进度滞后,又要面对老板的咆哮。心累,在gerber文件“.GD1”里,已经把钻孔信息列出来了(包含非金属化过孔信息),最后还是做成了金属化。
- 所属专栏: PCB打样 标签: 过孔 非金属化 PCB 打样 发帖人:蜀汉科技 发帖时间:2022-05-05 11:12:00
- 40个金属之最,搞了一辈子机械知道不会超过10个
- 1、最纯的金属锗:区域融熔技术提纯的锗,纯度达“13个9”(99.99999999999%)。2、最多的金属铝:其丰度约占地壳的8%,地球上到处都有铝的化合物,普通的泥土中,也含有许多氧化铝。3、最少的金属钋:在地壳中的总量极微。4、最轻的金属锂:相当水的重量的二分之一,不但能浮在水面上,在煤油里也可能浮起来。5、最难熔的金属钨:熔点为3410℃,沸点为5700℃。当电灯亮时,灯丝的温度高达3000℃以上,只有钨才能顶得住这样高的温度。中国是世界上最大的钨储藏国,主要为白钨矿和黑钨矿。6、熔点最低的金属汞:其凝固点为–38.7℃。7、产量最高的金属铁:铁是年产量最高的金属,2017年全球粗钢...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 金属 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-01 16:21:00
- PCB焊盘金属化与非金属化显示问题
- PCB布线中,焊盘金属化与非金属化显示没有任何区别,只有在导出Gerber文件后才能知道,能不将这两种在LAYOUT的时候就用颜色区分一下,让工程师及时做出识别,以免后面出错.
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: PCB焊盘金属化与非金属化显示问题 发帖人:xyp123 发帖时间:2021-09-19 14:34:00
- 金属化长槽到底能不能做
- 我已经知道JLC不做射频板,不做包边板。不过我想4层板自己拿来跑射频应该不妨碍下单吧,而且想边上开几个长槽实现部分包边。这个金属化长槽很难做么,问了几位JLC的客服都说不给做,据说铣槽侧壁太光滑挂不住铜,可是我问其它厂家的客服都说可以做。搞不清楚问题究竟出在哪里。包边还要走特殊工艺么?请明白人给说说。技术讨论,并非投诉。
- 所属专栏: PCB打样 标签: 金属化槽 发帖人:presto 发帖时间:2021-03-08 17:23:00
- 未金属化的通孔在预览图中能反映和识别出来就好了
- 这次PCB打样制板回来一看,有好几处的通孔上没有焊盘,造成正反面电路连接不通,板子废用!后面发现是这几处的通孔不知怎么的未金属化,可是在预览图中却没有反映出来,这几处未金属化的通孔与其它金属化的一样,如果在预览图中有区别就好了,或者其它什么方法,如DRC检查时,能事先发现错误,就能避免制板的损坏了!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 通孔 金属化 焊盘 发帖人:乐道之EDA 发帖时间:2020-10-23 10:28:00
- 所使用的传感器陶瓷基板当中比较普遍的存在哪些呢?
- 随着物联网的发展,传感器的应用将会越来越多,甚至将来我们可能生活在一个由传感器组建的世界里,杰德的汽车传感器就是一个很好地例子,从中我们可以看出传感器的核心部件:基板。目前传感器基板主要分为三种,PCB在使用的过程当中,一种是普通的基板,材料一般是纸、树脂之类的,再就是金属基板,有铜基板、铝基板等等,最后就是我们要讲的重点,陶瓷基板。陶瓷基板种类也很多,有氧化铝陶瓷基板、氮化铝陶瓷基板、氧化硅陶瓷基板等等。斯利通QQ:2134126350斯利通电话:155-2784-6441
- 所属专栏: PCB打样 标签: 陶瓷基板 陶瓷金属化设计 发帖人:斯利通陶瓷电路板 发帖时间:2019-05-28 16:54:00
返回