结果:找到"镀锡PCB侧面",相关内容935条
- 【知识科普】表面加工工艺——电镀
- 机械零件加工表面处理电镀工艺是一种通过在两个电极之间通电,使阴极(工件)吸附阳极(金属或合金)溶解出的离子,形成一层均匀、致密、附着力强的金属或合金层的工艺。电镀层的厚度、颜色、性能等可以根据不同的需求进行调节。本文主要介绍电镀工艺的优点,缺点,和注意要点以及电镀的替代方案。电镀工艺的优点:可以提高工件的耐腐蚀性、耐磨性、导电性、导热性、抗磁性等性能,延长工件的使用寿命。可以改善工件的外观质量,增加工件的美观度和装饰性,可以制作出不同的颜色和光泽。可以节约材料和能源,降低成本和污染,是一种环保的表面处理工艺。电镀工艺的缺点:只适用于可以与电流发生反应的金属或合金,对于不易电镀或难以形成稳定电...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 表面处理 机械加工 电镀 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-18 09:53:00
- 如何将面板导入到PCB
- 做了面板,开了几个透明的圆孔,指示灯的窗口。在面板下面的PCB上要对应放置几个LED灯,如何将面板的窗口位置导入到PCB?以便在对应位置放LED灯。谢谢!!!
- 所属专栏: 立创面板定制 标签: 面板 PCB 发帖人:新手2023 发帖时间:2023-09-08 18:48:00
- 顶层镀锡层和阻焊层是否和常规理解不同?
- 我设计的时候发现,我放置了镀锡层,可是加工的时候根本没有给我镀锡,后来发现,根本不是镀锡层给镀锡,而是阻焊层给镀锡,AD设计软件里镀锡层就是镀锡的!是否嘉立创DEA专业版设计这个文字给弄反了??希望设计工程师们把这个(很小的)关键问题解决掉,符合人的常规思维文字标注!顶层镀锡层就是镀锡层,,,顶层阻焊层就是涂料层,底层也同时改过来!谢谢!设计工程师你们辛苦了!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 顶层镀锡层 阻焊层 发帖人:山海电子 发帖时间:2023-09-02 11:29:00
- PCB喷锡不均匀是正常的吗
- 图片
- 所属专栏: PCB打样 标签: PCB喷锡 发帖人:fannnn 发帖时间:2022-12-15 13:04:00
- 如何让pcb开窗部分打出来是露铜皮的,而不是镀锡。
- 如何让pcb开窗部分打出来是露铜皮的,而不是镀锡。
- 所属专栏: PCB设计 标签: pcb 开窗 露铜皮 镀锡 发帖人:gkbytes 发帖时间:2022-10-30 08:39:00
- 求助,立创EDA镀锡PCB侧面
- 小白提问,是否支持在PCB边上镀锡?立创EDA该怎么画?我直接把焊盘或者过孔放在边框上,生产会不会不通过(网上看到有人试过貌似可以)?假如不用过孔,因为过孔会有个凹槽,就想在平面镀锡,有无方法?听说有叫包边的,会不会多收费,包边应该是铜皮包边吧
- 所属专栏: PCB设计 标签: 镀锡PCB侧面 发帖人:01巡查员 发帖时间:2022-08-29 17:36:00
- PCB打样的“焊盘喷镀”一项可否增加“不喷镀”的选项
- 有铅喷锡毕竟还是对人体不好,可否开一个选项“不喷镀”呢?就是裸铜,什么都不加,这样可以节省成本。新板子拿回来立马就用的话也没有啥问题。选择“不喷镀”的时候,可以强制要求增加丝印生产日期,并且不接受可焊性投诉,仅限打样。这样做是否可行呢?OSP成本也低,官方是不是还要另外买设备才行?
- 所属专栏: PCB打样 标签: PCB,焊盘喷镀 发帖人:Wattle0Hua 发帖时间:2020-05-31 19:09:00
- 双面PCB怎么放置元件在第二面
- 双面PCB怎么放置元件在第二面?各位大佬我找了半天不知道怎么放
- 所属专栏: PCB设计 标签: 双面 PCB 发帖人:千山苍术 发帖时间:2019-07-08 14:52:00
- PCB已经开发杂色,什么时候能开启OSP或者裸铜工艺呢
- 额....现在立创打小板子很便宜了,关键还免了油墨费,真的是越来越好。虽然镀金比较贵,但是OSP或者直接裸铜也可以达到像镀金的效果,毕竟有些厂家镀金特别薄特别薄,我说的效果是一般个人DIY爱好者,可以让板子不焊元器件的地方看起来接近金光闪闪。专业的就除外了。这里只是对一些个人爱好和做小电路的,不过力创真的是推动了PCB产业,尤其是以前DIY都要自己焊洞洞板什么的..一下子上升了一个档次。知道PCB都是拼版,希望可以尝试开启一下,数量比较少可以试试把交货周期提升到10-15天啊。只是想要一款黑色裸铜/OSP的。主要是目前看来,裸铜的可以自己刷镀金液,但是喷锡后貌似无法刷镀金液...还有重要一点...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: PCB 裸铜 镀金 OSP 发帖人:mobai 发帖时间:2019-05-08 16:51:00
- 镀金按键钢网开孔,导致SMT镀金按键上锡
- 用嘉立创蛮多年了,这次第一次遇到这种问题。这次遇到的问题是:镀金按键钢网开孔,导致SMT镀金按键上锡(见下图)。跟售后沟通的,表示如《钢网规范条例》所表达,这个不是电视遥控器的碳膜按键,工作人员处理成开孔是没有问题的。我反问售后:1.如果是只支持类似电视遥控器的碳膜按键,为什么条例本身并没有特别指明电视遥控器?2.为什么我历次以来类似PCB的钢网都不开窗,而单单这次是开窗的?售后电话沟通后,表示确实工程可能有问题,可以赔偿重做钢网,或者退钢网的钱。跟上级沟通后表示只能这样子。我请问售后及JLC:1.因为你们的失误,我们这一批小批量的所有PCB都要报废(PCB也在JLC下单)2.因为你们的失误...
- 所属专栏: 激光钢网 标签: 镀金按键钢网开孔,导致SMT镀金按键上锡 发帖人:HZlink 发帖时间:2018-01-02 13:49:00
返回