结果:找到"防雷",相关内容67条
  • 养老领域的跌倒检测雷达和生命体征雷达
  • 1、跌倒雷达跌倒检测雷达主要由4个部分组成:传感器、数据处理单元和用户控制单元。传感器采用智能材料制成,它能以每秒200次的速度测量人和物体之间的距离。一旦发现人没有跟上自己的步伐,就会触发控制单元向用户发送警告信息和警报。用户控制单元是一款嵌入式计算机,它能够控制信号处理芯片、无线模块、电源和外部设备。用户可以通过手机APP软件来设定所需要检测到的物体类型及其大小,包括:人或者物体是否在移动、是否在跳跃、距离有多远、有多高、有多少体重等等。检测到人体移动后,设备将向用户发出警报并提示注意事项。如果老人长时间没有移动,雷达也会发出警报,以提示老人保持警惕,以免发生意外。当雷达检测到用户跌倒时...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 跌倒达 生命体征达 UWB超宽带 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-04-07 14:44:00
  • 私家别墅安装安防监控系统有哪些需要注意的地方?
  • 现在人们的生活水平越来越高,在别墅中的成功人士享有自己的私密空间。相对独立的环境、舒适的生活让居住者远离人群纷扰,但是,也有一个问题随之而来了,那就是别墅的安全问题。因其居所的相对独立,邻里间的空间距离也比较远,因而别墅的安防就显得尤为重要。那么,私家别墅安装安防监控系统又有哪些需要注意的地方呢?下面就和大家分享一套「别墅综合安防解决方案。别墅环境的监控特征独门独户别墅一般都是独门独院,监控需求有外围、庭院、围墙、车库、地下室等各类区域。外围空旷无阻碍常采用低矮围墙或者灌木丛作为周界,可疑人员容易翻越。占地面积大别墅一般都配有大的庭院,如果有客人到访,往往需要出门迎接,访客等待时间长,因而需...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 安监控 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-26 14:10:00
  • 机房监控安防系统方案
  • 数据中心机房的监控系统包含多个方面,不仅仅是视频监控而已。当数据中心机房在出现危险时,通过监控系统就能够及时发现问题,并及时扼杀。在数据中心机房中的任何地方、任何运行系统均会有出现问题的可能,监控系统的覆盖在一定程度上影响着数据中心机房的运行稳定性。为了应对数据中心所面临的管理复杂、管理难、不直观等诸多问题,就需制定一套完善的数据中心动环管理解决方案,专业才能进一步提升数据中心用户管理体验及效率。系统解决方案监控系统主要是针对UPS、配电、温湿度、精密空调、普通空调、市电、蓄电池、漏水、新风机、烟感、红外、门禁、消防、防雷、电话、短信、视频、服务器、路由器、交换机等监控项。当系统检测到的数据...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 安 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-25 14:18:00
  • 平安校园安防系统解决方案
  • 校园安全作为一个国家公共安全领域比较重要的部分,一直以来都受到格外重视。近两年,国家与地方政府陆续发布了多项加强校园安全管理的政策、法规及标准规范,提出要不断完善学校的人防、物防、技防,构建“平安校园”建设。在校园内公共区域布置和更新监控设备就是其中重要的一环,想必小伙伴们都“身”有体会,走在校园里,处处都能见到监控设施,比如道路上的摄像头,在路边摆放的报警柱等。这些监控主要分布在人员密集的公共区域,例如校园内主要干道、主要楼宇的门厅及楼宇周边,重要的科研机构和公共的教学楼。它们的重要功能就是24h监控周边环境变化,保卫同学们的财产安全。下面我们就来了解一下校园安防有哪些用处吧。校园安防的特...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 安 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-25 10:39:00
  • 酒店安防系统解决方案
  • 酒店安防系统建设对于安防行业是个混乱交错领域,有些人认为其属于智能建筑范畴,也有认为智能家居是酒店安防最为主流应用,其实不然,酒店信息化建设包含了酒店安防建设,酒店安防系统是以酒店建筑为载体,为保障酒店人、财、物等方面安全而构建的一套综合性的技术防区系统,其核心价值在于“安全防范”,是属于酒店信息化系统中的一个子系统。酒店安防发展经历了两个阶段,分别是传统安防阶段和智能化阶段,传统安防指采用视频监控技术,将酒店重点区域进行监控、录像。智能化阶段指将报警、门禁、监控、客控、一卡通、梯控等系统都融入酒店建设中,打造酒店内部智能化安防系统。酒店安防系统是未来智慧酒店里必不可少的部分,目前酒店安防已...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 酒店安解决方案 酒店安 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-18 16:57:00
  • 连锁店铺安防系统解决方案
  • 连锁经营是近代产业革命所带来的经济高速发展的产物,是社会化大生产的产物。在产业革命所带来的经济高速增长的推动下,连锁经营作为一种现代流通业的新的企业组织形式和经营方式,产生于美国,但由于它一不受国家和地区的限制,二不受文化传统、商业习惯的限制,三不受行业、零售业态的限制,所以很快传遍了世界,在一切具备条件的地方和领域都产生了连锁经营。连锁行业在我国发展迅猛,连锁经营模式越来越盛行。连锁经营模式在统一品牌和形象、降低物流和库存成本方面都能有效提高企业的竞争力。连锁经营成为零售业、家电业、餐饮业、医药等行业的主流经营模式。一、连锁店安防应用需求1、安全问题连锁店具备其规模化、大众化、灵活便捷等特...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 安系统 安方案 安 连锁店安 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-18 15:42:00
  • ​拉远基站FSU的防雷设计方案
  • 拉远基站FSU的防雷设计方案FSU功能需求5G到来,基站的密度达到4G的10倍容量,远端数据采集器智能动环监控单元FSU需求更大了。FSU是(FieldSupervisionUnit)连接监控端局和监控中心的桥梁,是整个监控系统数据处理的核心,其主要功能是对端局采集器的原始数据进行采集,并将处理结果发送给监控业务台和数据服务器,同时接受业务台的控制命令对端局设备进行控制。FSU主要具备以下功能:以图形或列表方式实时显示本FSU范围内的各SM的分布状况、工作状态和运行参数;具有局站分片区、分设备类监控功能;全网寸钟校验功能;自诊断功能、对监控系统本身的故障进行告警:具有故障派修、回单和测试的闭...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:雷卯电子 发帖时间:2020-02-18 17:34:00
  • 雷达液位计3301HA1S1V4AM0200IBNAM1C1
  • 雷达液位计3301HA1S1V4AM0200IBNAM1C1可测量液体和浆状物料的液位。可将变送器应用于各种温度、压力、蒸汽气体混合物环境以及其他各种过程条件。1.量程0-164’(0-50m)2.精度±0.2”(±5mm)3.电源24-240VAC或DC0-60Hz4.输出第一输出:选项1:HART+4-20mA电流回路(非本质安全或本质安全选项)选项2:基金会现场总线(非本质安全或本质安全选项)第二输出:模拟4-20mA电流回路,有源或无源(非本质安全或本质安全选项)5.环境温度-40至158°F(-40至70°C)6.过程温度40至752°F(-40至400°C)7.压力范围全真空至+...
  • 所属专栏: 二手交易 标签: 达液位计 发帖人:本特利666 发帖时间:2019-02-13 16:47:00
  • 24GHz毫米波安防雷达产品展示-西安达豹电子科技有限公司
  • 大家好:这款雷达是一款专门用于安防的毫米波雷达,可以实现对周界目标的监测报警。特地向大家介绍一下我们公司的毫米波雷达,希望能找到合作机会。下面是我们雷达的具体参数以及实测效果视频,请查阅:在线实测视频网址:https://v.qq.com/x/page/x0641u50owh.htmlDB24M200P毫米波雷达说明1产品简介DB24M200P毫米波安防雷达,是西安达豹电子科技有限公司研制的一款用于监测运动目标的雷达,该雷达可以有效的探测到入侵周界的运动目标,并上报目标方位、大小、速度等信息,可一次性跟踪最多16个目标,其探测人的有效距离可以达到150m,距离精度0.66m,测距分辨率1.5...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 24GHz 毫米波 达 达豹 安 发帖人:wow1919 发帖时间:2018-05-03 18:24:00
  • 火灾报警系统产品的防雷防浪涌解析
  • 目前火灾报警系统在楼宇、隧道、石油、化工各个领域等到广泛应用,然而系统的防雷措施有的不够完善,因个别节点设备的雷击损坏,短路,导致整个系统失效经常发生。导致这种情况发生的主要原因的设备板卡级的防雷措施不到位,就算前级加了防雷器,也发挥不了很好的作用,所以作为火灾报警系统产品的厂家对自己产品的负责就是,全面考虑板卡级的防雷电路,不能只寄希望于外部防雷,毕竟工程施工质量,接线都对防雷效果有影响。基于各类产品,雷卯电子总结出需要设计防护的接口类别如下:1、报警总线2、多线控制线3、RS-485通信总线4、RS-232通信总线5、远程网络通信线6、DC24V电源线7、AC220V电源线以上各类接口,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 火灾报警 浪涌 发帖人:雷卯ESD 发帖时间:2017-10-31 10:36:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: