结果:找到"陀螺仪",相关内容213条
  • 【知识科普】关于螺钉/螺栓的5个小秘密
  • 相信大家都曾有过下面的一些疑问:●我需要选多大的螺钉/螺栓?●都有什么类型的螺钉/螺栓?●垫片是做什么用的?●螺栓要拧多紧,它是如何影响承载能力的?●粗牙螺纹or细牙螺纹?一、认识一下常见的螺钉/螺栓:螺钉与螺栓有什么区别?有些工具书上是这么说的:ifyouturntheheadit'sascrew,ifyouturnanutit'sabolt.Ahexheadcapscrewandhexboltmaylookidentical.也就是说如果会用到螺母,那就称作螺栓,否则就叫螺钉吧。有时候它们是同一个东西,因此不用过分的纠结了……上图就是一些螺钉的照片,下图呢就是一些即可称之为螺钉,也可以称...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 栓 机械加工 紧固件 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-12 15:46:00
  • 【知识科普】螺栓头部的标记是什么含义?
  • 大家目前最为常见的螺栓性能等级是由ISO设定的公制等级,其由两个数字组成,用一个点分隔,通常标记在螺栓头或螺母的顶部或侧面。比较常见的有8.8、10.9和12.9三个等级。小数点前的数字乘以100为螺栓的近似最小抗拉强度。小数点后的数字乘以10时为相对于最小抗拉强度的近似屈服强度百分比。比如8.8级抗拉强度约为800MPa,屈服强度约为800*80%=640MPa。大家可能还看到过下面的这种标识。这是不锈钢螺栓或螺母的标记,A2代表304不锈钢,A4代表316不锈钢。后面的数字代表抗拉强度,会根据螺栓的抗拉强度而变化。比如70表示抗拉强度等于700MPa通用不锈钢。304和316两种不锈钢都...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 栓 标记 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-12 15:12:00
  • 【机械设计】CNC图纸问题|螺牙设计配对不合理案例
  • 一、非标螺牙配对不合理案例一问题点螺纹适配,一个拧不到底,一个拧不进去。原因分析非标牙,分两处加工,牙峰角度有偏差,配对不上。案例二问题点需要加工M4*0.5,图纸只标M4,没有螺纹间距说明。原因分析手动标注,遗漏注释牙距。优化建议设计非标牙时建议:同一地方加工方便匹配,或先加工好的样品给到后加工的去匹配。设计间隙,0.02-0.05之间,详细标注公差,牙的深度、斜度。如下图示。要求公牙,母牙严格按图加工。相比,采用第一步会比较可靠与省事。(其中0.02-0.05是考虑加工误差而设计的噢,提醒画3D螺牙而不做标识的人员在原图上放的余量。真正加工出来的末端尺寸有0.01-0.02就可以扭动了。...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 纹 机械设计 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-08 16:32:00
  • 【知识科普】如何提高螺栓连接的强度?
  • 大多数情况下,受拉螺栓联接的强度决定于螺栓的强度。影响螺栓强度的因素很多,有材料、结构、尺寸参数、制造和装配工艺等等。小编下面介绍一些提高螺栓强度的措施。一、改善螺纹牙间的载荷分布采用普通螺母时,轴向载荷在旋合螺纹各圈间的分布是不均匀的,如下图(a)所示,从螺母支承面算起,第一圈受载最大,以后各圈递减。理论分析和试验证明,旋合圈数越多,载荷分布不均的程度也越显著,到第8~10圈以后,螺纹几乎不受载荷。所以,采用圈数多的厚螺母,并不能提高联接强度。若采用下图(b)的悬置(受拉)螺母,则螺母锥形悬置段与螺栓杆均为拉伸变形,有助于减少螺母与栓杆的螺矩变化差,从而使载荷分布比较均匀。下图(c)为环槽...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 栓强度 紧固件 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-06 09:31:00
  • 【知识科普】螺纹粗牙和细牙之间的区别
  • 一、粗牙粗牙螺纹,为标准螺纹;细牙螺纹是相对粗牙而言的;在同一公称直径下,所含的牙数不同也就是螺距不同,粗牙螺距大,而细牙螺距小。优点强度比较高,可承受较大的拉力和冲击力互换性好,维护方便;拆卸方便。缺点与细牙螺纹比,因螺距大螺纹升角也大,自锁性就差,在振动环境需加装防松垫圈自锁装置等注:粗牙螺纹标注时不需要标注螺距。应用范围:①粗牙螺纹主要用于联接,可以承受较大的拉力及冲击力,②用在其他不适合用细牙螺纹的地方,③用在频繁拆卸的地方。二、细牙螺纹优点占用空间小,密封性能好,自锁能力好静载能力强。缺点抗拉值、强度较粗牙低,且螺纹容易损伤不建议多次拆装。注:螺纹标注时必须标注螺距,以示与粗牙螺纹...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 纹 细牙 粗牙 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-22 15:36:00
  • 【知识科普】M6*12的内六角头螺丝,M代表什么意思?
  • M6*12中的M代表螺纹的公称直径。在这里,M6表示螺纹的外径为6毫米。后面的*12代表螺丝的长度,即12毫米。内六角头螺丝,通常称为内六角螺丝或六角螺丝,是指头部有六条棱线的螺丝,使用专用的内六角扳手来拧紧和松开。这种螺丝广泛应用于各种机械和设备的装配中,因为它们可以提供良好的扭矩和紧固力,并且相对于其他形状的螺丝来说,内六角头的设计可以提供更强的抗拆卸性能。
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 纹标注 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-22 15:28:00
  • 嘉立创FA教你如何选择紧锁螺母?
  • 锁紧螺母性能稳定现货库存规格齐全行业低价产品推荐◆No.1缩紧锁紧型精密锁紧螺母该产品通过螺母本身的弹性变形,使螺纹面紧密贴合于外螺纹,实现轴向强力紧固。其锁紧能力优异,适用于易松脱、高扭矩、工作条件恶劣的场合。No.2径向锁紧型精密锁紧螺母径向锁紧型精密锁紧螺母特点:圆形锁紧螺母的锁紧方向为三点式径向锁定,适用于设计或装配上受限,无法使用其他产品的情况:方形锁紧螺母的锁紧方向为径向锁定,适用于安装和松脱要求简易的低负载轴承座。No.3牙腹锁紧型锁紧螺母锁紧销可以令螺母精准定位,也可使需要精密公差的轴承和精密元件的调节易于操作。No.4U形锁紧螺母与使用通常轴承螺帽的情况相比,无需使用齿形弹...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 紧锁 发帖人:FA商城向工 发帖时间:2023-06-07 14:01:00
  • 陀螺仪和加速度计矫正是如何实现的?
  • 陀螺仪和加速度计矫正是如何实现的?(APingSci出品)一、目的获得准确的姿态角数据二、情况我们通过模拟I2C从MPU6050读取寄存器所获得的原始数据有两种不同程度的偏差:1、刚上电的时候,陀螺仪的加速度计数值普遍过大,在等待一段时间后变化趋于正常。2、当稳定下来后,并非是准确的数值,有着个位数范围内的偏差。从DMP获得的欧拉角:1、刚上电的时候,俯仰角,横滚角和偏航角的数值呈直线递增,三个角稳定在2,2,6左右的角度数据。2、约30秒后,三个角分别为2,6,2显然,这样的姿态角数据是无法进行UAV的姿态控制的,必须进行校正陀螺仪。三、实现方法(姿态解算和获取原始数据暂不讲)uint8_...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:晏几台char 发帖时间:2018-10-30 23:08:00
  • 基于MPU6050的姿态解算算法入门
  • 众所周知,我们可以通过MPU6050可以获得姿态角,即偏航角、横滚角和俯仰角。但要注意的是,所谓的欧拉角只是姿态角的一个子集,飞机姿态角是由机体坐标系与地理坐标系之间的关系确定的,姿态,即一个坐标系到另一个坐标系的转换关系。有这样的概念,对于我们理解姿态解算是有好处的,建立起立体几何的概念模型。我们所谓的姿态解算,也就是获取姿态角和采用某种数学模型表示出来,更通俗点说,MPU6050相当于一个输入端,为了处理数据,在MCU中,作为输出端必须对这些数据进行表示。姿态角归根到底,是一个角,单位是°,而我们所用的这个MPU6050是基于三种角速度传感器+三轴加速度传感器,它所测量的值是角速度和加速...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:晏几台char 发帖时间:2018-10-25 15:20:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: