结果:找到"面板,定位",相关内容674条
- 专业版PCB如何做这样的定位孔
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 定位孔 发帖人:pluto1000 发帖时间:2024-03-10 10:29:00
- 如何设置,使定位孔周围有一圈金属
- 请教各位大侠,我用专业版将一个焊盘作为定位孔,并设置了金属化,但实际的PCB上,在定位孔内和周围并没有一圈金属,如下图所示我想达到的效果如下图
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 定位孔 发帖人:pluto1000 发帖时间:2024-03-09 10:48:00
- 春节红包免费定制!立创面板限时开放
- 产品面板可以定制,但你想过春节红包也可以定制吗?春节将至,为了满足创意和个性十足的电子爱好者需求,即日起立创面板限时开放纸质红包定制,你可以将文字和图案定制在纸质红包上!自立创面板定制上线以来,因立创面板不限起订量、价格优惠、时效快等优势,获得众多电子工程师和电子爱好者的喜爱,让他们DIY的产品拥有了好看的“皮囊”。即日起,你想定制的图案和文字不仅可以印制在面板,还可以印制在纸质红包上!教你4步完成红包定制你心动了吗?下面教你四步在立创面板实现定制春节纸质红包!01、领取抵扣券即日起-1月10日,您可前往立创商城领券中心领取文字定制红包10元优惠券+8元运费券,有机会实现免费定制文字版纸质红...
- 所属专栏: 立创面板定制 标签: 面板打印 红包定制 发帖人:面板打印 发帖时间:2024-01-04 16:08:00
- 首次面板定制晒图
- 我是在多功能测试笔的项目里跟着操作流程进行了从PCB到元器件采购,再到外壳打印,最后面板定制全都尝试摸索了一遍,制作面板的过程也非常顺利,立创EDA就可以编辑面板,多层面板的功能说明写的很细致,还带图片示例,基本上自己就能看懂。加工好的面板质量非常好,因为这批面板的尺寸比较小,开始还担心会有毛边,但是收到实物以后发现边缘非常整齐。用的彩色字体也保持原色。收到货后还有一个小香包,是意外惊喜了。
- 所属专栏: 立创面板定制 标签: 面板定制 发帖人:随风行者 发帖时间:2023-12-08 16:23:00
- 木纹及废土做旧风,挑战立创面板打印精细度,很惊喜
- 选了几种效果,一开始挺担心打印回来的效果。但是打印回来后还是挺惊喜的。图片上传有压缩,效果可能没那么真实,这是B站视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1MN4y1e7EC/话不多说,上图:先是木纹风格,表面的磨砂效果还挺接近木纹的感觉,不错废土做旧风,生锈的效果最后是彩色打印效果,注意看logo生锈的细节,总体感觉非常满意,给嘉立创点赞!!!
- 所属专栏: 立创面板定制 标签: 面板打印 面板定制 彩色打印 彩色丝印 发帖人:MakeSth 发帖时间:2023-12-02 21:34:00
- 立创面板的中秋灯笼太惊艳啦!
- 灯笼主题采用六块面板拼接,拼接的方式很万能~快递一如既往的可靠~窗格朝上,很适合装香包,香气四溢~开灯效果很惊艳~
- 所属专栏: 立创面板定制 标签: 立创面板定制 中秋 2023 发帖人:恒核工作室 发帖时间:2023-10-19 10:22:00
- 面板设计时,如何准确定位?
- 我刚才画个面板,结果发现没法定位。只能用画方框的形式定位,有更便捷的方法吗?
- 所属专栏: 立创面板定制 标签: 面板,定位 发帖人:PEIGUOQING 发帖时间:2022-01-20 14:05:00
- 拼板后系统自动创建的定位孔,如何获取定位孔的坐标
- 拼板后系统自动创建的定位孔,如何获取定位孔的坐标
- 所属专栏: PCB设计 标签: 拼板 定位孔 坐标 发帖人:Spuer 发帖时间:2021-12-07 22:33:00
- DW1000人员精准定位方案简单介绍
- 人员精准定位方案简单介绍DW1000IC通过提供准确的位置感知和通信,为实时定位和室内定位系统、基于位置的服务、无线传感器网络和物联网提供了一种新的方法符合IEEE802.15.4-2011UWB基于DecawayDW1000IC的无线收发模块将物体定位在室内10厘米的精度,即使移动速度高达5米/秒;高数据率通信无线传感器网络(WSN)最高可达6.8Mb/s;高达290m的通信范围通过相干接收机技术实现(取决于模式)标签密度高支持短包时长,半径20米内可达11000个;高度免疫多径衰落允许在高衰落环境中进行可靠的通信低功耗允许长时间使用电池操作(取决于模式)体积小允许在RTLS和WSN中实现...
- 所属专栏: 技术交流 标签: UWB定位 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-11-28 15:42:00
- 核芯物联发布超越蓝牙AOA高精度定位的AOAPlus融合定位弹性部署高性价比解决方案
- 2019年初,蓝牙技术联盟宣布蓝牙5.1引入了新的"寻向"功能,这个功能可检测蓝牙信号的方向,将大幅提高蓝牙定位的精确度,提供更好的位置服务,结束了以往通过RSSI信号强度的方式做低精度指纹定位的历史,为蓝牙技术解决物联网精确定位与导航问题奠定了基础。针对蓝牙室内定位优化出的蓝牙5.1协议,利用AOA/AOD技术极大地提升了室内定位技术的可用性,同时兼具高精度、高并发、低功耗、低成本、高兼容性等特性,为其解决物联网精确定位与导航问题奠定了基础。就连国内的UWB厂家也纷纷开始加入到蓝牙AoA领域的产品开发。更加凸显出蓝牙AOA方案的独特优势。从目前来看,UWB定位系统在室内定位市场中占据一定的...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 蓝牙aoa定位 高精度定位 AOA定位 融合定位 弹性部署 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2020-08-25 21:35:00
返回