查看:
6149
|
回复:
16
|
西安智多晶微电子推出sealion2000-12K FPGA
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-11-28 15:44:05
|
只看该作者
1#
电梯直达
Sealion2000-12K西安智多晶微电子于2014年推出的一款低容量FPGA产品,目前已经广泛应用于工控、医疗、图像处理和显示领域,性能稳定可靠。 智多晶微电子 Sealion2000 FPGA采用正向设计,芯片软件设计流程和ISE/Quartus II/Diamond 类似,包括综合,约束,格局布线,下载编程等。智多晶的芯片架构可以接受ISE和Quartus的网表,在前段使用ISE的IP和综合。在后端,由于模块的兼容性,将ISE生成的EDIF或BLIF导入我们的软件,以VTR为构架,完成布局布线,时序分析和配置编程。智多晶的FPGA芯片和ISE/Quartus相容。
Sealion 2000 FPGA器件系列特性:
Device Resources Table
与Altera EP4CE10/6 系列的FPGA对比,256BGA支持PIN-PIN替换
智多晶FPGA编译软件是智多晶自行开发的具有自主知识产权的HqFPGA(海麒),具体的特点且听下回分解,如下界面截图,先睹为快:
sealion2000-12K FPGA样片
开发板
客户应用案例
欢迎各位新老客户咨询选购QQ46086925,样片立创直接下单采购 |
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-11-28 15:44:43
|
只看该作者
2#
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-11-28 16:46:01
|
只看该作者
3#
有QFP封装的器件吗?
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-11-28 17:23:18
|
只看该作者
4#
样片没有,但是可以做!!目前的样片是256BGA,你要的QFP应该是不超过100pin对不对,CPLD系列有QFN44/TQFP48/TQFP100
|
|||
maxtch
18
主题
141
回复 |
发表于2017-11-28 20:23:39
|
只看该作者
5#
不知道会不会有 QFP100/144/176 的版本呢。 还有一个建议:能不能做 MCM 形式的版本,在 FPGA 封装内一并封入配置存储器,甚至封入闪存和 SDRAM 内存颗粒?这样的话可以大大简化电路板布线,降低 FPGA 的入门门槛。现在市场上内置配置存储的 FPGA 只有 Intel 的 MAX 10 和 Lattice 有,而且两家的闪存 FPGA 擦写寿命都不足以满足实验开发的需要。传统 SRAM FPGA 封入 SPI 闪存可以达到一样的效果,但由于 SPI 闪存颗粒大多针对擦写寿命做过优化,开发过程反复擦写也不成问题。如果封入存储颗粒的话,对应的管脚就不用引出了,这样在 QFP144/BGA169 这类小封装下也不出现浪费管脚的问题。 |
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-11-29 11:49:47
|
只看该作者
6#
外置配置芯片,最大问题是完全没有安全性,直接复制太容易了。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-11-29 11:52:09
|
只看该作者
7#
我们之前用Altera的FPGA,EQFP144 PQFP208 PQFP240都用过,还有TQFP144,BGA应用还是有一定门槛的。 CPLD的话,TQFP44,TQFP100都用过。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
maxtch
18
主题
141
回复 |
发表于2017-11-29 14:20:28
|
只看该作者
8#
直接 MCM 封入配置存储器,既不显著增加成本(晶圆不用改,只改封装流程)又解决了安全性问题,还可以和现有设计兼容(内置配置存储器的芯片可以直接贴入绝大多数外置存储器的板子,电路板也不用改)。至于 TQFP 封装的版本,MCM 封入配置存储器+NAND+SDRAM 正好占用掉引不出来的那些 pad(NAND 用 16 位总线,SDRAM 用 32 位总线)同时便于开发试验。 另外可以考虑和 SiFive 合作一下,在芯片上加入 2-4 个 64 位 RISC-V 硬核(这个 RISC-V CPU 是免费开源的,SiFive 也乐意看见别的厂商做 RISC-V)怼 Zynq。这种带 CPU 硬核的 FPGA 芯片如果能带内置 SDRAM 和 NAND 就更加有用了,而且和 FPGA 结合也适合人工智能用。 |
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-11-29 19:03:07
|
只看该作者
9#
我们已经有SDRAM+12K FPGA的设计(176PIN),MCU+fpga的3D package设计,flash还未内置
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-11-29 19:05:32
|
只看该作者
10#
嗯。CPLD我们有QFN44和TQFP48/100.
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-11-29 19:10:40
|
只看该作者
11#
多谢你的建议,很专业,我会转给我们的研发部门。 我们已经有设计完成SDRAM+FPGA12k的3D PACKAGE,正在和几家大厂洽谈合作 |
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-11-29 19:15:36
|
只看该作者
12#
简单介绍一下我们的SDRAM+FPGA 3D Package规格 |
|||
maxtch
18
主题
141
回复 |
发表于2017-11-29 23:05:27
|
只看该作者
13#
64Mbit SDRAM 单片机核用用够,但如果加入多核 RISC-V 或 ARM Cortex-A 这种跑 Linux 的核可能就不够用了。512Mbit 或 1Gbit 的 DDR2 SDRAM 应该不算太贵,但跑 Linux 就比较够了。以后如果可以加入 DDR3 甚至 DDR4 可能单位容量可以更便宜。 |
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-11-30 09:56:39
|
只看该作者
14#
是的,大家都希望性能越高越好,我们后面也会逐步增加相关配置!
|
|||
xbwpc
4
主题
71
回复 |
发表于2017-12-01 18:32:01
|
只看该作者
15#
很好,国产FPGA还是很有市场的,最近看到智多晶和AGM,很想试试国产的器件。 希望:1、买得到;2、有支持。以前的京微雅格就是一方面不好买,一方面开发软件不成熟、不放开才衰落的。 |
|||
allen
0
主题
5
回复 |
发表于2017-12-01 21:58:08
|
只看该作者
16#
是啊,至少要有详细资料可下载啊
|
|||
大漠孤烟
3
主题
27
回复 |
发表于2017-12-04 09:57:23
|
只看该作者
17#
http://www.isilicontech.com/ |
|