查看:
112161
回复: 85 |
强烈建议电子工程师设计PCB时必须注意PCB封装库的极性及方向!
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2016-07-26 20:50:41
|
只看该作者
1#
电梯直达
立创社区隆重上线,希望各位客户后面有任何技术问题及各种讨论都可以在社区进行, 感谢大家的一路支持! 如果大家对此标准不清楚的,可以在下面提问,如果大家有对标准要补充的,也请在此回贴,共同完善PCB标准封装库! 前言: 1)因为SMT行业的加工厂很少推行标准化设计,导致电子设计工程师对于这方面的意识淡薄,也无法了解 PCB封装库以SMT焊接中器件的摆放位置有关,在此重点不是建议,一定要恪守嘉立创的PCB封装库设计标准, 这样你设计出来的PCB文件无论交给那个SMT加工厂都是标准的,而无需修改,及防止了很多意向不到的错误,导致返工,有可能还会导致严重的损失。同时也建议所有的SMT工厂推荐客户采用立创商城标准! 2)对于有一些电子工程师对于标准不懂的,也可以在此讨论 3)当然立创商城也有PCB标准库,可以直接采用,欢迎到嘉立创下单系统 中,在公共资料中下载
第1种封装规格:SOD-123、LL-34、贴片LED(0603 LED、0805 LED)等等的二极管 【再次强调此图是二极管在封装库里的摆放图---必须左边是阴极(-),右边是阳极(+)。封装库做好后在PCB Layout时,二极管是可以任意角度摆放的!】 为保证二极管在SMT贴片中极性不贴反,封装库里二极管的摆放方向必须与二极管编带的方向保持一致,请严格按上图标准做二极管的封装库! 第2种封装规格:A型、B型、C型、D型等等的贴片钽电容 【再次强调此图是贴片钽电容在封装库里的摆放图---必须左边是负(-),右边是正(+)。封装库做好后在PCB Layout时,钽电容可以是可以任意角度摆放的!】 备注: 为保证钽电容在SMT 贴片中极性不贴反,封装库里贴片钽电容的摆放方向必须与贴片钽电容编带的方向保持一致,请严格按上图标准做贴片钽电容的封装库! 第3种封装规格:SOT-23
SOT-23器件在封装库里面的零度放置图 【再次强调此图是SOT-23器件在封装库里的摆放图---必须左边是单个焊盘,右边是两个焊盘。封装库做好后在PCB Layout时,SOT-23器件可以是可以任意角度摆放的!】 备注: 为保证SOT-23器件在SMT贴片中不贴错,封装库里SOT-23器件的摆放方向必须与SOT-23器件编带的方向保持一致,请严格按上图标准做SOT-23器件的封装库! 第4种封装规格:SOIC-8和SOP-8(统称SOIC-8器件)
【再次强调此图是SOIC-8器件在封装库里的摆放图---必须是Pin1脚在左下角。封装库做好后在PCB Layout时,SOIC-8器件可以是可以任意角度摆放的!】 备注: 为保证SOIC-8器件在SMT贴片中不贴错,封装库里SOIC-8器件的摆放方向必须与SOIC-8器件编带的方向保持一致,请严格按上图标准做SOIC-8器件的封装库!
第5种封装规格:贴片排阻、排容(如0402x2、0603x2、0402x4、0603x4等等)
【再次强调此图是排阻排容器件在封装库里的摆放图---单个阻容单元的两个焊盘必须按上下位置摆放,不能按左右位置进行摆放。封装库做好后在PCB Layout时,排阻排容器件可以是可以任意角度摆放的!】 备注: 为保证排阻排容器件在SMT贴片中不贴错,封装库里排阻排容器件的摆放方向必须与排阻排容器件编带的方向保持一致,请严格按上图标准做排阻排容器件的封装库 第6种封装规格:LQFP-48、LQFP-64、LQFP-100(STM32芯片)
【再次强调此图是STM32芯片在封装库里的摆放图---必须是Pin1脚在左下角。封装库做好后在PCB Layout时,STM32芯片可以是可以任意角度摆放的!】 备注: 为保证STM32芯片在SMT贴片中不贴错,封装库里STM32芯片的摆放方向必须与STM32芯片编带的方向保持一致,请严格按上图标准做STM32芯片的封装库!
第7种封装规格:两个引脚的贴片电阻电容(0402、0603、1206等等),这种两端阻容器件虽无极性,但在封装库中,只能水平放置(0度或180度)!不能竖着放置(90度或270度)!
【再次强调此图是两端阻容器件在封装库里的摆放图---阻容器件的两个焊盘必须按左右位置摆放,不能按上下位置进行摆放。封装库做好后在PCB Layout时,两端阻容器件是可以任意角度摆放的!】 备注: 为保证两端阻容器件在SMT贴片中不贴错,封装库里两端阻容器件的摆放方向必须与两端阻容器件编带的方向保持一致,请严格按上图标准做两端阻容器件的封装库! 深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|||
xingte
0
主题
2
回复 |
发表于2016-07-27 10:09:06
|
只看该作者
2#
有两个问题①为什么封装库的元器件的摆放要按照一定的顺序,比如说二极管左边是是-右边是+。不可以左边是+右边是-。或者我从上到下的摆放,上面是+,下面是-呢。②是不是元器件的形状丝印在封装库都应该按照你们嘉立创的给的标准
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2016-07-27 10:57:47
|
只看该作者
3#
因为元器件的编带位置是固定的,所以封装库必须以器件编带固定! 深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2016-07-27 11:12:27
|
只看该作者
4#
你看到,这个是钽电容实际编带的方向,是左负右正,所以库的左负右标准是按着器件实际编带的方向出来的! 深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|||
直觉
7
主题
151
回复 |
发表于2016-07-27 14:05:39
|
只看该作者
5#
既然做好库可以旋转,为什么在封装库里面一定要那样?到时候画PCB的 时候还是会根据实际情况旋转 不太明白 求解
|
|||
04195A
0
主题
1
回复 |
发表于2016-07-27 15:18:14
|
只看该作者
6#
那是因为pcb旋转的话,有角度的变化,坐标文件中有角度,你不转的话对应的就是0度
0度是这样的,你转一下,变成竖的方向了就成了90度了,你的器件参数中则变成了90度, |
|||
09631A
0
主题
1
回复 |
发表于2016-07-28 09:50:51
|
只看该作者
7#
长知识了,在嘉力创的帮助下,我们的设计也会越来越规范化,加油
|
|||
好大的风
3
主题
64
回复 |
发表于2016-07-28 11:50:10
|
只看该作者
8#
请问,封装库里面元器件相对于原点的位置对SMT生产有影响么?
|
|||
好大的风
3
主题
64
回复 |
发表于2016-07-28 12:03:17
|
只看该作者
9#
请问,封装库里面元器件相对于原点的位置对SMT生产有影响么?
|
|||
好大的风
3
主题
64
回复 |
发表于2016-07-28 12:03:21
|
只看该作者
10#
请问,封装库里面元器件相对于原点的位置对SMT生产有影响么?
|
|||
嘉立创唐sir
【官方工作人员】
13
主题
66
回复 |
发表于2016-07-28 12:32:18
|
只看该作者
11#
这个没有很大影响,因为我们会人工对位,但还是建议以原件的中心为原点,这样我们系统就能自动识别对位了。
|
|||
06988G
0
主题
1
回复 |
发表于2016-07-28 16:25:46
|
只看该作者
12#
你所说的扁带方式是统一的标准吗?有没有特殊的,刚好是反过来的?
|
|||
52428A
0
主题
1
回复 |
发表于2016-07-28 17:24:16
|
只看该作者
13#
回复楼上的,最少目前还没有碰到,这也是编带的行业标准!
|
|||
155612S
0
主题
2
回复 |
发表于2016-07-30 09:32:26
|
只看该作者
14#
涨知识了,赞一个
|
|||
峰行电子
0
主题
3
回复 |
发表于2016-07-30 15:46:55
|
只看该作者
15#
stm32芯片 必须是Pin1脚在左下角?我一直都是用着ST的官方标准库 它的Pin1脚在左上角...
科技改变生活 创意引领未来
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2016-07-30 21:15:58
|
只看该作者
16#
是的,只有这样在SMT的时候在不用做任何调整,就直接能焊接
深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|||
loup
1
主题
8
回复 |
发表于2016-07-31 10:29:12
|
只看该作者
17#
学习了
|
|||
dcrfvt
0
主题
4
回复 |
发表于2016-07-31 14:49:46
|
只看该作者
18#
LPFQ封装第一脚并不一定是左下角,IPC向导生成的封装默认第一脚就是左上脚 |
|||
dcrfvt
0
主题
4
回复 |
发表于2016-07-31 15:47:32
|
只看该作者
19#
16 ZERO COMPONENT ORIENTATIONS |
|||
dcrfvt
0
主题
4
回复 |
发表于2016-07-31 15:50:37
|
只看该作者
20#
|
|||
dcrfvt
0
主题
4
回复 |
发表于2016-07-31 15:54:20
|
只看该作者
21#
个人认为应该尽量按照IPC来,具体见IPC-7351 |
|||
shidajack
0
主题
3
回复 |
发表于2016-08-02 16:20:40
|
只看该作者
22#
其实原因就是 JLC 的客户是各种各样的,你的是左边- 但是别人可能是左边+,这样JLC在贴了你的板子后 贴别人的时候就得调SMT机器了。降低了效率,而且还有可能忘记调试机器了,就会贴反。两种封装设计都可以,但是统一可以提高效率 降低错误
|
|||
limeng
【官方工作人员】
188
主题
797
回复 |
发表于2016-08-02 21:35:47
|
只看该作者
23#
你说的太对了,主要是效率,及降低错误率!
深圳市嘉立创科技发展有限公司
PCB事业部:http://www.sz-jlc.com QQ:3001295068
|
|||
Billy
1
主题
10
回复 |
发表于2016-08-03 14:27:18
|
只看该作者
24#
这只是针对制造商来说比较方便,但是针对客户来说不方便,有些公司有自己的统一标准封装库的就麻烦了! |
|||
蓑笠君
4
主题
50
回复 |
发表于2016-08-03 14:51:08
|
只看该作者
25#
第一次在嘉立创SMT,钽电容全部搞反了。之前是没有这方面的概念,现在把所有零件库都校对一遍,严格按照编带的标准来一定不会错。但有个问题,PADS不能导出45度角的坐标,怎么解决?我都是后来手工添加上去的。
|
|||
LeeCode
0
主题
5
回复 |
发表于2016-08-04 11:54:31
|
只看该作者
26#
保准大家是一定要遵守的,就像我们要养成一个良好的生活习惯一样。
|
|||
74668G
0
主题
1
回复 |
发表于2016-08-05 08:31:39
|
只看该作者
27#
这个要支持,这样做的好处是机器无须调整旋转角度,极性永远不会贴错。 以前找厂家做smt时候,由于封装库都是乱的,每一次都是先贴一张板出来,然后人工确认哪些极性是贴反了,再上机器改旋转角度,再贴一张出来确认,当然对于批量生产来说,第一次改好就好了,以后不用再改,也是无所谓的。 |
|||
这个提意好
2
主题
19
回复 |
发表于2016-08-07 20:21:08
|
只看该作者
28#
建议提供给我们一套嘉立创标准的元件封装库我们设计人员按嘉立创标准排版与SMT
|
|||
114955A
0
主题
1
回复 |
发表于2016-08-09 14:32:29
|
只看该作者
29#
这是最可行的方式,强烈建议嘉立创这样做!
|
|||
emyjob
1
主题
3
回复 |
发表于2016-08-11 16:30:54
|
只看该作者
30#
这是最可行的方式,强烈建议嘉立创这样做!
|
|||
Lee
1
主题
122
回复 |
发表于2016-08-12 23:15:10
|
只看该作者
31#
贴片元器件间隔方面有要求吗……
|
|||
天之道
0
主题
7
回复 |
发表于2016-08-17 11:52:50
|
只看该作者
32#
贴片原点要在元件中间
|
|||
清风剑客
0
主题
3
回复 |
发表于2016-08-17 22:01:31
|
只看该作者
33#
还要按照元件编带的方向画板,现实版是做不到的啊,元件的方向是会根据原理图,尽量减少过孔或不使用跳线(针对单面板)来摆放,怎么可能统一一个方向?
|
|||
wdlin
1
主题
15
回复 |
发表于2016-08-19 18:24:05
|
只看该作者
34#
不明白你想表达什信息,PCB封装库元件方向与贴片没半毛钱关系,PCB封装管脚与原理图对应就可以,不要误导观众。
|
|||
直觉
7
主题
151
回复 |
发表于2016-08-21 16:04:55
|
只看该作者
35#
说的好有道理 学习了 不过你们的封装尺寸感觉和元件基本一样大 没有一点富余量 我用我的0805封装和你们0805封装很要大一点 还没过你们封装 其二 如果不按照那个设计封装 那么会影响贴片吗?如果万一不能用 已经设计好的PCB文件 有补救办法吗 |
|||
天天
0
主题
1
回复 |
发表于2016-08-23 21:00:55
|
只看该作者
36#
看前面说应该是封装库的原件方向应该与编带原件一致,至于放到印板上的方向可以随便转换.
|
|||
Billy
1
主题
10
回复 |
发表于2016-09-02 19:12:29
|
只看该作者
37#
他这个方法其实是方便嘉立创自己贴片时减少他们的工作量而已;比如在机器上输坐标的时候大部分只要输入0;0或者0;180就好了,所以才要你们这样去调整; 当然这是好事情,可以加快贴样板的速度; 实际上不管你怎么做封装,只要按照Datesheet来肯定是不会有问题的, 我画的封装做的板子起码生产了几十万片了 完全没有问题;
比如我用PADS 以前给贴片厂导坐标的时候没有把原点设置在PCB的左下角底部,批量贴片时贴片厂就开始抱怨了,要我下次把原点设置好再出坐标图给他们,我问他们为什么,原来是出现了负坐标,他们调机器的嫌操作麻烦工作量大
所以他们应该把前因后果都说出来不要误导了刚开始学的新手;让工程师们养成好的工作习惯也是一件好事情, |
|||
小松工程
2
主题
10
回复 |
发表于2016-09-28 10:44:35
|
只看该作者
38#
应该是主要是生成的角度的影响,我自己有用小型贴片机贴片。生成的.csv文件,对于有极性的元器件的角度都是手动修改的,根据实际元器件在板子上的角度进行手工修改。 |
|||
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2016-10-11 12:18:56
|
只看该作者
39#
从没有见有制作封装还有这样的标准的,涨姿势了! |
|||
小桥
0
主题
1
回复 |
发表于2016-10-20 20:53:21
|
只看该作者
40#
主要还不是为了降低SMT工程师的工作难度啊 设计标准了 省得在机器上调了,
|
|||
lossers
0
主题
2
回复 |
发表于2016-10-20 22:21:43
|
只看该作者
41#
这个还真不知道
|
|||
智远电子
1
主题
10
回复 |
发表于2016-10-22 10:58:54
|
只看该作者
42#
元件的方向搞清楚了,元件的座标是以元件的PIN1脚为零点呢?还是以元件的实际中心为零点? |
|||
出的大撒
11
主题
221
回复 |
发表于2016-10-22 12:37:12
|
只看该作者
43#
http://club.szlcsc.com/article/details_168_0_1_0_1_1.html 立创商城的标准器件PCB封装库--- 3合1(包括AD、Protel99se、Pads9.……
复:28/29/30楼 请移步这里下载参照使用论坛首页 > PCB/SMT/钢网 > PCB设计与制造 > 立创商城的标准器件PCB封装库--- 3合1(包括AD、Pr…… |
|||
ww168
0
主题
12
回复 |
发表于2016-11-04 09:37:31
|
只看该作者
44#
下了单才发现这个帖子,向问下,譬如 Ipc标准中 QFP封装 1脚在左上,我们往常封装也是左上,而立创的封装是1脚在左下,下单时未能发现该问题,请问下届时贴片的时候是按 立创的库 左下来贴还是会按pcb丝印或标示的1脚位置来贴呢,烦请回复,谢谢 建议下,smt下单注意时,可以加上该贴的连接,或将该贴说明的也呈现到注意事项里,而不是选择性的让客户关注正负极,因为那样大家会云里雾里,并不一定会注意到,谢谢 |
|||
广州冠图模块电源
0
主题
54
回复 |
发表于2016-11-07 13:37:40
|
只看该作者
45#
前排占位,这个做得不错。
为电子设计保驾护航,找优质的模块电源供应商-广州冠图电子:
https://shop112671822.taobao.com
|
|||
西屋
0
主题
1
回复 |
发表于2016-11-07 15:50:53
|
只看该作者
46#
强烈建议嘉立创提供标准封装库!
|
|||
lieyingfx
1
主题
4
回复 |
发表于2016-11-10 10:58:33
|
只看该作者
48#
请问,SMA/SMB/SMC等二极管的封装的方向应该是什么样的呢?
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-11-10 11:13:18
|
只看该作者
49#
在封装库制作的视图中,应该是左边是阴极(-), 右边是阳极(+) |
|||
younee
0
主题
1
回复 |
发表于2016-11-17 15:02:41
|
只看该作者
50#
请问立创上的PCB封装库在哪里下载,公共资料中没有找到哦
|
|||
Jason
0
主题
2
回复 |
发表于2016-11-20 11:37:25
|
只看该作者
51#
3)当然立创商城也有PCB标准库,可以直接采用,欢迎到嘉立创下单系统 中,在公共资料中下载, 我没有看到标准库下载呀,只有一份 “立创商城PCB封装库及元器件标号的设计标准--V1.01.pdf”下载而已 |
|||
20年前老电子
0
主题
2
回复 |
发表于2016-11-22 08:19:51
|
只看该作者
52#
不是有专门做封装的工具,何必自己瞎搞一些。没有的器件可以自己做吧
|
|