查看:
58378
回复: 54 |
请教IP5306芯问题,输出30秒自动断电
|
无聊的蛐蛐
5
主题
10
回复 |
发表于2022-10-06 14:48:20
|
只看该作者
56#
电梯直达
这两个版本资料中,6脚位置不一样,哪个是正确的? (这个6脚什么作用?) |
轻松一试
0
主题
1
回复 |
发表于2023-01-17 15:48:50
|
只看该作者
57#
英文的1.01版,中文的1.3版,我用的1.3版。5306这类充电宝用的芯片,画图的时候GND VDD 线宽不能小于1mm,特别是GND一定要宽,我看到过一篇文章5306默认使用4.2V的电池,可以定制不同的电池内阻版本,外接电源上电后默认会开启输出,10S 没有检测到负载进入待机,负载最低45mA. 如果你用2灯的话,外部电源接入时,无法通过按2次开关键关闭输出。电池保护芯片可以不用ip5003,小电流用8205+dw01, 或者双8205+dw01,大电流用XB8089D。L1 用1R0 不要搞错了,6脚位BAT 上的0.5R可以不用,5脚的KEY 我是按说明接的没有出现30S 关机的问题
|
ArchiChain
0
主题
2
回复 |
58#
这个芯片可能有bug,我年前打样一次发现实现功能没细测 做了个小批量 大概有10%的芯片会自己启动 就是插着电池 关机后 芯片莫名其妙就自动开机,部分还存在不断有上电冲击的情况
|
ArchiChain
0
主题
2
回复 |
59#
30s关机说明书有规定 负载小于50ma超过30s就断开输出 所以用作单片机系统要定时给按键一个脉冲维持输出
|
|