查看:
39375
回复: 110 |
讨论嘉立创第三阶段SMT打样增加的器件初步定稿,增加了大量IC,二极管,三极管
|
|||
106669S
0
主题
1
回复 |
发表于2016-08-09 09:05:59
|
只看该作者
52#
电梯直达
主要还是QFN和BGA,不能贴这些件,拿回来还是要重新回流
|
|||
yanpenn
0
主题
5
回复 |
发表于2016-08-09 09:47:09
|
只看该作者
53#
如果要给做高频的学生考虑的话,应该增加一些0402、0201封装的电阻电容和电感,如果贴片困难的话,至少应该覆盖掉0402封装,这个封装体积较小,同时还能满足一般的使用,强烈推荐
|
|||
丫丫
0
主题
2
回复 |
发表于2016-08-09 14:13:57
|
只看该作者
54#
能做到面都能贴最好了,只贴一面还是非常 不方便 的 |
|||
MrSun
1
主题
5
回复 |
发表于2016-08-09 23:12:39
|
只看该作者
55#
我也用这个,我一套板子上64个EL817C,上次焊了10套,见光耦就想吐
|
|||
Samuel
0
主题
4
回复 |
发表于2016-08-10 08:52:08
|
只看该作者
56#
您不知道SMT的流程?SMT都做完了,还怎么给你刷膏?
|
|||
硬件狼
2
主题
12
回复 |
发表于2016-08-10 11:16:31
|
只看该作者
57#
1N4148 SOD-123封装 sp3232 tssop封装很常用的,比max3232便宜!!! lm358 tssop8封装 |
|||
硬件狼
2
主题
12
回复 |
发表于2016-08-10 11:19:23
|
只看该作者
58#
你的时钟芯片DS1302封装搞错了吧,应该是SOIC8的没有16的吧
|
|||
硬件狼
2
主题
12
回复 |
发表于2016-08-10 11:22:38
|
只看该作者
59#
有1n5817,应该有5818,,5819
|
|||
硬件狼
2
主题
12
回复 |
发表于2016-08-10 11:23:30
|
只看该作者
60#
有1n5817,应该有5818,,5819
|
|||
18798G
0
主题
4
回复 |
发表于2016-08-10 13:23:06
|
只看该作者
61#
这次加了几款单片机挺好的,尤其是STM32系列,这个系列目前用量应该是比较大的。
目前STM32F103最常用的48、64、100脚都有了,100、101系列其实不用,反正都兼容,样板就用103即可。 但是F0、F3、F4系列可供选择的非常少,F0价格已经达到8位机的价钱,而F3、F4性能较好,目前用量也在迅速上升,这方面可以再加强一下,毕竟这些脚多的东西焊起来也比较费时。 另外,立创商城在F0、F3等系列的备货也比较少,应该也加强一下。 |
|||
18798G
0
主题
4
回复 |
发表于2016-08-10 13:37:19
|
只看该作者
62#
还有一个问题,我下载了可贴片料的Excel表,发现里面同一种封装的阻容并不按值来排列,没有规律,不好找。建议调整一下排列顺序,方便使用者查找。
|
|||
23201F
0
主题
1
回复 |
发表于2016-08-10 14:37:24
|
只看该作者
63#
SI2301 都有了,怎么能少了 SI2302
|
|||
fusc
0
主题
3
回复 |
发表于2016-08-10 16:06:24
|
只看该作者
64#
HT7533
|
|||
44086H
0
主题
1
回复 |
发表于2016-08-10 17:04:20
|
只看该作者
65#
如果jlc小批量smt的目标是基本包含所有常用元器件,那现在最着急的应该是赶紧开始第三阶段,可以简单根据商城的销售量高的先上,2-3个月等的时间太长了,一般个人提出的先上哪种都是基于个人考虑,没有大数据支持,所以综合考虑着急的事情应该是缩短第三阶段的执行时间,否则拖得时间越长,也许就是看着刚好有在第三阶段能SMT的器件却只能加工完板子自己回来手工焊接,存属个人意见
|
|||
152510A
0
主题
1
回复 |
发表于2016-08-10 20:13:05
|
只看该作者
66#
贴片钽电容7343 3528等封装的,贴片功率电感,1117系列,stc单片机系列,贴片晶振,flash 25q系列
|
|||
19712N
0
主题
1
回复 |
发表于2016-08-10 23:10:20
|
只看该作者
67#
STC单片机只有一个 STC5A60S2 能否增加STC5A32S2,还有STC12C5616AD这样的芯片。运算放大器增加LM258。
|
|||
yanpenn
0
主题
5
回复 |
发表于2016-08-11 09:40:08
|
只看该作者
68#
再补充一点吧,我推荐使用mpu9250替代mpu6050,理由有下面两点: 1. mpu6050六轴没有办法形成一个完整的解算体系,不能得出一个准确、完整的姿态,而mpu9250是mpu6050+电磁罗盘的结合,九轴姿态仪就可以得到一个比较完整的数据。实际上很多人在用mpu6050的时候都是自己再配一个电磁罗盘,其实完全没必要了。 2. mpu6050输出使用iic接口,最大速度低于400khz,难以满足实际需要,mpu9250除了支持iic接口还支持spi接口,最快读取速度10M,足够了。 总结起来就是,mpu6050是前几代的产品,在功能上比较鸡肋,如果两个都有最好,如果只能上一个,直接mpu9250吧。 |
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2016-08-11 13:17:47
|
只看该作者
69#
强烈要求支持双面贴片工艺(现在的产品越做越小,空间也越来越有限,单面放置的元器件还是太有限了!我是把自己的PCB按JLC的封装规格调好了,才发现只能实现单面贴,那个郁闷啊......)
|
|||
FastEagle
0
主题
6
回复 |
发表于2016-08-11 14:09:54
|
只看该作者
70#
还是太少了,关键是现在电阻电容贴上了, 板子不平了,我们IC怎么贴啊
|
|||
FastEagle
0
主题
6
回复 |
发表于2016-08-11 14:13:07
|
只看该作者
71#
还只能贴单面,对于我们来讲,只贴了1/3的焊盘,另外2/3难度加大了
|
|||
抱朴堂主
0
主题
5
回复 |
发表于2016-08-11 16:44:03
|
只看该作者
72#
物料型号太多,各行各业用的元件差异性很大 我觉得你们的目标应该是只要能在商城买得到的元件,都可以贴! |
|||
CCCC
0
主题
9
回复 |
发表于2016-08-11 17:13:50
|
只看该作者
73#
列表上的很多元件都是类似的功能,有些重复了并且占了很多位置,,比如SS12/SS14/SS16,前面两个就显得没必要了,直接全部用SS16,前面两个可能会便宜些,但是贴样板数量不多没人会在意那点差价. 留出一些位置增加一些手工比较难焊的QFN和BGA,建议增加一些DDR2/DDR3之类的,这些东西管脚兼容,不会占很多位置,另外希望增加一些BGA封装的FPGA,比如XC6SLX16FTG256. |
|||
CCCC
0
主题
9
回复 |
发表于2016-08-11 17:16:21
|
只看该作者
74#
还有同意62楼的建议
|
|||
smartsheep
0
主题
8
回复 |
发表于2016-08-11 19:56:32
|
只看该作者
75#
9012,9013都没有
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2016-08-12 10:54:16
|
只看该作者
76#
有“NRF24L01”,则建议把对应的RFX2401C也加上去,需要放大功率时,配套使用的;
|
|||
11475A
1
主题
1
回复 |
发表于2016-08-15 09:56:58
|
只看该作者
77#
BGA,QFN,还有就是芯片底部带散热焊盘的,0402及以下超密脚距的元器件或者烙铁没办法焊接的才需要SMT来,其他的元器件手工焊接也可以的,样板一般也就焊两三块。多了直接上全SMT打样了。
|
|||
CCCC
0
主题
9
回复 |
发表于2016-08-15 13:12:27
|
只看该作者
78#
留少量位置可以接受客户寄来的芯片就好了,数量少人工操作一下不会很费事,就算价格加一点也没关系,但是能解决很多客户的麻烦事.外面有很多小厂专门只贴BGA QFN这样的芯片,按芯片数量或者管脚数收费. 如果板子上有BGA/QFN电阻电容,相信客户还是会优先考虑能焊BGA/QFN的厂家,毕竟电阻电容大家都能自己焊,只是麻烦一点而已,而BGA这样的就完全不会焊了.
|
|||
香帅
3
主题
10
回复 |
发表于2016-08-16 16:34:13
|
只看该作者
79#
能增加新唐M051系列单片机就好了, LQFP48的 M058LDN,超难焊,不先焊它,别的都不赶动
|
|||
日创科技
7
主题
84
回复 |
发表于2016-08-16 17:22:17
|
只看该作者
80#
对于STC单片机,建议分三个档次 1、低端:IAP15W413AS,可以兼容该系列下,封装可为TSSOP20,体积小,管脚少,价格低; 2、中端:IAP15W1K29S,封装为LQFP32,管脚中等,价格中等; 3、高端:IAP15W4K61S4,封装为LQFP44,管脚较多,价格稍高; 这3片IC可以代替很多其他的同系列MCU,比较有代表性; |
|||
Mickey
0
主题
2
回复 |
发表于2016-08-18 13:07:50
|
只看该作者
81#
能不能增加耦 EL357
|
|||
southsun
8
主题
30
回复 |
发表于2016-08-18 18:34:27
|
只看该作者
82#
版主好,我是新来的,打算在这做PCB并焊贴片,遇到几个不清楚的问题看了各处没有帮助文档只好这里发问了。 1. “嘉立创可贴装元器件型号表 版本号v1.0.xls”基本没有包括的IC(如CPU之类的)如果封装相同但型号不同是否可以焊? 2. “立创商城标准封装库(3合1)--AD+Protel99se+Pads”里面的封装是否都可以焊接?如果封装相同但型号不同(我提供器件)是否可以焊? 3. 我在你商城买元件材料给你焊吗(我付款你收货还是怎么个流程?),还是你直接提供“嘉立创可贴装元器件型号表 版本号v1.0.xls”清单里面的420种材料,不需要我再干预吗? 4. 如果在你这里焊几个电阻电容然后又到别的地方焊IC的话,后续的加工怎么做? 5. 贵公司有让我们“进门”就知道怎么走的流程吗? 谢谢 |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-08-19 10:21:34
|
只看该作者
83#
目前我们再贴的器件已经有支持P和N沟道的MOS管,比如: AO3401A P道沟 X15V SOT-23 |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-08-19 10:23:50
|
只看该作者
84#
嗯,确实是写错了,已经纠正。
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2016-08-19 10:25:02
|
只看该作者
85#
1. 如果封装相同但型号不同是否可以焊?--- 不能焊接,为了实现高效率SMT同时降低错误率,我们只贴那个列表里的元器件。 2.立创商城标准封装库(3合1)--AD+Protel99se+Pads”里面的封装是否都可以焊接?---- 都可以焊接,但我们只贴那个列表里的元器件。 如果封装相同但型号不同(我提供器件)是否可以焊?---- 我们只贴那个列表里的元器件。 3.---- 我们只贴那个列表里的元器件,即那420种规格的器件,您下完单后,贴片过程中,不需要您干预,只需等等PCBA快递即可。。 4. 我们可贴的地方(器件)才涂上焊锡膏然后过回流焊,剩下没贴的器件后续您需要自己手工焊接了。 5. 后面我们会提供流程的相关视频教程,最大化方便大家使用我们的SMT贴片服务。 |
|||
正版兔子
0
主题
1
回复 |
发表于2016-08-22 15:57:53
|
只看该作者
86#
没有看见MSP430的单片机啊
|
|||
碧云天书
9
主题
25
回复 |
发表于2016-08-22 21:53:48
|
只看该作者
87#
模拟电路元件较少。 建议一、添加TL074,或者用它替换掉TL072。TL074是低噪声FET输入4运放,相当于两个TL072。使用TL074替代TL072,会让PCB板小不少。 建议二、添加测量放大器AD8221或者老式的AD620。AD620是个低噪声测量放大器,在精密电路中常用到。AD8221是AD620的升级版,可以直接代换,价格差不多,使用AD8221可以使电路性能更好。 联系是智能的基础,差异是发现的动力
|
|||
深圳阿愚
19
主题
213
回复 |
发表于2016-08-25 15:15:57
|
只看该作者
88#
ULN2004 既然ULN2003都上了,那么这个可以一起上。
TLP290-4 通用的16脚光藕 P281 现在列表只上了2.54脚距的光藕,有时太占用空间,建议1.27的也上。 MOC3052 两个常用的可控硅光藕 MOC3063 |
|||
刚刚哥哥
1
主题
3
回复 |
发表于2016-08-26 10:05:58
|
只看该作者
89#
aat2554或者eup8084,这个是qfn的,不好焊,也常用。
|
|||
勇敢的心
0
主题
2
回复 |
发表于2016-08-28 14:28:45
|
只看该作者
90#
你好,是否可以增加XTR111,MCP4728,MP2303,MP1584等常用芯片???这些器件都比较常用,而且间距很小(除了MP2303其他的都是MSOP封装),非常难焊接。 还有就是能不能把STC的单片机弄一个系列??比如最新的STC15W4KS56-LQFP32,LQFP44,LQFP48等。 |
|||
Mickey
0
主题
2
回复 |
发表于2016-08-31 13:02:44
|
只看该作者
91#
什么时候开始实施啊? 等得好辛苦 |
|||
Slip
0
主题
2
回复 |
发表于2016-09-05 11:09:20
|
只看该作者
92#
单片机,同系列同管脚的提供的应该是资源更丰富的,没必要提供过多型号。样板就怕资源少,不怕资源多。成本对于样板并不十分在意。 二极管、三极管也是类似的,可以用同封装性能相对最好的 样板贴的芯片需求大的,未必是一定是卖的好的。 |
|||
amao
2
主题
7
回复 |
发表于2016-09-22 15:42:42
|
只看该作者
93#
请增加一下atmel 8位的单片机。比如atmega16,atmega32,atmega48等,这个很多人在用的啊 |
|||
YKY
0
主题
2
回复 |
发表于2016-09-25 21:31:41
|
只看该作者
94#
在xls清单中,关于IC的器件,建议增加一列,加上器件的官网资料链接。 这样,工程师在浏览时,如果看到part#不知道是啥,点击链接后,立刻就了解了。方便,快捷。
立创要以 优选材料库 的思路来整理这个xls清单。 慢慢完善以后,可以作为硬件工程师的选型方向指南和推荐。意义重大。
加油,努力。 |
|||
YKY
0
主题
2
回复 |
发表于2016-09-25 21:41:38
|
只看该作者
95#
还有一个建议,立创提供一个 PCB模板文件,里面把 立创 的工艺能力的约束,以及设计的推荐(比如推荐的孔系列) 设置好, 大家下载这个模板文件,基于此再完善自个的设计。
|
|||
小松工程
2
主题
10
回复 |
发表于2016-09-28 10:37:12
|
只看该作者
96#
这些元器件都有库存吗
|
|||
天聪电子
18
主题
151
回复 |
发表于2016-10-22 09:19:56
|
只看该作者
97#
电子产品基本上绝大多数板子都离不开电源部分,所以有关开关电源上面用的肖特基MOS管,基本的整流二极管桥堆什么的必须要有的,例如M7 RS1M ES1D ES1J SS110 SS210 S3M 2N60 4N60 8N60 还有一些贴片功率电感多上一些,例如12*12*7MM的屏蔽电感10UH 5A 33UH 47UH 68UH 100UH 等这些DC-DC电源常用件,上次贴片发现连最常见的JRC4558运放都没有,这个很常见的应该加上去,还有比较常用的电源管理芯片UC3843 3842 3845 KA7500B SG3525 OB2263 OB2269等这些常用料都是用蛮多的
定制设计各种LED恒流恒压开关电源、升降压电源、数字功放板、恒温焊台等,18925561857 手机微信同号
|
|||
天聪电子
18
主题
151
回复 |
发表于2016-10-22 09:20:37
|
只看该作者
98#
桥堆MB6S DB107这些太常用了,居然都没有
定制设计各种LED恒流恒压开关电源、升降压电源、数字功放板、恒温焊台等,18925561857 手机微信同号
|
|||
大牙
11
主题
31
回复 |
发表于2016-10-25 09:34:37
|
只看该作者
99#
怎么不增加晶体呢,像8M的晶体应该用的很多的,不想焊接。
|
|||
香橙批
4
主题
20
回复 |
发表于2016-11-11 09:50:14
|
只看该作者
100#
能不能增加两款数字三极管,例如常用的LMUN2211LT1G 和 LMUN2111LT1G 内置电阻,在小功率的数字电路中取代J3Y ,省去集电极电阻,省PCB面积,省贴片费,省钱 |
|||
freelee
0
主题
17
回复 |
发表于2016-11-11 16:54:13
|
只看该作者
101#
不是说第三期11月份开始吗,怎么没动静呀
|
|