查看:
37694
回复: 59 |
STM32F429IGT6 视频图像处理的MCU专家 已到货,促销中!。。。。
|
|||
|
发表于2016-12-31 09:44:28
|
只看该作者
1#
电梯直达
STM32F429IGT6 视频图像处理的MCU专家 已到货,促销中!。。。。 http://www.szlcsc.com/product/details_55346.html 数据手册下载地址:STM32F429IGT6.rar STM32F429IGT6使用入门指导文档:STM32F429I-Discovery入门讲解.zip 核心处理器:ARM Cortex-M4 最新的STM32 ARM Cortex微控制器拥有市场领先的性能和图形处理功能,意法半导体与SEGGER达成的软件协议让用户界面可提供更丰富的功能
I2S TDM(集成电路互连音频时分多路复用)接口可实现多路音频设计。新系列的部分产品还为嵌入式处理器提供最新及最强大的防复制安全功能,全新STemWin图形软件还可访问SEGGER emWin嵌入式图形软件栈,充分发挥这些新的图形硬件功能的优势。
意法半导体向STM32客户免费提供STemWin软件。该软件内置SEGGER VNC虚拟网络计算系统,可运用互联网协议远程查看用户界面。该软件还为开发人员提供其它强大的功能,其中包括窗口管理器和小工具包、触摸屏/鼠标支持,存储器上下文可实现无闪屏刷新。 意法半导体微控制器部总经理Michel Buffa表示:“随着STM32F429系列上市,STM32系列又树立一个新的重要标准。我们非常高兴与SEGGER携手及时为客户开发出高品质图形开发工具STemWin,让我们的客户能够充分发挥STM32F429系列的新功能。” Buffa补充说:“2012年11月发布的STM32F427/37系列也已投入量产,这些产品具有出色的内核性能和市场领先的存储容量,支持功能丰富的应用和强大的软件环境。” STM32F429已向主要客户提供样片,采用现有的LQFP100、LQFP144、WLCSP、LQFP176和 UFBGA176封装。更多的I/O能够让设计人员最大限度发挥新产品的性能和功能。 STM32F429IGT6内置1MB闪存和256KB SRAM,采用LQFP176封装。 详细技术信息: STM32F429系列采用最新的180MHz的ARM Cortex-M4处理器内核,可取代当前的基于微控制器和中低端独立数字信号处理器的双片解决方案,或者将两者整合成一个基于标准内核的数字信号控制器。微控制器与数字信号处理器整合还可提高能效,让用户使用支持STM32的强大研发生态系统。STM32F4产品内置意法半导体的自适应实时(ART)加速技术,进一步增强了ARM Cortex-M4内核的处理性能。ART 加速器实现了闪存执行零等待,工业标准测试取得225DMIPS(Dhrystone MIPS)和 606 Coremark (EEMBC Coremark benchmark)的优异成绩。 STM32F429为设计人员提供最大2MB闪存或1MB双区闪存,每种闪存内置256KB RAM,让嵌入式系统能够使用先进平台,如Microsoft .NET、Java 或 uC Linux,而嵌入式系统设计人员过去只能使用结构化编程语言,如C语言。这一概念使开发人员能够开发功能更丰富的应用软件,以更快的速度和更高的效率提供更强的用户体验。内置双区闪存的微控制器可实现读写同步操作,有助于保护存储器内容,如当一个应用程序正常运行时,可稍后安全地安装应用下载更新。 此外,该系列产品还增加外部高速SDRAM模块接口,从而为客户提供一个经济的外部SRAM存储器选择,这个最新的外存接口还有一个84MHz的32位宽的数据总线。 内部增强型显示控制器可将应用连至标准的TFT-LCD显示器,同时还有助于基于微控制器的应用系统降低成本、缩小外观尺寸,提高实时性能。内部TFT-LCD控制器内置意法半导体的Chrom-ART Accelerator。这是一个能够加快图形处理速度的硬件模块,相较于Cortex-M4内核上运行软件,能够将像素格式转换速度和传输速率提高一倍。开发人员还可运用微控制器典型的片上特性,如嵌入式复位功能和稳压功能,以及丰富的外设接口和片上集成的存储器。STM32F429系列不存在高功耗、外部存储器元器件和操作系统的非决定性问题,这些问题在基于微处理器的系统设计中是十分典型的。 通过提供先进的I2S TDM(集成电路互连音频时分多路复用)数字音频接口,STM32F429/39可支持多路音频设计,而早期的微控制器通常仅支持双通道I2S标准。 即使核心性能进一步提高,STM32F429系列的停止模式电流仍然降至100μA(典型值),约为现有STM32 F2 和 STM32 F4微控制器的三分之一,这受益于意法半导体先进的90纳米制程和新的设计方法。为目前寻找运行模式性能优异而停止模式功耗低的客户提供了解决方案。 STM32F429系列是意法半导体STM32的高端产品,STM32微控制器产品阵容强大,从基于Cortex-M0 32位内核的入门级的STM32 F0系列,到基于Cortex-M3内核的超低功耗、主流及高性能的STM32 L1、STM32 F1和STM32 F2系列,再到基于Cortex-M4的STM32 F3和内置DSP功能和浮点单元(FPU)的F4混合信号高性能微控制器。全系产品均受益于意法半导体的低功耗制程。 STM32全系产品在引脚、软件和外设上相互兼容,并配有巨大的开发支持生态系统,包括例程、设计IP、低成本的探索工具和第三方开发工具,可提升设计系统扩展和软硬件再用的灵活性,最大化STM32平台的投资回报率。 |
|||
|
发表于2016-12-31 14:42:55
|
只看该作者
2#
我也申请了这款,结果被你占先了,还是恭喜哈,这款销量预计会很好,就是货期估计比较长。
|
|||
|
发表于2016-12-31 19:29:55
|
只看该作者
3#
谢谢支持。已到货,促销中!。。。。
|
|||
|
发表于2017-01-01 10:58:14
|
只看该作者
4#
怎么同没人投429BIT6?
|
|||
|
发表于2017-01-01 11:14:23
|
只看该作者
5#
谢谢支持。429BIT6用的人少。
|
|||
|
发表于2017-01-01 22:07:58
|
只看该作者
6#
429不错 我也正准备用这片子
|
|||
|
发表于2017-01-02 09:32:15
|
只看该作者
7#
谢谢支持,欢迎使用。已到货,促销中!。。。。
|
|||
|
发表于2017-01-08 14:47:26
|
只看该作者
8#
有空时,我再上传些学习资料。
|
|||
|
发表于2017-01-08 21:16:51
|
只看该作者
9#
|
|||
|
发表于2017-01-10 13:44:11
|
只看该作者
10#
相关的资料转过来的,希望对大家有帮助。
1. 首先感谢论坛 2. FreeRTOS最大的优势就是开源免费,商业使用的话不需要用户公开源代码,也不存在任何版权问题,是当前小型嵌入式操作系统 市场使用率最高的。去年的全球嵌入式市场分析报告中,FreeRTOS占据了22%。 3. 关于教程的原创声明:本教程参考了FreeRTOS,embOS,uCOS和RTX的官方在线资料,其余FreeRTOS方面的资料未做任何参考。 4. 配置的每个例子都含MDK和IAR两个版本,MDK请使用MDK4.7X及其以上版本,含MDK5.XX,IAR固定为使用7.5版本,其余版本未做测试。 每个例子的编写和注释都比较规范,查看代码时请将编辑器的缩进参数和TAB设置为4来阅读。 ========================================================================= STM32F429配套例子和教程: 教程百度云:链接:http://pan.baidu.com/s/1skWJ7Hz 密码:n2st 例子百度云:http://pan.baidu.com/s/1c1ETj8G 密码:bs5g |
|||
|
发表于2017-01-11 11:05:24
|
只看该作者
11#
酝酿了一年的F429终于登场,期间被各种硬件或软件的问题调戏,每次DEBUG的时候都要在心中默念:接下来就是见证奇迹的时刻。当时的心情只能用一句广告词来表达,感觉身体被掏空,现在想想也是够够的了。
主角登场 WB-RedDragon429开发板是基本ST 公司STM32F429IGT6(LQFP176)微控制器的一款学习板,该控制器以ARM Cortex?-M4 内核为核心,自带有LCD-TFT控制器、图形专用Chrom-ART加速器和SDRAM存储器接口,LCD-TFT控制器最大支持1024*768的双图层; 带FPU单元,提升了计算能力,可以进行一些复杂的计算和控制,使用工业标准的性能评测工具测试,具有225DMIPS(Dhrystone MIPS)和608 CoreMark (EEMBC Coremark性能基准评测)的优异表现,多达2MB FLASH/256KB RAM,USB OTG HS/FS,Ethernet,17个定时器,3个ADC,15个通讯接口和一个摄像头接口,主频高达180MHz,用以满足需要有效且易于使用的控制和信号处理功能混合的数字信号控制市场。高效的信号处理功能与 Cortex-M 系列处理器的低功耗、低成本、高性能和易于使用的优点的组合,旨在满足专门面向电动机控制、汽车、电源管理、嵌入式音频和工业自动化市场的新兴类别的灵活解决方案。 32Mbyte的SDRAM,跑emwin稳定流畅。 emwin+六轴陀螺仪 一大波资料来袭,接住。。。 造福坛友,资料分享,红龙429 链接: http://pan.baidu.com/s/1c1vkVQC 密码: yf8i |
|||
|
发表于2017-01-11 17:35:51
|
只看该作者
12#
楼主这个在哪里申请的?点赞
|
|||
|
发表于2017-01-12 16:04:42
|
只看该作者
13#
STM32F429资料:
基础资料下载总连接
:
【百度网盘链接】 压缩包+文件夹:
http://pan.baidu.com/s/1hs2tyeg
独立关键文件下载链接:
标准例程-HAL库版本: http://pan.baidu.com/s/1i4J4NjR
标准例程-寄存器版本:http://pan.baidu.com/s/1pLneJGJ
UCOS学习例程:http://pan.baidu.com/s/1o8D3pZs
EMWIN学习例程:http://pan.baidu.com/s/1i4KOMyT
LWIP学习例程: http://pan.baidu.com/s/1c1NcKV2
《STM32F429开发指南-HAL库版本》: http://pan.baidu.com/s/1nu5P04D
《STM32F429开发指南-寄存器版本》:http://pan.baidu.com/s/1i4TEkcP
《STM32F429 UCOS开发手册》:http://pan.baidu.com/s/1nvjLaXF
《STM32F429 EMWIN开发手册》:http://pan.baidu.com/s/1nv3xOCh
《STM32F429 LWIP开发手册》:http://pan.baidu.com/s/1i5K0ZiP
核心板:
从图1.1.2.1可以看出,STM32F429核心板的板载资源十分丰富,可以满足各种应用的需求,完全可以独立使用。整个核心板的外形尺寸为65mm*45mm大小,非常小巧,并且,采用了贴片板对板连接器,使得其可以很方便的应用在各种项目上。
ALIENTEK STM32F429核心板板载资源如下:
◆ CPU:STM32F429IGT6,LQFP176,FLASH:1024KB,SRAM:256KB
◆ 外扩SDRAM:W9825G6KH,32M字节
◆ 外扩NAND FLASH:MT29F4G08,512M字节
◆ 外扩SPI FLASH:W25Q256,32M字节
◆ 外扩EEPROM:24C02,256字节
◆ 2个板对板接口(在底部),引出110个IO,方便接入各种底板
◆ 1个5V&3.3V焊点,支持外接电源或输出电源给外部
◆ 1个Micro USB接口,可作USB SLAVE/HOST(OTG)使用
◆ 1个电源指示灯(蓝色)
◆ 1个状态指示灯(红色)
◆ 1个TTL串口(USART1)
◆ 1个复位按钮,可用于复位MCU和LCD
◆ 1个功能按钮,WKUP,可以用作MCU唤醒
◆ 1个RGB LCD接口,支持RGB接口的LCD屏(RGB565格式)
◆ 1个SWD调试接口
ALIENTEKSTM32F429核心板的特点包括:
1) 体积小巧。核心板仅65mm*45mm大小,方便使用到各种项目里面。
2) 接口丰富。核心板自带了串口、SWD调试接口、RGB LCD屏接口、USB接口和3.3V&5V电源接口等,并通过板对板接口,引出了110个IO口,满足各种应用需求。
3) 资源丰富。核心板板载:32MB SDRAM、32MB SPI FLASH、512MB NAND FLASH和EEPROM等存储器,可以满足各种应用需求。
4) 性能稳定。核心板采用4层板设计,单独地层、电源层,且关键信号采用等长线走线,保证运行稳定、可靠。
5) 人性化设计。各个接口都有丝印标注,使用起来一目了然;接口位置设计合理,方便顺手。
底板:
从图1.1.1.1可以看出,阿波罗STM32F429开发板底板,资源十分丰富,把STM32F429/F746的内部资源发挥到了极致,基本所有STM32F429/F746的内部资源,都可以在此开发板上验证,同时扩充丰富的接口和功能模块,整个开发板显得十分大气。
开发板的外形尺寸为121mm*160mm大小,板子的设计充分考虑了人性化设计,并结合ALIENTEK多年的STM32开发板设计经验,经过多次改进,最终确定了这样的设计。
ALIENTEK阿波罗STM32F429开发板底板板载资源如下:
◆ 1个核心板接口,支持STM32F429/F746等核心板
◆ 1个电源指示灯(蓝色)
◆ 2个状态指示灯(DS0:红色,DS1:绿色)
◆ 1个红外接收头,并配备一款小巧的红外遥控器
◆ 1个九轴(陀螺仪+加速度+磁力计)传感器芯片,MPU9250
◆ 1个高性能音频编解码芯片,WM8978
◆ 1个无线模块接口,支持NRF24L01无线模块
◆ 1路光纤输入接口(音频,仅F7支持)
◆ 1路CAN接口,采用TJA1050芯片
◆ 1路485接口,采用SP3485芯片
◆ 2路RS232串口(一公一母)接口,采用SP3232芯片
◆ 1路单总线接口,支持DS18B20/DHT11等单总线传感器
◆ 1个ATK模块接口,支持ALIENTEK蓝牙/GPS/MPU6050/RGB灯模块
◆ 1个光环境传感器(光照、距离、红外三合一)
◆ 1个标准的2.4/2.8/3.5/4.3/7寸LCD接口,支持电阻/电容触摸屏
◆ 1个摄像头模块接口
◆ 1个OLED模块接口
◆ 1个USB串口,可用于程序下载和代码调试(USMART调试)
◆ 1个USB SLAVE接口,用于USB从机通信
◆ 1个USB HOST(OTG)接口,用于USB主机通信
◆ 1个有源蜂鸣器
◆ 1个RS232/RS485选择接口
◆ 1个RS232/模块选择接口
◆ 1个CAN/USB选择接口
◆ 1个串口选择接口
◆ 1个SD卡接口(在板子背面)
◆ 1个百兆以太网接口(RJ45)
◆ 1个标准的JTAG/SWD调试下载口
◆ 1个录音头(MIC/咪头)
◆ 1路立体声音频输出接口
◆ 1路立体声录音输入接口
◆ 1个小扬声器(在板子背面)
◆ 1组多功能端口(DAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPAD)
◆ 1组5V电源供应/接入口
◆ 1组3.3V电源供应/接入口
◆ 1个参考电压设置接口
◆ 1个直流电源输入接口(输入电压范围:DC6~24V)
◆ 1个启动模式选择配置接口
◆ 1个RTC后备电池座,并带电池
◆ 1个复位按钮,可用于复位MCU和LCD
◆ 4个功能按钮,其中KEY_UP(即WK_UP)兼具唤醒功能
◆ 1个电容触摸按键
◆ 1个电源开关,控制整个板的电源
◆ 独创的一键下载功能
◆ 引出110个IO口
ALIENTEK阿波罗STM32F429开发板底板的特点包括:
1) 接口丰富。板子提供十来种标准接口,可以方便的进行各种外设的实验和开发。
2) 设计灵活。我们采用核心板+底板形式,一款底板可以学习多款MCU,减少重复投资;板上很多资源都可以灵活配置,以满足不同条件下的使用;我们引出了110个IO口,极大的方便大家扩展及使用。板载一键下载功能,可避免频繁设置B0、B1的麻烦,仅通过1根USB线即可实现STM32的开发。
3) 资源丰富。板载高性能音频编解码芯片、九轴传感器、百兆网卡、光环境传感器以及各种接口芯片,满足各种应用需求。
4) 人性化设计。各个接口都有丝印标注,且用方框框出,使用起来一目了然;部分常用外设大丝印标出,方便查找;接口位置设计合理,方便顺手。资源搭配合理,物尽其用
|
|||
|
发表于2017-01-13 09:15:54
|
只看该作者
14#
上面分享了不少资料,大家可以去下载看看,对学习使用这个芯片STM32F429IGT6有很大的帮助。
|
|||
|
发表于2017-01-15 09:52:41
|
只看该作者
15#
听说武汉安富莱的STM32F429IGT6的视频教程和例程,文档很好。推荐大家下载学习。
|
|||
|
发表于2017-01-16 11:22:00
|
只看该作者
16#
|
|||
|
发表于2017-01-17 16:25:08
|
只看该作者
17#
|
|||
|
发表于2017-01-18 15:36:25
|
只看该作者
18#
分享【安富莱】F429的12期emWin实战例程发布,含音乐和视频播放器
http://bbs.21ic.com/icview-1661778-1-1.html说明:
1. 感谢大家对安富莱电子的支持,已经连续4年发布年末福利了,今年我们继续发布年末福利。 2. 本次教程实战与娱乐并存,娱乐性的有音乐播放器,视频播放器,收音机等。虽然是娱乐性的,音乐播放器和 视频播放器的RTOS+GUI+FS多任务通信框架还是极具参考价值的。实战性的有ATM机,智能家居主界面设计, 时钟表盘,多功能仪表,万年历等。涉及到ADC和DAC的波形处理的界面设计,放到做新版DSP教程时再弄。 3. 关于例程的说明(重要,必读): (1)跟以往一样,本次制作暂时先不做教程文档,仅制作例子。 (2)每个例子有uCOS-III和FreeRTOS两个版本,显示屏限制为800*480分辨率,电阻屏或者电容屏均可,其它 分辨率显示屏不做了。 (3)实战性的例子都是MDK和IAR两个版本,娱乐性的仅做了MDK版本,其中IAR固定为IAR7.5,其它版本未做测试。 MDK请使用4.74及其以上版本,含MDK5。由于MDK5.13及其以上版本在UTF-8编码上与低版本不同,编译 后有编码错误,将相应的文件用记事本再次另存为UTF-8即可,详情在我们新版emWin教程第22章的22.6小节有说明。 (4)视频播放器的例子是采用的是RTX+RL-FlashFS+emWin的版本,未做uCOS-III和FreeRTOS,主要是综合性能 差些,表现为刷新慢,问题较多,所以不做这两个版本了。 (5)使用音乐播放器和视频播放器两个例子,务必将网盘中提供的“SD卡根目录存放的两个测试文件夹”里面的两个 文件夹Music和Video复制到SD卡根目录里面。 **************************************************** 百度云下载链接:http://pan.baidu.com/s/1pLqBvmV 密码:0f3l **************************************************** 本次仅为音乐播放器和视频播放器录制了视频效果。其它的部分例子效果可以看我们早期为我们的 STM32F407开发板录制的视频,现在换成STM32F429了,效果更流畅些,还有几个例子暂未录制。 1. 基于STM32F429的WAV,MP3软解播放器,带类似千千静听的频谱效果: 2. 基于STM32F429的视频播放器,利用三缓冲机制,全程几乎无闪烁和撕裂感 |
|||
|
发表于2017-01-20 14:29:46
|
只看该作者
19#
转发连接: 来自阿莫电子论坛 原连接网址:http://www.amobbs.com/thread-5667427-1-1.html
【年末福利】安富莱12期emWin实战例程发布,含音视频播放器 说明: |
|||
|
发表于2017-01-20 14:31:47
|
只看该作者
26#
第11期:收音机
配套例子: V6-919_STemWin提高篇实验_收音机(uCOS-III) V6-920_STemWin提高篇实验_收音机(FreeRTOS) 工程介绍: 1. 为了更好搜索电台,务必给耳机接口插上耳机当做收音机天线用。 2. 开机上电后,要先点击界面上的开启键,默认是自动搜索模式。开启后点击左下角的搜索键,可以自动搜索电台。 通过左键和右键实现搜到的电台切换。界面上面的6个颜色块是搜索到电台显示,也可以点击切换。 3. 界面左上角的按钮是切换到手动搜索,然后通过左键和右键分别实现每次递减0.1MHz和递增0.1MHz。要切换回自 动搜索,点击左下角按钮即可。作为两种模式的区分,手动搜索模式下,滚动条上面的文本会显示Manual;自动搜 索模式下,滚动条上面的文本会显示Auto。 4. 调整滚动条也可以选择电台,范围87.5MHz到108.0MHz。 截图效果: ***************************************************************************************** 第12期:录音机 配套例子: V6-921_STemWin提高篇实验_录音机(uCOS-III) V6-922_STemWin提高篇实验_录音机(FreeRTOS) 工程介绍: 1. 录音机的功能做的比较简单,左上角和右上角的两个按钮未用到。 2. 采样率固定为32KHz,16bit,单通道。 3. 点击开始按钮,开始录音,录音30秒,务必保证录音结束后才可以播放。 4. 显示的频谱是对数谱,即对FFT变化后幅值取对数。 截图效果: |
|||
|
发表于2017-01-20 14:33:20
|
只看该作者
29#
第7期:多功能仪表界面设计
配套例子: V6-912_STemWin提高篇实验_多功能仪表界面设计(uCOS-III) V6-913_STemWin提高篇实验_多功能仪表界面设计(FreeRTOS) 工程介绍: 1. 这个例子是由官方的多功能仪表例子修改而来。官方的这个例子设计的较复杂,实现太偏底层, 已经将表盘界面的实现专门整理到了文件App_ScaleWin.c里面。其实官方是打算专门做一个仪 表控件的,但是由于参数设计较麻烦,没有专门作出控件。 2. 表盘使用方法 (1)使用前要先初始化表盘结构体变量,本例子是初始化的表盘结构体数组_Scale,初始化了4个。 (2)通过函数_CreateScaleWindow创建表盘窗口,表盘界面效果是在此窗口上面实现的。本例子最大支持同时创建四个。 (3)表盘的转动是通过函数_MoveNeedle实现的,如果实现其它方式的转动,修改此函数即可。 3. 界面上面创建了4个按钮,每个按钮实现不同的表盘效果切换。 截图效果: ***************************************************************************************** 第8期:万年历 配套例子: V6-914_STemWin提高篇实验_万年历(uCOS-III) V6-915_STemWin提高篇实验_万年历(FreeRTOS) 工程介绍: 1. GUI主界面左上角的按钮用于弹出时间,日期和闹钟设置界面,右上角的按钮未用到。用户移植这个例子的话, 此按钮用于返回系统主界面。此万年历例子都是在对话框上面实现的,移植很方便。 2. 闹钟时间到后,蜂鸣器鸣叫5声。 截图效果: ***************************************************************************************** 第9期:WAV,MP3软解播放器,带类似千千静听频谱 配套例子: |
|||
|
发表于2017-01-20 14:36:52
|
只看该作者
30#
第2期:酿造机过程演示
配套例子: V6-902_STemWin提高篇实验_酿造机过程演示(uCOS-III) V6-903_STemWin提高篇实验_酿造机过程演示(FreeRTOS) 工程介绍: 1. 这个工程主要是动态过程的演示,无需使用触摸功能。 2. 主要演示了两个动态过程,每个过程都是建立在一个窗口上,通过设置窗口的显示层从而实现轮流显示。 3. 刷新的时候,将静态图和动态图分开,只需刷新动态图即可。 4. 注意函数GUI_SetClipRect的使用。 截图效果: ***************************************************************************************** 第3期:洗衣机简易操作界面 配套例子: V6-904_STemWin提高篇实验_洗衣机简易操作界面(uCOS-III) V6-905_STemWin提高篇实验_洗衣机简易操作界面(FreeRTOS) 工程介绍: 1. 本实例有三个值得大家学习的地方: (1)自定义按钮的实现,主要是通过自定义按钮的回调函数实现按钮的不同显示效果。 (2)自定义菜单的实现,显示效果更好。 (3)内存设备相关函数GUI_MEMDEV_Create,GUI_MEMDEV_Select,GUI_MEMDEV_Write的使用。 通过函数GUI_MEMDEV_Create申请所需的内存设备,然后通过函数GUI_MEMDEV_Select选择要 使用的函数,这样绘图操作实现的界面就可以直接写到内存设备中,需要显示的时候直接调用函数 GUI_MEMDEV_Write就能进行显示。 2. 本设计界面支持按键操作: (1)按键K3实现ESCAPE功能,也就是退出显示界面,在本工程中主要是关闭子菜单。 (2)摇杆的上下左右键实现菜单选项的选项和子菜单的显示,按下摇杆的下键就能显示子菜单 (3)摇杆的OK可以触发洗衣机界面中的start启动按钮。 截图效果: ***************************************************************************************** 第4期:简易表盘界面设计 配套例子: V6-906_STemWin提高篇实验_简易表盘界面设计(uCOS-III) V6-907_STemWin提高篇实验_简易表盘界面设计(FreeRTOS) 工程介绍: 1. 本实例有两个值得大家学习的地方: (1)函数GUI_MEMDEV_CreateAuto和GUI_MEMDEV_DrawAuto的使用,保证时钟表盘不闪烁。 (2)抗锯齿多边形的绘制GUI_AA_FillPolygon。 2. 本设计界面仅支持演示。 3. 注意演示时间和指针旋转速度的设置,防止指针旋转的时候出现卡顿的现象。 截图效果: ***************************************************************************************** 第5期:监护仪界面设计 配套例子: V6-908_STemWin提高篇实验_监护仪界面设计(uCOS-III) V6-909_STemWin提高篇实验_监护仪界面设计(FreeRTOS) 工程介绍: 1. 本实例有三个值得大家学习的地方: (1)同一个窗口多个定时器的创建。 (2)通过外部按键创建窗口。 (3)多波形的显示。 2. 按下K2按键创建病人信息窗口。 按下K3按键关闭创建的窗口。 截图效果: ***************************************************************************************** 第6期:智能家居主界面设计 配套例子: V6-910_STemWin提高篇实验_智能家居主界面设计(uCOS-III) V6-911_STemWin提高篇实验_智能家居主界面设计(FreeRTOS) 工程介绍: 1. 本实例有两个值得大家学习的地方: (1). ICONVIEW控件的使用。 (2). 主界面支持触摸操作,也支持按键操作。 2. 按键K2实现对话框的删除。 按键K3实现ICONVIEW的聚焦。 摇杆UP键实现ICONVIEW选项的上移。 摇杆DOWN键实现ICONVIEW选项的下移。 摇杆LIGHT键实现ICONVIEW选项的左移。 摇杆RIGHT键实现ICONVIEW选项的右移。 摇杆OK键实现对话框的创建。 截图效果: ***************************************************************************************** 第7期:多功能仪表界面设计 配套例子: V6-912_STemWin提高篇实验_多功能仪表界面设计(uCOS-III) V6-913_STemWin提高篇实验_多功能仪表界面设计(FreeRTOS) 工程介绍: 1. 这个例子是由官方的多功能仪表例子修改而来。官方的这个例子设计的较复杂,实现太偏底层, 已经将表盘界面的实现专门整理到了文件App_ScaleWin.c里面。其实官方是打算专门做一个仪 表控件的,但是由于参数设计较麻烦,没有专门作出控件。 2. 表盘使用方法 (1)使用前要先初始化表盘结构体变量,本例子是初始化的表盘结构体数组_Scale,初始化了4个。 (2)通过函数_CreateScaleWindow创建表盘窗口,表盘界面效果是在此窗口上面实现的。本例子最大支持同时创建四个。 (3)表盘的转动是通过函数_MoveNeedle实现的,如果实现其它方式的转动,修改此函数即可。 3. 界面上面创建了4个按钮,每个按钮实现不同的表盘效果切换。 截图效果: ***************************************************************************************** 第8期:万年历 配套例子: V6-914_STemWin提高篇实验_万年历(uCOS-III) V6-915_STemWin提高篇实验_万年历(FreeRTOS) 工程介绍: 1. GUI主界面左上角的按钮用于弹出时间,日期和闹钟设置界面,右上角的按钮未用到。用户移植这个例子的话, 此按钮用于返回系统主界面。此万年历例子都是在对话框上面实现的,移植很方便。 2. 闹钟时间到后,蜂鸣器鸣叫5声。 截图效果: ***************************************************************************************** 第9期:WAV,MP3软解播放器,带类似千千静听频谱 配套例子: V6-916_STemWin提高篇实验_WAV,MP3软解播放器,带类似千千静听频谱(uCOS-III) V6-917_STemWin提高篇实验_WAV,MP3软解播放器,带类似千千静听频谱(FreeRTOS) 工程介绍: 1. 重要提示 (1)测试此例子前,务必将我们提供的文件夹“SD卡根目录存放的两个测试文件夹”里面的两个文件夹复制粘贴到SD根目录下。 (2)首次使用先点击歌曲列表,歌曲名会被记录到listview控件里面,然后就可以任意操作了。如果文件夹中歌曲较多,首次打 开会稍慢些,主要是因为要获取每首歌曲的播放时间。以后打开就比较快了,主要是对歌曲列表对话框做了隐藏和显示处理, 而不是重复的创建和删除。 2. 功能说明 (1)支持上一曲,下一曲,快进和快退,常用的采样率和码率都支持,单声道和立体声也都支持。 (2)音频频谱方面,支持幅值谱和对数谱切换。 (3)emWin任务是低优先级任务,音乐解码任务是高优先级任务,两个任务之间通过任务消息队列和事件标志进行通信。 (4)歌曲列表对话框做了模态处理,这样用户打开此对话框后只能操作这个对话框,而不能操作主界面。 截图效果: ***************************************************************************************** 第10期:视频播放器 配套例子: V6-918_STemWin提高篇实验_视频播放器(RTX版本,仅支持MDK4.74) 工程介绍: 1. 重要提示: (1)本例子仅支持MDK4.74编译,且由于文件系统RL-FlashFS的限制,文件名仅支持ascii字符。 (2)测试此例子前,务必将我们提供的文件夹“SD卡根目录存放的两个测试文件夹”里面的两个文件夹复制粘贴到SD根目录下。 (3)首次使用先点击视频列表,视频名会被记录到listview控件里面,然后就可以任意操作了。如果文件夹中视频较多,首次打 开会稍慢些,主要是因为要获取每个视频的播放时间。以后打开就比较快了,主要是对视频列表对话框做了隐藏和显示处理, 而不是重复的创建和删除。 (4)创建两个任务,一个GUI任务,用来刷emWin本身支持的emf格式视频,另一个是音频播放任务,用来播放视频中的声音, 音频文件是从原始视频中提取出来的,使用MP3格式。由于两个任务都要操作文件系统,分别读取emf视频文件和MP3格 式的音频文件,所以文件系统就需要互斥访问,也就是得支持重入。 (5)优化:重新添加uCGUI3.98里面的JPEG解码文件,覆盖emWin原有的解码,并做DMA2D优化,emWin自带的卡死,基本300ms 左右一帧480*272图片,而优化后,差不多80ms左右就一帧。缺点就是跟emWin原有的机制兼容有些问题,不过程序设计中已经 将其避免。emWin支持的三缓冲可以继续使用。 2. 功能说明: (1) 支持上一个,下一个,快进和快退。 (2)emWin任务是低优先级任务,音频解码任务是高优先级任务,两个任务之间通过消息邮箱和事件标志进行通信。 (3)视频列表对话框做了模态处理,这样用户打开此对话框后只能操作这个对话框,而不能操作主界面。 截图效果: ***************************************************************************************** |
|||
|
发表于2017-01-22 11:40:03
|
只看该作者
33#
Those GUI is so cool.
|
|||
|
发表于2017-02-09 04:34:04
|
只看该作者
34#
是的。谢谢支持与关注。这芯片图像视频处理能力强。 性价比很高的芯片。
|
|||
|
发表于2017-02-12 05:32:29
|
只看该作者
35#
大家有好的资料或教程,视频也可以上传共享下。
|
|||
|
发表于2017-02-13 23:10:41
|
只看该作者
36#
这个要顶起!
|
|||
|
发表于2017-02-15 06:15:04
|
只看该作者
37#
是的,大家可以学习下教程,自己做板子,自己做产品。
|
|||
|
发表于2017-02-19 13:01:31
|
只看该作者
38#
配合立创商城一个SDRAM来做视频,图像处理的最佳MCU方案。
|
|||
|
发表于2017-02-22 22:20:58
|
只看该作者
39#
你可能用得到B0505LS-1W,或者B0505S-1W,可以给485,232隔离通讯,去除干扰。 |
|||
|
发表于2017-03-03 05:56:25
|
只看该作者
40#
你好,BIT6的性价比不如STM32F429IGT6。
|
|||
|
发表于2017-03-15 19:52:50
|
只看该作者
41#
楼主麻烦加一下我qq有事商量,2247206587
|
|||
|
发表于2017-03-16 11:42:58
|
只看该作者
42#
找我什么事,直接说吧,弄个加你的号,还问什么名字。无奈。
|
|||
|
发表于2017-03-24 16:20:04
|
只看该作者
43#
分享个以太网IAP和U盘IAP(在老手看来,其实都一样,只是途径不同罢了)
http://bbs.21ic.com/icview-1698358-1-1.html 1.解锁flash 2.擦除指定扇区 3.写入升级固件的数据至刚擦除的扇区 4.跳转至用户程序 此示例仅作演示之用,远远达不到实际使用的情况,如固件版本和完整性的校验,或者更实用的远程升级。 |
|||
|
发表于2017-03-28 14:12:09
|
只看该作者
44#
安富莱F429之RTX系统及其所有中间件性能展示,效果杠杠的 要看完事版本,看下面的连接。 文章来源连接:http://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5670835&extra=page%3D1 |
|||
|
发表于2017-04-26 11:05:15
|
只看该作者
45#
分享的资料很好啊。芯片功能很强大
|
|||
|
发表于2017-04-26 17:36:12
|
只看该作者
46#
楼主好,我们计划用429开发一个产品,但不能确定能不能驱动480*800的彩屏。方便的话,请加我QQ:1608207051详聊。
|
|||
|
发表于2017-04-27 15:20:27
|
只看该作者
47#
你好,你的屏可以完美支持。
|
|||
|
发表于2017-05-10 14:28:40
|
只看该作者
48#
第四波供货芯片,马上到货,今天已经快递到商城。
|
|||
|
发表于2017-05-25 10:45:43
|
只看该作者
50#
用你这片子,出现技术问题,请提供技术支持联系方式
|
|||
|
发表于2017-05-25 11:25:54
|
只看该作者
51#
这芯片量产很久了。没啥BUG,若有不明白的问题可以在论坛上和大家一起讨论。
|
|||
|
发表于2017-06-17 15:41:02
|
只看该作者
52#
最新到货800片,需要的快下手吧,现在STM32系列缺货严重,要的速度下!!
|
|||
|
发表于2017-07-05 06:29:34
|
只看该作者
53#
现货现在2000多,还有马上到货的2000.货源充值,大家放心大胆的采购使用吧,再也不用担心没货了!现货几千,性价比超高的芯片,在设计中大胆使用吧,现货现货,现货是硬道理。
|
|||
|
发表于2017-07-16 20:50:14
|
只看该作者
54#
图像处理能力好强大。
|
|||
|
发表于2017-07-16 21:22:59
|
只看该作者
55#
好贵的片子……
|
|||
|
发表于2017-07-20 08:51:54
|
只看该作者
56#
性价比极高的专门针对图像视频处理的芯片MCU. STM缺货的今天有充足库存不容易啊,需要采购的要快下手。
|
|||
|
发表于2017-09-29 08:40:32
|
只看该作者
57#
【MCU实战经验】STM32数字示波器+详细注释+上位机程序+硬.。。 超级火爆。ST的论坛多达150多页,小伙伴们赶快行动吧。
功能强大的版本使用 STM32F429IGT6 ,这个芯片的性价比超级高,货源充足,放心使用。
STM32F429IGT6 采购连接: http://www.szlcsc.com/product/details_55346.html 现在优惠促销中。
论坛详细介绍示波器: 详细连接:http://www.stmcu.org/module/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=583743&extra=page%3D&page=1 |
|||
|
发表于2017-11-13 10:13:39
|
只看该作者
58#
Altium的原理图库及PCB库有么?
|
|||
|
发表于2017-11-13 10:19:50
|
只看该作者
59#
找到你,在楼主开发板的资料中有的。
|
|||
|
发表于2017-11-16 10:12:53
|
只看该作者
60#
再上技术教程猛料,快去学习吧。 【秉火STM32-视频教程 优酷 观看地址】 1-200集STM32F429视频教程,从0开始手打代码教学!而不是拿写好的代码讲解!2-150集STM32F103视频教程,从0开始手打代码教学!而不是拿写好的代码讲解! 3-优酷观看链接:http://i.youku.com/firege 【不断更新,记得收藏】 【秉火STM32-视频+程序+书籍 下载地址】 F103-霸道光盘资料:https://yunpan.cn/cBUab8r9vpf3B 访问密码 8d7e F103-指南者光盘资料:https://yunpan.cn/cBUaNcjtqCsyI 访问密码 e21a F429-挑战者光盘资料:https://yunpan.cn/cRiEnMsyqzxAE 访问密码 246a
功能强大的版本使用 STM32F429IGT6 ,这个芯片的性价比超级高,货源充足,放心使用。
STM32F429IGT6 采购连接: http://www.szlcsc.com/product/details_55346.html 现在优惠促销中。 |
|