查看:
31313
回复: 29 |
FM17522完美替换RC522、CV520、FM17520
|
|||
DIY电子
3
主题
7
回复 |
发表于2017-01-09 10:12:33
|
只看该作者
1#
电梯直达
FM17522无论从硬件还是软件均向下兼容,特有的LPCD无需MCU干预即可实现低功耗外部卡侦测功能,大大简化软件处理。 附官方开发资料,包含FM17522手册,官方开发板原理图,配套通用测试程序,带LPCD的测试程序,官方开发板使用文档。 |
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-01-09 11:10:38
|
只看该作者
3#
嗯,楼主确实最好通过一个方案案例,比如制作一款“PCB方案验证板”,来给广大买家和网友展示一下具体的应用场景。
|
|||
广州冠图电源
0
主题
364
回复 |
发表于2017-01-21 17:53:24
|
只看该作者
4#
电源也可以之作PCB方案验证板吗?
q484165838
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-02-04 09:57:32
|
只看该作者
5#
"单独、完整功能的成品电源模块“来做验证板不是很合适,因为它本身就是一个较完整的功能模块。 但采用多个器件来组成的电源PCBA,可以!比如这个方案: http://club.szlcsc.com/article/details_916_1.html |
|||
广州冠图电源
0
主题
364
回复 |
发表于2017-02-07 08:41:10
|
只看该作者
6#
好的,我尝试一下把产品应用也写成这个帖子的模式。方便更多人运用。
q484165838
|
|||
a32425262
1
主题
5
回复 |
发表于2017-04-24 01:08:20
|
只看该作者
7#
请问这个芯片可以直接完全采用单片机的串口控制吗,不采用spi或者iic的方式? 比如我的硬件上直接就是连接到单片机的串口上? |
|||
谁没穿裤子
10
主题
258
回复 |
发表于2017-04-26 22:18:43
|
只看该作者
8#
同问
工号:8888
|
|||
汉堡汉堡
1
主题
3
回复 |
发表于2017-04-28 11:37:20
|
只看该作者
9#
什么时候添加一个FM17550芯片呢
|
|||
DIY电子
3
主题
7
回复 |
发表于2017-05-02 15:51:24
|
只看该作者
10#
当然可以,芯片支持IIC,SPI,串口,三选一
|
|||
a32425262
1
主题
5
回复 |
发表于2017-05-15 19:45:26
|
只看该作者
11#
方便留下联系方式吗?或者加我qq 121600280
|
|||
futou
3
主题
37
回复 |
发表于2017-10-11 11:00:41
|
只看该作者
12#
楼主能不能技术支持一下 qq121164405 谢谢
|
|||
全协议刷卡IC
0
主题
3
回复 |
发表于2017-11-28 16:26:05
|
只看该作者
13#
没人回你我来回你吧,b卡协议我有资料PH1205 支持A B 卡的,直接是和NXP pn512 和 RC523 可以替换用;QQ2351983636 加我,我发资料给你吧 |
|||
全协议刷卡IC
0
主题
3
回复 |
发表于2017-11-28 18:39:46
|
只看该作者
14#
PH1204 完美替换 CV520 软硬件兼容 PH1204 完美替换 RC522 软硬件兼容 PH1205 完美替换 RC523 硬件兼容 考虑到CV520 RC522 ,封装给QFN32 很多客户在贴片的时候出现困难,我司齐力镶嵌式开发了能读取A 卡 和 B卡 封装为 SOP16 简易封装的读卡IC ,以便大家使用;SOP16 软件和NXP 类似,感兴趣的朋友找我获取资料,产品性价也非常高。 QQ: 2351983636
|
|||
跳跳糖
0
主题
5
回复 |
发表于2018-01-11 21:56:42
|
只看该作者
15#
刷卡距离能多少?
|
|||
cherish
2
主题
2
回复 |
发表于2018-05-09 14:50:35
|
只看该作者
16#
您好,请问下,FM17522双天线设计是互补型?FM17522可以设计为单天线?
|
|||
XYZRobin
3
主题
3
回复 |
发表于2018-05-31 11:12:12
|
只看该作者
17#
我司供应13.56M非接芯片PRO1520,PIN 对 PIN 软硬件兼容CV520,RC522,RC523,PN512以及FM17520,FM17522,FM17550, 读A与B卡,性能更佳,功耗更低,成本更具绝对优势!欢迎联系了解测试!联系QQ:458231727 |
|||
Jingchen
0
主题
1
回复 |
发表于2019-01-15 16:37:07
|
只看该作者
18#
刷卡距离能多少?
|
|||
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2019-05-29 15:32:05
|
只看该作者
19#
13.56MHz芯片:SI522(软硬件直接PIN对PIN 兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522) ,省去开发成本,头像名片联系方式,中科微推出SI522(超低功耗13.56M芯片) 以目前测试结果来看,其有几大优势,1.在接收模式功耗上,Si522比RC522低10mA,Si522为16Ma,2.低功耗自动寻卡功能,功耗在4.5μa,业界最低,3.定时唤醒,4.寻卡时模组不死机。5.价优支持,原厂软硬件全方位支持。有这方面兴趣的可以找我
因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
|||
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2019-05-30 10:30:28
|
只看该作者
20#
刷卡距离大概7CM,18025398186 Q2355239055
因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
|||
seanzou
0
主题
1
回复 |
发表于2019-12-10 09:38:00
|
只看该作者
21#
下载检测到病毒
|
|||
动能世纪周先生
7
主题
4
回复 |
发表于2020-01-03 18:00:38
|
只看该作者
22#
13.56MHz芯片:SI522(直接PIN2PIN 兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522) 中科微推出SI522(超低功耗13.56M芯片) 以目前测试结果来看, Si522 主要优势点: 1. 直接PIN2PIN 兼容RC522,软硬件兼容,与FM17550/FM17520/RM522 2. 完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。 3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。 有兴趣可以找我(VX18529092183周先生)了解 专注于超低功耗无线射频收发、USB-UART控制、通讯数据传输、超低功耗MCU、BLE、LoRa、WIFI和ZIGBEE等IOT解决方案芯片,并自主代理国内知名无线射频芯片,提供全方位的被动元器件配套
|
|||
乄木风必胜
1
主题
7
回复 |
发表于2020-04-06 10:37:05
|
只看该作者
23#
用着感觉不错,最近又发现一种射频芯片WS1850和WS1830,价格还行很优惠,不知稳定性如何,有没人用过的说一下
|
|||
读卡IC
1
主题
13
回复 |
发表于2020-06-01 14:23:01
|
只看该作者
24#
LS522是一款应用于13.56MHz非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B的多层应用。 LS522替代CV520 RC522 FM17522 FM17520 WS1850 高性价比,支持AB卡,qq121570811 欢迎索样测试。
|
|||
读卡IC
1
主题
13
回复 |
发表于2020-06-01 14:23:27
|
只看该作者
25#
LS522是一款应用于13.56MHz非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B的多层应用。 LS522替代CV520 RC522 FM17522 FM17520 WS1850 高性价比,支持AB卡,qq121570811 欢迎索样测试。
|
|||
飘落花之韵
0
主题
2
回复 |
发表于2020-11-03 10:57:37
|
只看该作者
26#
读写卡软件都一样吗? |
|||
dnsj052
78
主题
59
回复 |
发表于2021-02-24 15:58:48
|
只看该作者
27#
一样的
因为专注,所以专业。 刘工 13802914278 微信同号
|
|||
莉莉飞扬
0
主题
2
回复 |
发表于2021-04-08 13:26:28
|
只看该作者
28#
稳定性很高,可以完全替换FM17520,感兴趣的欢迎联系我,好渠道好价格QQ1432674875
|
|||
莉莉飞扬
0
主题
2
回复 |
发表于2021-04-08 13:26:29
|
只看该作者
29#
稳定性很高,可以完全替换FM17520,感兴趣的欢迎联系我,好渠道好价格QQ1432674875
|
|||
啥活都要干
0
主题
1
回复 |
发表于2023-06-01 17:30:09
|
只看该作者
30#
楼主,资料下载不了啊
|
|