查看:
12227
回复: 12 |
AD7616BSTZ 太强大的模数转换芯片,想做一款信号 采集器,大家感兴趣吗?
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-20 09:36:05
|
只看该作者
1#
电梯直达
AD7616BSTZ 太强大的模数转换芯片,想做一款信号 采集器,大家感兴趣吗? 立创暂时没货,我在淘宝上找到了一家。价格是99.9元,很公道的,当时找立创价格很高,没有货。 官方网址: http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7616.html?PRLS_CN_P1143#product-overview 保证正品,假一罚十。 AD7616BSTZ内部结构:
AD7616是一款16位DAS,支持对16个通道进行双路同步采样。AD7616采用5 V单电源供电,可以处理±10 V、±5 V和±2.5 V真双极性输入信号,同时每对通道均能以高达1 MSPS的吞吐速率和90.5 dB SNR采样。利用片内过采样模式可实现更高的SNR性能(过采样率(OSR)为2时,SNR为92 dB)。 输入箝位保护电路可以耐受高达±21 V的电压。无论以何种采样频率工作,AD7616的模拟输入阻抗均为1 MΩ。它采用单电源工作方式,具有片内滤波和高输入阻抗,因此无需驱动运算放大器和外部双极性电源。 该器件均内置模拟输入箝位保护、一个双路16位电荷再分配SAR模数转换器(ADC)、一个灵活的数字滤波器、2.5 V基准电压源和基准电压缓冲器以及高速串行和并行接口。 AD7616兼容串行外设接口(SPI)/QSPI?/DSP/MICROWIRE
应用:
优势和特点:
|
|||
。。
2
主题
89
回复 |
发表于2017-02-20 10:37:52
|
只看该作者
2#
太高大上了,一般很少有项目会用的到吧 |
|||
立创产品部
【官方工作人员】
156
主题
941
回复 |
发表于2017-02-20 11:37:15
|
只看该作者
3#
说个段子: 淘宝上说耐克鞋子一双199,假一赔三,下单后,收到4双鞋子 中国领先的现货元器件交易平台。原装正品,现货库存,4小时发货。
|
|||
好大的风2008
1
主题
83
回复 |
发表于2017-02-20 11:52:07
|
只看该作者
4#
好像不带运放?
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-02-20 13:08:35
|
只看该作者
5#
电力录波仪上用过这个芯片,太贵了。一般人用不起。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-02-20 13:12:04
|
只看该作者
6#
这么诚实的卖家,太难得了。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
ljh
0
主题
5
回复 |
发表于2017-02-20 15:26:44
|
只看该作者
7#
双路、同步采样输入,不是16路一起同步。有点小鸡肋 |
|||
條碼設備
3
主题
163
回复 |
发表于2017-02-21 00:57:28
|
只看该作者
8#
1块钱的ADC也有人用, 一万块钱的ADC也有人用, 各取所需, 这个参数卖这个价也物有所值, 关键要是正品
条码,二维码设备.有线,无线,蓝牙扫码枪,无线盘点机,WIFI盘点机,GPRS盘点机.
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-21 07:14:35
|
只看该作者
9#
这个不需要外加运放了。可以节省运放的成本和pcb面积。可惜立创没货,淘宝一家99.9元报价有货。他们说自己产品带的料,不赚钱
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-21 07:15:45
|
只看该作者
10#
是的。关键是用对地方。这芯片性价比高。
|
|||
Michael霍
0
主题
11
回复 |
发表于2017-03-10 16:35:16
|
只看该作者
11#
淘宝靠谱么? 我买到很多次翻新货和假货了, 现在不敢在淘宝买了都
北京岩嘉联创科技有限公司,我们只做直流电源,我们的电源很牛
|
|||
老孟
1
主题
8
回复 |
发表于2017-03-10 18:14:03
|
只看该作者
12#
仅仅2通道同步,对于电力采集,鸡肋了一些。 |
|||
烟台王军
0
主题
1
回复 |
发表于2019-06-02 07:07:17
|
只看该作者
13#
5V单电源怎么采集±10V的信号?内部有电源吗?
|
|