查看:
13475
回复: 23 |
讨论贴:无源电子锁模块方案
|
|||
电气自动化
1
主题
1
回复 |
发表于2017-02-21 15:38:26
|
只看该作者
1#
电梯直达
电子钥匙和锁具。 锁具的电路: 电机驱动电路, EEPROM芯片电路, 还有电机(目前还不知道用空心杯电机好,还是步进电机好,大伙一起讨论)
电子钥匙上: 锂电池充电电路+保护电路, 单片机主控电路, 蓝牙模块电路, 操作记录电路 设想实现的功能: 1、在锁具上,的EEPROM里,预先烧写一个ID号, 2、电子钥匙由手机APP(APP不在本次讨论范围内)经蓝牙连接发送一个ID号给电子钥匙授权。 3、电子钥匙插上锁具后(此时就给锁具供上电了),电子钥匙的ID号与锁具的EEPROM保存的ID号配对 4、配对成功后,电机转动。 5、将操作的时间记录保存下来。
大家伙,这个毕业设计难不难啊? 我现在一点头绪都没有,求大师大神支支招,我虚心学习!
我现在遇到的第一个难点就是, 因为锁具与钥匙分开,这两部分既要实现供电和通信,怎么样设计才能减少两部分的连接点呢?? |
|||
风过琴弦
28
主题
169
回复 |
发表于2017-02-21 18:31:48
|
只看该作者
2#
做原型不难吧,小型化估计对学生来说比较难 最后的问题很简单,用电流信号(而不是电压信号)来通信。比如3.3V电压不变,锁得到3.3V电压后,电路开始工作,通过通断电阻来形成3.3V供电电流电流变化,在钥匙这边检测这个电流变化,即可实现通信,反之一样 电源模块(小功率AC-DC)小体积,多年稳定应用,qq:1239283833
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2017-02-21 19:42:56
|
只看该作者
3#
这个有人跟我讨论过,先标记一下,下次来看。
q3397226930
|
|||
小差
11
主题
302
回复 |
发表于2017-02-21 23:21:42
|
只看该作者
4#
|
|||
zheng
0
主题
12
回复 |
发表于2017-02-22 09:08:03
|
只看该作者
5#
这款锁市场上早就有了,但目前做得好的为进口品牌,国内的做不好。钥匙与锁头“一线通信”,既解决供电问题,也解决通信问题。原理很简单,先是钥匙通电给锁头,锁头得电后开始工作并将电源存储在电容中,可以达到完成通信的电量后,切换成通信接口,完成与钥匙的数据通信。外壳为负极! |
|||
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-02-22 09:18:19
|
只看该作者
6#
锁具的安全性跟锁具的加密等级不成比例关系的. 这要看能否顶住压力钳,不要小看了压力钳的破坏力 深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-02-22 09:40:22
|
只看该作者
7#
如2楼所说,原型确实不难。 难的是如何小型化,比如在锁头里放置那些微型机电控制设备,如何在钥匙里集成大容量的耐久性电池。 至于通信,那方法就多了,比如NFC、通过弹簧触点来通电和通信等等。 如果在日本、德国这种高精尖工业加工企业来说,做这种精密锁具也是“小CASE”。
关于锁具,我更看好网络型的锁,比如通过网络和软件,可以对每个人所拥有的钥匙进行动态、不同时间或等级的授权,而且还有监控摄像头(可以知道是谁,什么时候进出,统计也方便) 这样的应用,比如MS公司里,在全球各地有很多办公室,每个房间的钥匙授权是不同的,从而可以让不同Level的员工在这些数千个ROOM或会议室里“畅通无阻”或对号入座 |
|||
那林
11
主题
52
回复 |
发表于2017-02-22 09:51:12
|
只看该作者
8#
帮楼主转转,功能挺新颖的IC,挺好玩的芯片,改天我试玩一下。 厚积薄发,再创辉煌!
|
|||
小差
11
主题
302
回复 |
发表于2017-02-22 15:13:17
|
只看该作者
9#
根据手册显示,用holtek的HT45B0003和HT45B0005电源通讯IC不需要切换,直接就可以供电通讯了,这个IC是针对无法单独通讯线缆来设计的,直接利用原来电源就可以实现主机和子机通讯的功能。
|
|||
小差
11
主题
302
回复 |
发表于2017-02-22 15:31:15
|
只看该作者
10#
非常感谢,只是这个IC是直接向厂家预定的,没有那么快到货,估计要到3月底或者4月初了,到货了我告诉你。
|
|||
xy3dg12
1
主题
87
回复 |
发表于2017-02-22 15:48:07
|
只看该作者
11#
看开锁的数据量和要求的开锁时间。 速度慢可以参考1wire总线,2根线,可以供电和通讯。 要求速度快可以参考7816接口,不要rst和clk。 THINKPAD键盘改装 shop65864038.taobao.com
|
|||
小差
11
主题
302
回复 |
发表于2017-03-10 13:13:44
|
只看该作者
12#
HT45B0005 首批到货啦
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-03-10 13:50:26
|
只看该作者
13#
刚看到了! 顺便刚查了下,今天中午11点多,有个客户买走了100个,旗开得胜,恭喜! 我没记错的话,是《立创快报》上推荐的IC吧! |
|||
小差
11
主题
302
回复 |
发表于2017-03-10 14:52:44
|
只看该作者
14#
是的,谢谢啦,像这种功能的IC应该是不愁卖的,关键就是价格的问题。用这种方案,传感器端的成本跟485差不多,但是实际应用的时候可以省两根线。
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-03-13 17:50:27
|
只看该作者
15#
有意思
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-03-18 11:15:42
|
只看该作者
16#
上周,我去了上海慕尼黑电子参展,碰巧发现类似的产品,目前这个品牌的电子机械锁,应该是最好的(我认为它是苹果界的电子锁) 这个锁,我现场问了,锁里确实还有电池,电池可以用很久,估计低功耗做得很到位。 官网: https://www.thequicklock.com/
|
|||
tenee
1
主题
8
回复 |
发表于2017-04-19 15:45:34
|
只看该作者
17#
咨询下,比如多个IC通讯是怎么样接线的。从机用HT45B0003或HT45B0005,那么主控端应该用什么芯片啊?
|
|||
小差
11
主题
302
回复 |
发表于2017-04-19 20:55:24
|
只看该作者
18#
也是这个芯片,看来我得研究研究这个芯片,顺便联系下Holtek的技术支持,最好能给个方案啦
|
|||
NoThing
2
主题
43
回复 |
发表于2017-05-02 14:16:11
|
只看该作者
19#
请问,兄弟研究出怎么通讯了吗? 我也比较纳闷,从机芯片是有了。那么主控那边的芯片,该用什么呢? |
|||
NoThing
2
主题
43
回复 |
发表于2017-08-02 16:51:48
|
只看该作者
20#
根据我收集的资料来看,这个芯片是兼容M-BUS的。 但是,没有实际测试过 |
|||
给个面子吧
0
主题
17
回复 |
发表于2018-04-14 16:35:04
|
只看该作者
21#
试过了么? 有没有可以分享的。这芯片的手册有点太简单了。
|
|||
芯比特无源电子锁
2
主题
1
回复 |
发表于2019-04-19 14:11:02
|
只看该作者
22#
智能电子锁管理系统包括:智能锁具,智能钥匙,管理平台。业主可通过手机,电脑等方式授权开锁,记录自动上传。权限,记录,资产定位管理可协助管理者确认巡检员是否巡检到位,事故事件责任落实等,有效保证生产,作业工作的有序进行。 |
|||
南村青年
1
主题
9
回复 |
发表于2019-04-22 16:57:06
|
只看该作者
23#
powerbus二总线芯片
|
|||
阿迪斯25
0
主题
34
回复 |
24#
HOLTEK/合泰MCU, Amiccon/笙科 无线IC, Tontek/通泰 触摸IC 优势供应,技术支持,欢迎联系:18576740188 ,Q 1971885589
|
|