查看:
37375
回复: 48 |
用TD2786/TD1519与FP6601Q做快充(三星华为苹果通吃)
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-02-26 00:30:22
|
只看该作者
1#
电梯直达
1、首先介绍一下DCDC芯片: TD2786 是一颗3A30V同步整流降压芯片,TD1519A 是一颗2A30V同步整流降压芯片。在应用中无须续流二极管。 典型应该用如下图: FP6601Q 是一颗明星快充识别芯片,现在主流的支持QC3.0的充电宝都能看到他的身影。 其支持高通 QC2.0 / 3.0 与华为海思 FCP,通过监控 USB D+ / D- 上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。 在启用输出电压调整前自动检测所连接的设备是否支持 QC2.0 / QC3.0 or FCP,如果不能握手快速充电设备时,FP6601Q 将禁用输出电压调整。 典型应用如下图,这里的Feedback Node是接到DCDC芯片的反馈引脚上。上面的R1=100k固定不动,下面的R2要根据DCDC芯片的FB反馈电压来设定, 使得其输出电压是5V。 2,原理图方案设计 虽然不需要续流二极管D1,但是还是加上SS34的位置吧! R5=560Ω时输出5V,R5=0Ω输出5.1V 3、PCB设计
4、实物调试 首先看一下实物吧...............
接下来通电调试,如果要让其输出QC3.0最高的12V电压,那么就需要输入端电压大于12V,而芯片的最大输入电压是30V,所以这个快充方案的输入电压范围是13V~30V。 第一步要确保在不插入任何设备时的电压是5V,而且上电瞬间不能有过充,捕捉到如下的波形。图中的波形看起来十分漂亮,从缓慢的电压爬升可以知道芯片内部有软启动过程。 第二部插入支持QC3.0的小米2移动电源,作为这个快充方案的负载 我们可以看到快充识别芯片FP6601Q与小米移动电源内部的识别程序握手之后识别出设备支持QC3.0,于是就输出12V的电压,捕捉到波形如下图。 可以看到电压从5V慢慢上升到了12V,从USB表头可以看出这个时候的充电功率是18W。 最后再来拉慢整个扫描速度,看看整个设备从启动输出5V再到识别出QC3.0的设备输出12V这个过程中经历了一个怎样的过程,捕捉到如下的波形。 时间尺度是1秒1格,稳定输出5V经过约5秒之后才启动QC3.0识别程序,然后输出12V。整个过程安全可靠,不必担心损坏不支持QC3.0的设备。 ============================================================================================================ 既然上面都验证没问题了,那么就给我的手机充个电吧! 这个手机最大支持9V/1.67A的充电规格,从表头看出大概是这个值。 |
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-02-26 00:30:32
|
只看该作者
2#
站位
|
|||
14244
0
主题
4
回复 |
发表于2017-02-27 09:48:48
|
只看该作者
3#
不错
|
|||
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2017-02-27 10:24:49
|
只看该作者
4#
图文并茂,调试过程写得不错! 这款,在年前的方案验证板的申请活动中,好像没看到有申请。 如果可以,楼主可以让我们免费批量制造一批空板,然后免费送给需要的网友的。 |
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-03-03 10:28:12
|
只看该作者
5#
正想做一个车充,这方案不错,最好能送板子啊.直接就可以测试验证了.
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-03-03 10:28:22
|
只看该作者
6#
快点做
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-03-07 13:21:01
|
只看该作者
7#
把PCB工程打包上传上来吧.
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-03-07 17:36:35
|
只看该作者
8#
耐心等待商城免费送的PCB,不久就出来。
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-03-17 17:24:17
|
只看该作者
9#
|
|||
龙卷风
2
主题
24
回复 |
发表于2017-03-21 15:59:03
|
只看该作者
10#
如果不加续流二极管,有多大影响
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-03-21 16:31:50
|
只看该作者
11#
|
|||
龙卷风
2
主题
24
回复 |
发表于2017-03-21 16:33:33
|
只看该作者
12#
我看你贴的测试图上是加了的。另外会出什么问题?
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-03-21 16:43:29
|
只看该作者
13#
你买点回去测试一下就知道了。不加二极管还能节约 成本。况且芯片手册上面也没有提到要加二极管。 只是不知道为什么有些厂家要求加。 |
|||
龙卷风
2
主题
24
回复 |
发表于2017-03-21 16:52:57
|
只看该作者
14#
我刚拿了你设计的板子,准备回来试下。PCB图可以共享吗?我想用来代替以前用的AOZ1016AI
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-03-21 17:42:13
|
只看该作者
15#
资料我传给商城的赵工了,不知道什么时候能够提供下载
|
|||
miaoqiongb
8
主题
94
回复 |
发表于2017-03-21 21:52:45
|
只看该作者
16#
楼主有没有遇到电感有滋滋滋响声的情况?
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-03-21 22:14:32
|
只看该作者
17#
遇到过,可能有以下几个原因: 1、芯片自己的原因,当负载较轻时,芯片进入PFM模式,有可能工作的频率<20kHz,这个时候耳朵就能听到; 2、芯片后面的负载是断续的负载且重复的频率也在人耳能听到的范围之内; 3、芯片的反馈环路引入了噪声,大都是PCB布局不好引起的,这个时候就要修改PCB了。 4、........ |
|||
miaoqiongb
8
主题
94
回复 |
发表于2017-03-30 16:17:50
|
只看该作者
18#
输出电压9v时,输出电流能达到2A吗?
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-04-02 18:14:53
|
只看该作者
19#
今天焊了两板没成功,不知道是什么原因.没用接口芯片 .
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-04-03 17:52:04
|
只看该作者
20#
没有接口芯片只能输出固定5V
|
|||
菜头电子
41
主题
315
回复 |
发表于2017-04-10 10:11:13
|
只看该作者
21#
我自己画的板子,还有用你的板子都试了,没负载4.8V,加了负载马上成了1V多.不知道怎么回事.
|
|||
月影
15
主题
97
回复 |
发表于2017-04-10 10:38:15
|
只看该作者
22#
楼主,你这个USB电流电压显示不错,哪里买的? |
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-04-10 14:04:27
|
只看该作者
23#
怎么会这样呢? 帖子这里的照片和原理图是第一版本的。商城送的是第二版本的(有些元件略有不同)。 你要从赠送板子的页面下载资料包,以这个资料包为准。
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-04-10 14:05:02
|
只看该作者
24#
tb
|
|||
John
6
主题
276
回复 |
发表于2017-04-24 11:16:25
|
只看该作者
25#
试了一下,这个芯片要是干到5V 3A,必须强制散热,不然几分钟就热保护了,效率比较低啊,才80%左右 手册里说的90%最高效率还是在1A下测得的 不过纹波比较低,22uf×4的MLCC,2A下纹波基本100mV以下 HiFi用三端稳压器安森美LM337BTG,超低Ciss 1400pF NMOS管安森美NTMFS5C670NLT1G
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-04-26 09:53:39
|
只看该作者
26#
随便可以用到2A,用到3A的话,要加强散热
|
|||
龙卷风
2
主题
24
回复 |
发表于2017-04-26 10:28:12
|
只看该作者
27#
楼主,你这个参数是经过优化过的吗?与规格书上不一致
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-04-26 10:58:38
|
只看该作者
28#
一切以规格书为准。
|
|||
薛定谔的cat
5
主题
29
回复 |
发表于2017-04-26 11:11:27
|
只看该作者
29#
我咋看起来这个DCDC那么眼熟呢?跟MP2307一样的外围,能问下 楼主为何不选择MP2307的原因吗?
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-04-26 13:52:44
|
只看该作者
30#
这类电源芯片都差不多,总共就那么几个管脚。 2307的输入耐压比较低,不能用在24V输入上 |
|||
电子人888
0
主题
4
回复 |
发表于2017-09-04 12:57:05
|
只看该作者
31#
我的样板一次成功,已经开始小批量做了,谢谢楼主
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-09-07 21:51:19
|
只看该作者
32#
真的么
|
|||
SmartMan
0
主题
2
回复 |
发表于2017-09-22 11:22:57
|
只看该作者
33#
TD2786发热严重吗? 未来存在更多可能
|
|||
DIY小跃
3
主题
136
回复 |
发表于2017-09-22 13:20:55
|
只看该作者
34#
这个不完美 一个IP6518通吃14中快充协议,完美一统天下 最大45W
|
|||
SmartMan
0
主题
2
回复 |
发表于2017-09-22 13:53:23
|
只看该作者
35#
IP6518发热严重不?
未来存在更多可能
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-09-23 19:16:42
|
只看该作者
36#
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-09-23 19:19:40
|
只看该作者
37#
你从效率曲线就可以推知大概的发热情况。实在不放心就买点样品,商城有免费的PCB
|
|||
LM358
0
主题
2
回复 |
发表于2017-10-16 14:51:54
|
只看该作者
38#
泰德的同步降压的内置M0S方案,主要在5V3A的时候温度会偏高,特别是24V输入时温度更高,快充的参数要求5V3A/9V2A/12V1.5A,如能满足参数要求的前提下控制好温度那就完美了。
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-10-22 15:25:04
|
只看该作者
39#
满载使用要做好散热设计。
|
|||
Mosman
7
主题
75
回复 |
发表于2017-11-18 15:22:51
|
只看该作者
40#
顶一顶,好的方案让大家都知道。 超宽的输入电压范围最高30V,超强的输出能力,只有不到1元的价格,还有比这更便宜而且大碗的吗!!? |
|||
Jim999
0
主题
1
回复 |
发表于2017-12-20 10:26:13
|
只看该作者
41#
楼主的原理图没有带输入电压检测的功能吧?
|
|||
dgjjhn
0
主题
5
回复 |
发表于2018-03-26 22:37:09
|
只看该作者
42#
请问楼主,示波器接入的是否有问题?应该接在USB的V+才能看到输出电压波形变化吧?看上面图片好像是接在输入Vin上了。
|
|||
海洋寻宝
0
主题
1
回复 |
发表于2018-07-20 10:38:41
|
只看该作者
43#
输入23v,ic直接烧了,是什么问题 15v以下可以正常用
|
|||
Zreo
0
主题
1
回复 |
发表于2018-08-06 09:15:06
|
只看该作者
44#
你好 有个问题想请教你方便加我QQ吗 706742026
|
|||
勇往直前ing
0
主题
1
回复 |
发表于2019-01-11 10:51:23
|
只看该作者
45#
楼主,你好,我的AC-DC有现成的,是输出5v的,我也是想做个USB快充的电路请问可以直接连接FP6601Q吗?楼主,有联系方式吗?我的qq:562684040,电话:15055195007(在线等待中)
|
|||
RLTX
0
主题
1
回复 |
发表于2019-08-10 11:38:09
|
只看该作者
46#
楼主,你好,我使用TD1519做了一个样板,空载的待机电流有7个多MA,想问下这个正常吗
|
|||
shiqin
0
主题
1
回复 |
发表于2020-02-25 12:26:55
|
只看该作者
47#
5V/3A的输入,输出能达到18W?
|
|||
wu
12
主题
168
回复 |
发表于2020-02-25 14:39:01
|
只看该作者
48#
QC协议9V2A
|
|||
布满星星的天空
0
主题
1
回复 |
发表于2020-07-18 18:37:09
|
只看该作者
49#
楼主你好!我看到购买链接里面已经没有原理图和pcb文件的下载入口了,想问一下楼主能否分享一份pcb工程文件,万分感谢!如果可以的话能否发邮箱:515432027@qq.com
|
|