查看:
81022
回复: 142 |
【免费赠送】USB和Touchkey单片机CH554评估板免费发放活动
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-05-05 16:43:42
|
只看该作者
1#
电梯直达
活动形式:免费发放CH554T测试板由立创论坛网友试用 试用重点: USB主从、触摸按键 活动测试板:CH554T测试板 数量:20块(包邮) CH554系列特点:1、超高性价比,最小封装仅1元出头(带USB和Touchkey)
2、超小型MSOP10封装,可做进USB插头里 CH554简介:
增强型E8051内核 14KB CodeFlash、2KB Bootloader 1KB RAM、128B DataFlash 支持USB和串口ISP,无需硬件烧录器 USB2.0全速HOST/DEVICE 支持15个触摸按键 内置Type-C CC控制器 4通道8位ADC 2路UART、1路SPI 内置晶振 CH554系列完整型号:
典型应用:Type-C线缆、小家电、手持设备、一卡通系统、仪器仪表 资料下载: CH554技术手册下载:CH554DS1.PDF CH554开发包(例程、评估板说明)下载: 点此下载 CH554系列应用实例参考:点此参考 申请要求: 1、会积极测试,有项目应用更好 2、注册立创论坛账号,浏览立创论坛; 3、跟帖回复申请,下载认真填写此WCH样品申请表.zip 并发送至邮箱:1258305301@qq.com 4、在立创论坛分享使用感受(可包括晒板卡照片+点评、应用实例、开发项目流程、成果展示等) 5、希望申请到测试板的网友可以物尽其用,不要让开发板孤独的待在角落里,谢谢大家! ^_^ 活动流程安排:
(一) 申请时间:2017年5月5日——2017年5月16日, 跟帖回复,填写申请表发送至1258305301@qq.com, 活动结束后会从所有申请者中选取20名发放CH554T评估板测试,发放名单(论坛ID)会在跟帖中公布。 (二)测试板发放时间:2017年5月16日开始逐渐安排快递发出(假期顺延) 未申请到CH554T测试板的网友若有需求可直接在立创商城购买样品测试, 注: 本次活动最终解释权归江苏沁恒所有 本次活动发放评估板产生的运费由江苏沁恒承担 CH554测试板实物图:
CH554T测试板数量暂定20块,如果网友反馈较好后期会再进行活动。 ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
niba
38
主题
131
回复 |
发表于2017-05-05 16:54:32
|
只看该作者
2#
这好东西,WCH厂家直接来论坛推广了?
|
|||
osli
11
主题
208
回复 |
发表于2017-05-05 17:36:05
|
只看该作者
3#
帮顶!性价比不错!
|
|||
perfecthua
1
主题
5
回复 |
发表于2017-05-05 17:55:22
|
只看该作者
4#
好东西,支持楼主,申请一个测试一下哈
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2017-05-05 20:03:25
|
只看该作者
5#
不错! 楼主真给力
|
|||
钦贝电子
0
主题
1
回复 |
发表于2017-05-05 20:38:03
|
只看该作者
6#
不错,好东西,支持楼主!!!
|
|||
mark
1
主题
89
回复 |
发表于2017-05-05 21:13:13
|
只看该作者
7#
支持楼主。最近在玩各种方案小东西,希望可以在工作之余测试下,看以后能否发挥
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-05-06 08:50:45
|
只看该作者
8#
好东西要分享给大家
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
chaplin
1
主题
33
回复 |
发表于2017-05-06 12:45:19
|
只看该作者
9#
支持楼主,申请一个试用看看!
|
|||
HC2012
0
主题
3
回复 |
发表于2017-05-06 16:03:07
|
只看该作者
10#
太给力,新项目能用上,申请一块。
|
|||
情丝斩清风
2
主题
4
回复 |
发表于2017-05-06 16:36:18
|
只看该作者
11#
还挺好的。以前用过CH376。 不过这个芯片这么好,不知道能做些什么样的应用。有没有人给点提示什么的,大家都交流沟通下呗。 |
|||
。。
2
主题
89
回复 |
发表于2017-05-06 17:05:36
|
只看该作者
12#
楼主,CH9121也挺好用的,但是没有测试版,我看您们有CH9121的PCB板,可否也在商城上做CH9121的验证板,供网友使用?
|
|||
zwjiang
0
主题
3
回复 |
发表于2017-05-06 17:34:08
|
只看该作者
13#
支持楼主,申请一个测试。
|
|||
就是哪个他
0
主题
4
回复 |
发表于2017-05-06 22:20:03
|
只看该作者
14#
期待着好东西。
|
|||
MAGI
2
主题
11
回复 |
发表于2017-05-06 23:28:07
|
只看该作者
15#
看上去特性还不错,对CH554E比较感兴趣,什么时候开始铺货啊?我看商城现在还是缺货状态的
|
|||
MAGI
2
主题
11
回复 |
发表于2017-05-06 23:32:03
|
只看该作者
16#
开发板我就不凑热闹了,留给更需要的朋友吧,就想问下CH554E现在哪里能申请或者买到样片,什么时候能铺货?
|
|||
bbsniua
0
主题
2
回复 |
发表于2017-05-06 23:41:31
|
只看该作者
17#
看上了CH552和CH551,不过貌似还没有货,先申请CH554的来测试下,把程序移植一下可以替代掉原来的CH340+MCU的。
|
|||
天际边缘人
0
主题
5
回复 |
发表于2017-05-07 19:13:11
|
只看该作者
18#
有项目要用带硬件USB的单片机,还有触摸按键也是有需求.所以申请来评估一下是否稳定.
|
|||
health
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-07 23:32:50
|
只看该作者
19#
相比20脚的CH554T,封装为SOP16和MSOP10的CH554G和GH554E,精简了引脚,不能接外部晶振。 而内部RC振荡器的精度又不满足HOST的要求。 是否这两个型号的HOST功能成为了摆设? |
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-05-08 10:19:42
|
只看该作者
20#
USB应用方面:USB HOST可以操作鼠标、键盘、扫码枪等USB设备。USB DEVICE可以做各种USB周边小产品,比如USB温湿度记录仪、USB刷卡器、USB闪字风扇、USB 2.4G无线收发器等等。 Touchkey方面:可以做小家电控制面板,墙壁触摸开关等等。 Type-C方面:可以做Type-C PD快充线材(mark芯片)、移动电源、充电头等等。 ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-05-08 10:20:46
|
只看该作者
21#
你好,沁恒有CH9121的测试板提供,有需求的可以直接联系销售索取。
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-05-08 11:38:36
|
只看该作者
23#
你好,CH554T内置晶振即可满足USB HOST/DEVICE应用,无需外置晶振,CH554E和CH554G也是一样的,使用内置晶振USB HOST和DEVICE都是正常使用的:
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
health
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-08 21:47:18
|
只看该作者
24#
按数据手册中的参数,是无法满足的呀。 |
|||
愤怒者维亚
0
主题
1
回复 |
发表于2017-05-08 22:54:21
|
只看该作者
25#
想用该单片机做一个温度采集的系统,以前是用C51做的,想试试这款,申请一个
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-05-09 10:00:48
|
只看该作者
26#
USB操作频率48MHZ可以满足的啊
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
老菜鸟儿
0
主题
1
回复 |
发表于2017-05-09 14:39:32
|
只看该作者
27#
正在学习单片机开发 ,想申请一个,谢谢 |
|||
小豆豆家隔壁老王
0
主题
1
回复 |
发表于2017-05-09 14:56:48
|
只看该作者
28#
公司准备自助研发激光控制卡,所以想申请一块测试一下 |
|||
houerdan
0
主题
2
回复 |
发表于2017-05-09 18:49:38
|
只看该作者
29#
太好了,给力。
|
|||
health
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-09 23:22:48
|
只看该作者
30#
48MHZ时钟从何而来? 从参数说明来看,不用外部晶振,内部RC振荡器误差太大,产生不了精确的48MHZ时钟。 |
|||
health
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-09 23:27:31
|
只看该作者
31#
最好情况下的内部时钟范围是23.64MHz~24.36MHz,倍频后是47.28MHz~48.72MHz。 而USB HOST要求的时钟范围是47.98MHz~48.02MHz, 明显内部时钟不能满足USB HOST要求。 |
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-05-10 09:17:42
|
只看该作者
32#
CH554内部晶振实测误差正负千分之五以内,USB HOST/DEVICE功能都是我们实际测试过的,并且我们发出的CH554T测试板上都是不焊接晶振的。USB的应用可以放心,我们做USB十多年了。 ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-05-10 09:42:31
|
只看该作者
33#
可惜FLASH小了点,只有16kB,稍微写写就满了。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-05-10 10:01:33
|
只看该作者
34#
对代码空间有需求可以考虑CH559 63KB
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
MAGI
2
主题
11
回复 |
发表于2017-05-10 10:46:28
|
只看该作者
35#
想想还是申请一块试试好了,如果还有一个月的话都6月中旬了,能用你司的开发板先验证下方案就挺好的
|
|||
11絮11
1
主题
3
回复 |
发表于2017-05-10 13:47:22
|
只看该作者
36#
申请一块试试,主要是想看下触摸效果如何。
|
|||
health
0
主题
11
回复 |
发表于2017-05-10 17:01:43
|
只看该作者
37#
有意使用此型号,但是不放心。 到底应该是相信你说的,还是相信你提供的datasheet? 时钟误差千分之五对USB来说也不小了,datasheet中明确写明了HOST要求时钟最低47.98MHz,最高48.02MHz。 即误差不超过约万分之四。内部时钟误差大了十倍多。
这里说法前后矛盾,如果保证内部时钟能用的话,就应改一下datasheet。 如果datasheet是正确的话,那你的说法就有问题。
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-05-10 17:42:48
|
只看该作者
38#
USB时钟虽然来自于内部时钟频率,但并不是简单线性关系,需要经过电路校准之后,作为USB时钟,datasheet给出的频率范围是所有芯片校准时钟之后可以达到的范围,校准之后主频误差对USB时钟影响极小,可以忽略,不是你理解的datasheet给出的范围内再加上主频的时钟误差。
因为这样计算:1、重复计算晶振误差 2、忽略了USB时钟校准电路。 ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
士圆科技
0
主题
2
回复 |
发表于2017-05-10 22:09:09
|
只看该作者
39#
|
|||
bbsniua
0
主题
2
回复 |
发表于2017-05-11 18:03:48
|
只看该作者
40#
内部时钟使用热风加热时,PWM输出125K(32M/256)测试,未加热前124.8K,加热后123K(手指可以摸IC),可见内部的时钟温漂并不理想
|
|||
USB接口专家
3
主题
26
回复 |
发表于2017-05-12 15:33:58
|
只看该作者
41#
CH554可以试一下,挺好用的,开发方便快捷
|
|||
USB接口专家
3
主题
26
回复 |
发表于2017-05-15 10:41:13
|
只看该作者
42#
内部RC受温度影响确实比外部晶振大得多,如果对系统精度要求极高,还是推荐外部晶振,所有的单片机都是这样的,内部RC可以满足一般情况的应该,所以还是看个人要求,不在乎那点钱直接就用外部晶振。
|
|||
Hecat
0
主题
1
回复 |
发表于2017-05-15 13:12:07
|
只看该作者
43#
有硬件双串口,可实现USB转双串口了。 |
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-05-15 18:12:28
|
只看该作者
44#
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-05-16 11:11:23
|
只看该作者
45#
大家好,CH554T测试板发放楼层名单如下: 4# @perfecthua 5# @ChessWorld 7# @mark 9# @chaplin 10# @HC2012 14# @就是哪个他 16# @MAGI 18# @天际边缘人 25# @愤怒者维亚 27# @老菜鸟儿 28# @小豆豆家隔... 29# @houerdan 36# @11絮11 获得评估板的网友都会有邮件回复,如果未收到可直接联系我。 ①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
perfecthua
1
主题
5
回复 |
发表于2017-05-18 20:59:07
|
只看该作者
46#
收到开发板了,来几张靓照哈 ! |
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-05-19 08:42:50
|
只看该作者
47#
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
天道行狼
1
主题
2
回复 |
发表于2017-05-19 09:01:41
|
只看该作者
48#
我们正在搞流量产品,市面大多数按件都是非接触按键,有红外的,有电容式的,目前我们的方案还在搞,想试试这个芯片,嘿嘿。 请问现在还可以申请到板子吗?谢谢 |
|||
desd123
0
主题
4
回复 |
发表于2017-05-19 09:28:04
|
只看该作者
49#
看上了CH551g,性价比不错。 如果稳定性不比STC差,而且货源稳定的话,考虑换它来做产品。
|
|||
desd123
0
主题
4
回复 |
发表于2017-05-19 09:33:53
|
只看该作者
50#
我要申请测试版来测试
|
|||
WCHCN
37
主题
241
回复 |
发表于2017-05-19 10:01:54
|
只看该作者
52#
你好,现在免费样板还是可以申请的,但是活动时间过了不再包邮了的
①低功耗、高性价比蓝牙M0单片机CH577 ②超高性价比USB单片机CH552 ③免编程,串口扩展以太网芯片CH9120 ④免编程,串口转蓝牙芯片CH9141
|
|||
ghjstc
1
主题
8
回复 |
发表于2017-05-24 19:45:13
|
只看该作者
53#
ch554和ch552是不是代码可以通用? 除了ch552不能当USB HOST之外其他都一样? 刚在官网申请了块ch554的开发板 另外下载方式也一样么?在下载软件里面没找到ch552的选项 ch552性价比很高啊,什么时候能到货,我要做的产品需要几k的 |
|