查看:
982
|
回复:
0
|
GPS与GPRS的区别于联系
|
LM1988
14
主题
0
回复 |
发表于2020-02-25 11:19:15
|
只看该作者
1#
电梯直达
GPS与GPRS的区别于联系 GPS与GPRS仅仅一字之差,使得很多人总是将两者搞混。尤其是刚刚接触GPS的朋友,总是会问:它和GPRS有什么区别和联系呢?那么,首先先让我们明确这两者的确切定义. 何为GPS? GPS的英文全称为GlobalPositionSystem,通过简单的翻译之后我们便得到了:“全球卫星定位系统”这样的结果。从20世纪50年代后期开始,美国人用了30年,花了300多亿美金,建造了如此一个辉煌庞大的系统,可以说是航天史上辉煌的一笔。
初建GPS全球定位系统的灵感诞生于子午线仪卫星导航系统,而子午线仪卫星导航系统无法显示定点高程、定位精度与定位时间不如人意的缺点促使了GPS的诞生。 这套系统由24颗卫星组成,以11小时58分为周期不间断的围绕着地球转动,为我们提供图片、数据。虽然远在12000公里的高空,却可以洞察地球上的每个角落。因此,起初这套设备仅仅是用于军事和涉及国家重要利益的民用领域,鉴于它的巨大价值后来才真正用作民用,并且完全免费。现如今,GPS产品更是层出不穷,GPS手机、车载GPS、GPS模块……于是,经纬度这个概念也越来越多的被提起,于是我们穿梭于地球之上也就的越来越轻松自如。 GPRS又是什么? GPRS是GeneralPackerRadioService的英文缩写,中文译为通用无线分组业务。目前国内的GPRS运营商是中国移动通信,其实我们经常在发彩信的时候用到它,简单的说,它是无限数据的一种传输工具。
具体来讲,GPRS是在现有的GSM系统上发展出来的一种新的分组数据承载业务。GPRS与GSM系统最根本的区别是,GSM是一种电路交换系统,而GPRS是一种分组交换系统。GPRS特别适用于间断的、突发性的或频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。我们可以将GPRS理解为GSM的一个更高层次。 GPRS的收费方式和传统的GSM也有很大不同,它仅按数据流量计费,即根据用户传输的数据量来计费,例如,我们在网上下载信息时,不是按上网时间计费也就是说,只要不进行数据传输,就算一直“在线”,也无需付费。再做个“打电话”的比方,在使用GSM+WAP手机上网时,就好比电话接通便开始计费;而使用GPRE+WAP上网则要合理得多,就像电话接通并不收费,只有对话时才计算费用。 北京奇迹物联的AM900E_V3是一款 GPRS 2G 蜂窝模组,内置eSIM支持GPS定位,该模块就是一个超低功耗,超小尺寸的移动通讯系统,并可配套物联网卡运营管理平台。
最后总结: l GPS意为“全球卫星定位系统”,是一种定位技术,用来确认物体的经纬度位置,至少十年内不会有比GPS更先进的定位技术。 l GPRS意为“通用分组无线数据服务”,只是一种数据传输方式,用来传递数据组群,如同发送手机短信息,不具备任何定位或防盗抢功能。 l GPRS可说是GPS中的一个部件,为GPS技术应用起到一种传输数据的功能。 |
|