查看:
101807
回复: 160 |
【客户端】立创EDA专业版客户端正式发布
|
|||
条子在洗澡
0
主题
1
回复 |
发表于2022-01-16 20:59:56
|
只看该作者
52#
电梯直达
激活文件下载不了了
|
|||
灿灿ing
0
主题
1
回复 |
发表于2022-01-17 12:03:44
|
只看该作者
53#
遇到的问题: 1、有时候DRC检查报错了不管怎么修改都消不了,重新进工程就好了。 2、偶而画原理图的时候网络标签放不到连接线上。重新进工程就好了。 建议: 1、铺铜后,布线希望可以实时跟新铺铜。 2,增加铺铜隐藏功能。 |
|||
The懒熊熊
0
主题
1
回复 |
发表于2022-01-17 17:11:31
|
只看该作者
54#
自己的一个账号最多几个设备激活呀。自己在家的电脑激活后,公司的电脑还可以激活吗,还有权利激活第三台吗
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2022-01-17 20:39:14
|
只看该作者
55#
无限制
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
C罗
0
主题
33
回复 |
发表于2022-01-18 11:20:26
|
只看该作者
56#
有视频教程吗? |
|||
清风少年
0
主题
1
回复 |
发表于2022-01-18 12:32:51
|
只看该作者
57#
普通隐藏功能在右键的菜单里,铺完铜,你点击pcb上你铺的铜,然后右键 弹出的菜单有 隐藏铺铜
|
|||
立创EDA小吴
156
主题
4973
回复 |
发表于2022-01-18 14:29:03
|
只看该作者
58#
视频教程还没有,先看文档教程 https://prodocs.lceda.cn/cn/faq/editor/index.html
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2022-01-18 16:53:06
|
只看该作者
59#
在录制了
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
小小宇宙
0
主题
2
回复 |
发表于2022-01-18 18:49:33
|
只看该作者
60#
批量更改属性值的时候选择“中心” 的时候其实并不在原件的中心,还是在原来的位置稍微移动一下。 图上的位置是手动一个一个移的。 |
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2022-01-18 20:55:05
|
只看该作者
61#
你搞错了,这个是文本的盒子定位点,和封装原点没有关系。 你应该用属性位置功能,在布局 - 属性位置 技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
小小宇宙
0
主题
2
回复 |
发表于2022-01-18 22:01:50
|
只看该作者
62#
好的,谢了,刚转过来,我还是不熟练,这样比某D操作更简便。
|
|||
糯米汤圆
0
主题
2
回复 |
发表于2022-01-19 13:18:08
|
只看该作者
63#
几个选项无法操作,鼠标点击无反应,其余正常。重启软件回复正常。 |
|||
立创EDA小吴
156
主题
4973
回复 |
发表于2022-01-19 17:17:45
|
只看该作者
64#
已知问题,后面修复。
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
红蜻蜓的尾巴
1
主题
11
回复 |
发表于2022-01-21 19:17:52
|
只看该作者
65#
我能不能问个弱弱的问题,PCB元件放置快速放置到Bottom层有啥快捷键...还有在原理图放置的Text多行文本,会突然变成一条长长的文本,,还有导入PCB的时候有时候会突然网络全部丢失....我用的还是网页版的,希望不要发错了板块
|
|||
红蜻蜓的尾巴
1
主题
11
回复 |
发表于2022-01-21 19:25:44
|
只看该作者
66#
还有个问题啊亲,原理图上可以批量修改文本属性吗,比如全选元件的名称,位 置 号(这咋还变广告信息了),或者值,然后同一修改字体或者大小
|
|||
立创EDA小磊
【官方工作人员】
46
主题
524
回复 |
发表于2022-01-22 14:41:39
|
只看该作者
67#
支持查找相似对象然后统一修改
立创EDA技术支持微信:https://lceda.cn/page/contact,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA小磊
【官方工作人员】
46
主题
524
回复 |
发表于2022-01-22 14:43:11
|
只看该作者
68#
T键是顶层,B键是底层 文本可以换行显示,ctrl+回车 网络丢失是什么情况 立创EDA技术支持微信:https://lceda.cn/page/contact,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
helpinfo
0
主题
1
回复 |
发表于2022-01-22 15:31:36
|
只看该作者
69#
mac版的啥时候能推出??!
|
|||
立创EDA小磊
【官方工作人员】
46
主题
524
回复 |
发表于2022-01-22 15:37:29
|
只看该作者
70#
只有linux版,mac版还没有出,后续会出
立创EDA技术支持微信:https://lceda.cn/page/contact,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
LZXLZ
2
主题
14
回复 |
发表于2022-01-24 17:42:38
|
只看该作者
71#
今天试了客户端3D预览发现显示不了3D,然后怀疑没用独立显卡。。进显卡设计成客户端默认显卡也不行。 网页端3D正常。。。不知道为什么了,哈哈 |
|||
立创EDA小吴
156
主题
4973
回复 |
发表于2022-01-24 18:12:41
|
只看该作者
72#
加你QQ了把用户名发来下,你可以试试1.5版本公测 ,QQ 2852817607
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2022-01-25 10:11:29
|
只看该作者
73#
你没有仔细看到最后面吧?已经说明3D暂时在非在线模式不支持
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
LZXLZ
2
主题
14
回复 |
发表于2022-01-25 10:59:19
|
只看该作者
74#
哦哦 是我看贴不认真
|
|||
一本道君
1
主题
252
回复 |
发表于2022-01-25 12:03:00
|
只看该作者
75#
专业版打开,底部进度条一直在刷,这是在加载什么大文件? 谢谢~ |
|||
一本道君
1
主题
252
回复 |
发表于2022-01-25 12:03:01
|
只看该作者
76#
专业版打开,底部进度条一直在刷,这是在加载什么大文件? 谢谢~ |
|||
立创EDA小吴
156
主题
4973
回复 |
发表于2022-01-25 14:41:57
|
只看该作者
77#
可以把文件发来看下,这边没有这种情况 。
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
一本道君
1
主题
252
回复 |
发表于2022-01-25 15:13:56
|
只看该作者
78#
没有文件,随便搞个test工程,用浏览器,没问题;用专业版1.4.26客户端,就不停刷进度条。 下面是浏览器,没问题:
pro客户端就不行了:
|
|||
立创EDA小吴
156
主题
4973
回复 |
发表于2022-01-25 16:09:54
|
只看该作者
79#
用谷歌或是火狐浏览器,其他浏览器使用可能会出现问题
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
一本道君
1
主题
252
回复 |
发表于2022-01-25 16:13:40
|
只看该作者
80#
可能我没说清楚,我用浏览器(QQ和chrome),在专业版新建test工程,没问题; 用本地下载安装激活的客户端,有问题。 |
|||
一本道君
1
主题
252
回复 |
发表于2022-01-25 18:04:13
|
只看该作者
81#
底部的进度条可以X掉。 sch可以打开编辑,pcb不行。
下面是pcb:
|
|||
yuri
1
主题
2
回复 |
发表于2022-01-25 22:56:15
|
只看该作者
82#
希望MAC版可以优化一下,支持国产EDA做得更好.因为用户只用最好的. 1.软件中的缩放,平移可以优化,兼容多指操作.例如,使用两指张开进行缩放,而不是鼠标滚轮.使用2指平移(这个可以,只是跳动大大的,一点都不流畅).使用3指抓取移动,单指点击是选中. 2.每次切换程序到后台再恢复后,工程选项卡里面就编程"登陆",需要点击登陆按钮,弹出网页后它会自动关闭,然后就OK了,每次这样是不是有点问题? 3.打开其他开源项目还是跳转到网页,我觉得应该跳转到本地软件打开,对用户体验有很大优化,尤其是流畅度. 4.对项目的分享进行流程优化,使用户更容易地分享和开源.目前跳转到一个网页的方式,只能说可以实现功能,但真的非常不友好.我稍微比如一下.比如,把现在的页面分成几个页面,每一个需要用户提供的信息少于3个,第一页:名称,功能简介...最后一页才是图片,但不是一次性的,每个页面都会提交,用户不需要一次性写完所有页面的信息,可以碎片化完成,最后可以选择是否提交分享. 而且我认为大部分人的图片视频是保存在手机上的,现在的做发是(1.打开微信PC版2.手机找到图片或者视频3.通过文件传输传到PC4.在项目分享中选择),我写都觉得复杂,用起来会简单吗.如果能够通过手机直接上传将会非常方便,可以参考youku的上传方式. 5.使用中好像没有找到"禁止覆铜"区域,或者叫覆铜挖空,这个功能很常用的. |
|||
nrkniu
10
主题
16
回复 |
发表于2022-01-28 12:15:33
|
只看该作者
83#
铺铜放置过孔感觉还没标准版快,,,,有点卡 |
|||
Ediwin
2
主题
2
回复 |
发表于2022-01-28 16:52:04
|
只看该作者
84#
Pro版本 不能同时打开 多个工程
|
|||
LSH888
0
主题
1
回复 |
发表于2022-01-29 10:49:39
|
只看该作者
85#
原理图设置成A4图纸不生效,是怎么回事?
|
|||
zijin
0
主题
1
回复 |
发表于2022-02-06 10:18:48
|
只看该作者
86#
有次在菜单栏和下部栏添加符号,怎么都不成功,图标能画就是显示不出来。提示画布原点不在什么内啥的,调整画布原点从图形中心格点也不行。 最后都放弃了,偶尔在开始界面尝试创建,才莫名搞定。 |
|||
粉丝20220202
0
主题
1
回复 |
发表于2022-02-07 23:02:38
|
只看该作者
87#
专业版不能激活,解释一下怎么搞
|
|||
立创EDA小吴
156
主题
4973
回复 |
发表于2022-02-08 14:09:47
|
只看该作者
88#
不能激活,提示什么?先下载好激活文件,再导入进去
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA小吴
156
主题
4973
回复 |
发表于2022-02-08 14:10:21
|
只看该作者
89#
还会出现这个问题吗?可以远程看下。QQ 2852817607
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA小吴
156
主题
4973
回复 |
发表于2022-02-08 14:11:56
|
只看该作者
90#
QQ加你了,同意远程看下。
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA小吴
156
主题
4973
回复 |
发表于2022-02-08 14:12:28
|
只看该作者
91#
1.5版本支持多开窗口显示。
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA小吴
156
主题
4973
回复 |
发表于2022-02-08 14:15:34
|
只看该作者
92#
怎么会咧。单放过孔还是批量放过孔?
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
solejune
0
主题
3
回复 |
发表于2022-02-09 14:20:55
|
只看该作者
93#
客户端手机登陆,发送完验 证 码之后无法输入,鼠标点击验 证 码输入框无响应!
|
|||
solejune
0
主题
3
回复 |
发表于2022-02-09 14:59:35
|
只看该作者
94#
问题:客户端新建符号无法生效,在预览框内显示为空白,新建器件与符号关联,不能放置器件。 提示错误 : 放置失败,符号无内容或存在无内容部件。 使用相同步骤在网页端可以创建。 |
|||
立创EDA小吴
156
主题
4973
回复 |
发表于2022-02-09 15:23:37
|
只看该作者
95#
加你QQ号了通过下,这边看下怎么操作的。
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA小吴
156
主题
4973
回复 |
发表于2022-02-09 15:24:36
|
只看该作者
96#
换个浏览器看看。谷歌或是火狐
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
红蜻蜓的尾巴
1
主题
11
回复 |
发表于2022-02-10 15:26:02
|
只看该作者
97#
哦,谢谢,原来是在左上角点,一直都是右键
|
|||
红蜻蜓的尾巴
1
主题
11
回复 |
发表于2022-02-10 15:29:21
|
只看该作者
98#
感谢回复,~!网络丢失是会偶尔出现的情况,问题不大。另外想问一下,元件放置的时候,可以选中元件或者拖动元件时按B放置到背面吗,现在都是选中后在右边的属性框里改板层,我肯定哪操作有问题 还有换行我也是用ctrl+回车换的行,但是下次打开或者不知道啥时候就会变成长长的一行。。。
|
|||
立创EDA小吴
156
主题
4973
回复 |
发表于2022-02-10 17:46:32
|
只看该作者
99#
标准版可以点中元件按快捷键切换层,专业版不支持。CTRL+回车打开文件变了,这个重复操作还会出现吗?
添加立创EDA技术支持微信,回复更及时:http://club.szlcsc.com/article/details_57926_1.html
公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
立创EDA罗工
78
主题
4622
回复 |
发表于2022-02-10 18:56:55
|
只看该作者
100#
你先点击一下其他地方,再点验证码,这个需要晚点修复
技术支持微信:请前往lceda.cn获取二维码,官方群:不再提供QQ群,公众号:立创EDA 或 开源硬件平台
|
|||
CloudGuo
0
主题
1
回复 |
发表于2022-02-11 11:47:15
|
只看该作者
101#
迁移标准版功能不能使用啊,还有一个问题,如果标准版里面的工程有多个版本,转到专业版也会有吗。 |
|