查看:
43154
回复: 51 |
APW7090超值型DCDC降压,输入电压达 32V,电流5A, 耐压达40V,保护功能...
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-14 16:09:30
|
只看该作者
1#
电梯直达
APW7090超高性价比,超宽输入电压达 32V,额定工作电流5A, 耐压达40V, 转换效率超高。 有欠压,过压,过流,过热,欠压等各种保护。 已经到货了。 超低价,1.3元/每个。 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_136454.html 数据手册:APW7090KAI-TRG.pdf 供源渠道好,价格超低,性能超好, 供货周期短,有保证。 8~32V输入,5A输出电流,DCDC降压,380KHZ,耐压40V,有过压,欠压,过流,过热等保护功能。 工业级芯片, -40~85度的工作温度。 兼容MP2303ADN,MP1591DN, FP6151XR-G1。 性价比超过 AOZ1284PI ,价格更低,电流更大。
引脚功能图:
电路简单可靠,设计合理,电路图推荐:
PCB布局推荐:
参数:
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-14 16:16:04
|
只看该作者
2#
型号: BL9341
DCDC降压转换器, 不需肖特基二极管,电路超简单,2MHZ, 高达40V输入, 几乎是最简单的降压电路。 是上海贝尔大厂出品的,出货是几万K的,品质相当不错。已经大量在电表,电力,工业,仪表等等领域使用。 2MHZ开关频率,可以使用更小的电感,纹波更小,成本优势明显,节能PCB空间。特别适合模拟信号采样应用要求低纹波的场合。建议配合使用固体铝电解电容或是钽电容,效果更佳! 4.7-40V输入电压,0.6A输出电流,输出电压可调。 DCDC降压转换器, 不需肖特基二极管,电路超简单,我见过最简单的降压电路。 转换效率超高, 带短路、热、欠压、过压等保护。 封装规格:SOT-23-6
DC-DC芯片/ BL9341
采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_94372.html
数据手册:BL9341_V1.1_low cost.pdf (下载次数:294)
|
|||
YeeRay
7
主题
215
回复 |
发表于2017-09-14 16:23:51
|
只看该作者
4#
上面那颗不错、
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-14 16:30:21
|
只看该作者
5#
推荐上面的DCDC降压电路,采用下面的固态电容,效果更好,成本更好,寿命更长。
手册下载:固态铝电解电容.pdf
性价比超过钽电容,比钽电容的效果更好,性价比更高。
以下引脚两引脚之间的间距都是2.5mm
固态铝聚合物电容== 固态电解电容
主要优点: 1. 性价比, 单位容量高。密度高,节约成本与减少PCB面积。 2 . 不会爆炸,超级安全的电容!! 3. 寿命超长。正常使用超过20年。 4. 工业级工作温度的, -40~+105度的工作区间。
固态铝聚合物电容 10V 100uF(101) 10V 连接:http://www.szlcsc.com/product/details_123878.html
固态铝聚合物电容 10V 220uF(101) 10V 连接: http://www.szlcsc.com/product/details_123879.html
固态铝聚合物电容 10V 470uF(471) 10V 连接:http://www.szlcsc.com/product/details_123511.html
固态铝聚合物电容 16V 220uF(221) 16V 连接:http://www.szlcsc.com/product/details_123510.html
固态铝聚合物电容 25V 100uF(101) 25V 连接:http://www.szlcsc.com/product/details_120295.html 固态铝聚合物电容 35V 100UF(101) 35V 连接: http://www.szlcsc.com/product/details_123509.html 固态铝聚合物电容 50V 47uF (470) 50V 连接 :http://www.szlcsc.com/product/details_123512.html
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-14 20:19:04
|
只看该作者
6#
固态电容的最大优点是: 1.过载能力强,可以供电给出更大的电流,内阻极小, 2.滤波能力强,特别是高频干扰信号滤波. 3.容量稳定,几乎不随温度变化。 4.安全不会爆炸。 5.性价比高。 6.能量密度高,节约PCB面积和空间。 |
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-16 13:50:13
|
只看该作者
7#
APW7090 超高性价比,超宽输入电压达 32V,额定工作电流5A, 耐压达40V, 转换效率超高。 有欠压,过压,过流,过热,欠压等各种保护。 已经到货了。 超低价,1.3元/每个。 采购连接:http://www.szlcsc.com/product/details_136454.html 数据手册:APW7090KAI-TRG.pdf (下载次数:31) 供源渠道好,价格超低,性能超好, 供货周期短,有保证。 8~32V输入,5A输出电流,DCDC降压,380KHZ,耐压40V,有过压,欠压,过流,过热等保护功能。 工业级芯片, -40~85度的工作温度。 兼容MP2303ADN,MP1591DN, FP6151XR-G1。 性价比超过 AOZ1284PI ,价格更低,电流更大。
为了方便大家画原理图与PCB,特别精心制作了原理图库与PCB库,给大家参考使用。 使用的软件平台是Altium Designer,
APW7090 原理图库: APW7090 SCHLIB.zip APW7090 PCB库: APW7090 PCBlib.zip
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-09-26 07:21:45
|
只看该作者
8#
亲自测试,用APW7090,加上推荐的固态电容,纹波极小,效果好,性价比超高。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-10-08 18:24:59
|
只看该作者
9#
APW7090性价比极高,台湾专业做电源芯片的大厂出品, 性能稳定,销量极大,大电流降压芯片首选型号, 与APW7080引脚兼容,功能相同,直接替换,成本更低,电流更大,耐压更高,没有理由不换。
|
|||
migrant
3
主题
13
回复 |
发表于2017-10-10 10:18:43
|
只看该作者
10#
外置肖特基能上5A???输入24V输出5V5a你试下 |
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-10-10 10:22:43
|
只看该作者
11#
APW7090不内置肖特极二极管的,是另一款芯片是内置的,不要搞混了。
|
|||
叮当
3
主题
72
回复 |
发表于2017-11-15 10:00:56
|
只看该作者
13#
2楼把贝岭写成贝尔了
|
|||
光
0
主题
3
回复 |
发表于2017-11-24 18:13:14
|
只看该作者
14#
请教楼主,我在调试APW7090遇到了问题,30V输入12V输出,电流最大只能2A,再打了就无输出保护了,电感用的是18uH。请问可能是哪里没处理好?
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-11-24 19:51:54
|
只看该作者
15#
你们电感可能额定电流只有2A,储能不足。 还有布局走线很重要。布局走线不合理的情况下输出额定电流也会小于5A的。
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-11-26 01:43:48
|
只看该作者
16#
也可能是散热处理不好,热保护了。 你要加大散热铜箔的面积。
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-11-27 10:17:28
|
只看该作者
17#
固态电容/100uF(101) ±20% 35V 袋装 性价比很高,马上到货,快抢购吧,现在电容严重缺货的。 可以用来代替昂贵的钽电容,性能很好,请看固态电容在上面的介绍。 100 个以上:¥0.66 / 个 http://www.szlcsc.com/so/product/details_123509.html
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-11-27 18:06:08
|
只看该作者
18#
已经到货了,可以采购了。
|
|||
光
0
主题
3
回复 |
发表于2017-11-28 20:01:41
|
只看该作者
19#
刚刚测试,发现这颗芯片不能工作在35V电压以上,否则芯片直接损坏。耐压40V是什么意思?
|
|||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-11-28 21:16:43
|
只看该作者
20#
sop8 封装能到 5A ,表示怀疑。
SMT从业员,需要可联系。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-11-29 05:10:33
|
只看该作者
21#
这芯片底下带散热焊盘可以做到5A额度电流输出,台湾大厂专业做电源芯片的,请放心吧。
|
|||
kingpoo
15
主题
114
回复 |
发表于2017-11-29 09:36:55
|
只看该作者
22#
此贝岭和破产的那个贝岭是一家公司吗?
|
|||
龙卷风
2
主题
24
回复 |
发表于2017-12-30 12:58:53
|
只看该作者
23#
楼主最好搞个测试板
|
|||
华丽电源
0
主题
2
回复 |
发表于2018-01-30 13:34:04
|
只看该作者
24#
楼主,货都没有,买样片测试都没有办法啊 |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2018-01-30 16:18:14
|
只看该作者
25#
很抱歉,太热销了,原先的都补扫空货了,新订的货已经在路上了,下个月就会有货的。
|
|||
广州电源
11
主题
620
回复 |
发表于2018-01-30 17:03:20
|
只看该作者
26#
是同一家公司
q3397226930
|
|||
will0002
7
主题
34
回复 |
发表于2018-02-01 15:43:23
|
只看该作者
27#
楼主,要600个,什么时候有? |
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2018-02-01 15:50:51
|
只看该作者
28#
立创通知说是2月19日到货。 不一定什么时间到,有时早有时晚。 实在不行你看看还有个钰邦的固态电容35V 100UF。我看也不错的。不知道那个会不会早到。
|
|||
will0002
7
主题
34
回复 |
发表于2018-02-01 15:57:13
|
只看该作者
29#
你订过了?
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2018-02-02 05:40:06
|
只看该作者
30#
早就付款过,也通知了。 电容缺货,你明白的。
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2018-02-07 09:07:37
|
只看该作者
31#
固态电容/100uF(101) ±20% 35V 袋装 性价比很高,10000个已经到货,快抢购吧,现在电容严重缺货的。 可以用来代替昂贵的钽电容,性能很好,去纹波效果极佳,寿命长,请看固态电容在上面的介绍。
100 个以上: ¥0.66 / 个 |
|||
will0002
7
主题
34
回复 |
发表于2018-02-25 10:49:54
|
只看该作者
32#
楼主,快到货没有?
|
|||
llssr
0
主题
11
回复 |
发表于2018-02-25 12:51:40
|
只看该作者
33#
这个严重缺货啊,我们去年使用了,客户确认样品下单后没货了,板子报废,换其他的了
|
|||
will0002
7
主题
34
回复 |
发表于2018-02-25 13:03:54
|
只看该作者
34#
我去
|
|||
llssr
0
主题
11
回复 |
发表于2018-02-25 13:10:22
|
只看该作者
35#
我们联系了台湾原厂,当时只有100个,严重不够啊 国内代理也没有,厂家说晶圆缺货 最后换了FR9833
|
|||
will0002
7
主题
34
回复 |
发表于2018-02-25 13:49:35
|
只看该作者
36#
说的这个 |
|||
电控工程师
0
主题
5
回复 |
发表于2018-03-12 10:17:24
|
只看该作者
37#
巨坑,没有货,pcb都设计好了,还是找熟悉的供应商要方案好点,虽然芯片贵点
|
|||
克克业业
0
主题
1
回复 |
发表于2018-05-10 18:11:44
|
只看该作者
38#
这个料,在 24V 输入,8.5V输出的情况下,能输出5A电流?
|
|||
ljfljfljf
0
主题
2
回复 |
发表于2018-05-15 09:11:16
|
只看该作者
39#
输入10V,输出5V,输出能到5A吗
|
|||
保护伞公司生化部
0
主题
1
回复 |
发表于2018-06-06 09:22:28
|
只看该作者
40#
这时不时的断货的,谁还敢用啊?
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2018-06-08 05:46:21
|
只看该作者
41#
现在可以订货了,原厂恢复生产了。
|
|||
DearWu
0
主题
1
回复 |
发表于2018-06-21 15:55:16
|
只看该作者
42#
能协助一下嘛,我们是软件公司,没有原理图和pcb设计能力。但是现在有个项目的供电电路需要调整,希望能得到专业工程师的协助! |
|||
二先生是豆腐
0
主题
1
回复 |
发表于2018-07-02 14:43:04
|
只看该作者
43#
5A输出的条件是什么?
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2018-07-03 06:38:50
|
只看该作者
44#
电感额定电流5A至少, 输入输出用大容量电容。100-560UF
|
|||
liao
0
主题
1
回复 |
发表于2018-08-28 14:04:48
|
只看该作者
45#
这个APW7090和APW7080一样能输出负压吗?
|
|||
那一剑的风情
0
主题
2
回复 |
发表于2018-12-12 16:50:28
|
只看该作者
46#
这种非同步整流,mos内阻 这么高,自己算下发热,又是 sop8封装,很难输出 5A的。 能满足 5A输出的条件: 1、最好是 同步整流,很少看到 异步整流搞 5A的。 2、如果内置 MOS,上下 mos 内阻 最好 在 20毫欧以下,内阻越低 效率越高,发热越小。 3、5A 电流封装 最好是QFN的,散热好些。 楼主 有没有 其他联系方式?可以私信给我,固态电容还可以。 |
|||
whuerwhuer
2
主题
96
回复 |
发表于2018-12-13 10:09:15
|
只看该作者
47#
外置肖特基为什么不能上5A? 说来听听?
TI LINEAR一大堆5A以上的 |
|||
那一剑的风情
0
主题
2
回复 |
发表于2018-12-17 11:42:58
|
只看该作者
48#
不是不可以上,而是 肖特基 内阻高 压降大 效率低,导致 发热,在 输出大电流下,很难处理散热,并且效率低。 所以,所以一般输出大电流的,都采用 同步整流 |
|||
陌路鲲鹏
0
主题
1
回复 |
发表于2019-05-07 16:19:42
|
只看该作者
49#
我在调试的时候遇到了一个奇怪的问题,外部续流二极管装上以后直接烧芯片,空着不装输出正常,24/5应用,这是啥问题,这个片子内置肖特基吗
|
|||
marksim
0
主题
1
回复 |
发表于2019-12-17 10:43:30
|
只看该作者
50#
我用APW7090设计了一款,只能带3A电流,IC发热很大,带4A就过热保护了,请问什么回事?
|
|||
Liu0028
0
主题
27
回复 |
发表于2019-12-17 13:43:42
|
只看该作者
51#
这么小的板子,能出3A就不错了,主要是铜皮太小了,热量散不出去。 芯片会发热, 二极管也会发热,电感也会发热, 几个热量叠加,芯片顶不住的,输入电压越高,发热越大。
|
|||
射人为乐
0
主题
5
回复 |
发表于2020-05-15 23:17:01
|
只看该作者
52#
居然停产了,惨惨惨
|
|