结果:找到"ARM调试器",相关内容1000条
- 【ARM开发教程2】ARM功能手机-测试程序介绍
- ARM功能手机——疯壳·开发板系列测试程序介绍图1内容简介本文档主要介绍开发板上电之后的现象,以及图标对应的实验介绍。读者在看本文档时,应该已经看过《如何上电》教程,没有看的朋友建议先看一下,然后再来看本教程。第一节主界面主界面上方显示信号强度、WT手机以及电量。接着为时间日期,在下方为9个功能分别对应的图标,如下图所示:图2其中时间以及9个功能图标都可以通过点击进入对应功能的二级界面,分别为时间设置、打电话、发短信、听音乐、照相机、图片库、连接手环、测心率、测温度、NFC读卡,详细的介绍见下方章节。第二节时间设置点击主屏幕上的时间显示区域,进入时间设置界面,左上方为返回按键,右上方为保存按...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ARM 功能手机 测试程序 教程 NFC 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-26 18:51:00
- 模拟试验器FNS-AX3A16B
- 电快速瞬变脉冲群模拟试验器FNS-AX3A16B产品简介蒋电快速瞬变脉冲群模拟试验器FNS-AX3A16BB50B电快速瞬变脉冲群模拟试验器FNS-AX3A16BB50B电快速瞬变脉冲群模拟试验器FNS-AX3A16BB50B电快速瞬变脉冲群模拟试验器FNS-AX3A16BB50B产品详细信息特征-符合EN/IEC61000-4-2_ED2标准的电快速瞬变脉冲群模拟试验器。-*大4.8KV的输出电压,*高2MHz的脉冲频率,可进行远超标准的试验。-通过程序扫描模式可连续进行长时间的试验。-采用触摸屏,设定画面可视性强。-通过4种试验模式(IEC/手动/程序/扫描)进行各种目的的试验。-和大容...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 模拟试验器 FNS-AX3 A16B 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-18 23:29:00
- 希望立创eda客户端支持运行在arm架构的处理器上
- 现在的arm架构前景广阔,而立创eda的客户端却仍然没有arm版的,希望可以尽快支持一下。(主要是想在手机上运行linux来画原理图之类的)(如果是网页套壳应用个人认为开发难度不大,如果不是,那另当别论)(仅建议、个人观点)
- 所属专栏: 原理图设计 标签: eda支持 arm架构 arm处理器 linux系统 发帖人:PickaxeHit 发帖时间:2020-12-21 13:38:00
- 立创EDA有没有计划支持AppleM1芯片与macOSBigSur?
- 立创EDA有没有计划支持AppleM1芯片与macOSBigSur?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: eda macOs BigSur ARM 发帖人:saico 发帖时间:2020-11-24 12:40:00
- LOTO课5:三极管音频放大电路实践
- 我们在项目中经常会遇到音频信号的采集处理,我们今天做一个最简单的音频采集模块。它的电路其实就是在我们上节课的三极管的放大电路上的一个改进,在上一节课三极管放大电路的基础之上,将输出信号换成驻极体话筒,输出端加上截止频率在20KHZ左右的RC低通滤波电路,通过滤波电路来滤除频率在20KHZ以上的噪声信号。上一节课关于三极管放大的文章链接如下:https://www.bilibili.com/read/cv5848391?from=articleDetail设计的电路原理图如图所示,通过传感器获取一个交流的小信号,经过三级管放大电路放大信号之后再进行输出:等不及打板,手工焊接了一个样品进行试验:...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 示波器,ARM,STM,测试 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-05-19 14:08:00
- STC15单片机实战项目-硬件调试
- 硬件调试一、调试工具1、直流电源,测试5-28V供电;2、手机充电线,测试USB供电,程序烧录;3、万用表,测量电压;4、示波器,测量开关波形,纹波等。二、焊接样机焊接好的样机如下图:说明:作为硬件工程师,平时要多练焊接,练就一流的焊接技术。样机焊接无误,不存在虚焊、漏焊等,调试时可以节约很多时间,另外,阻容器件数量较多,焊接比较花时间,可以在嘉立创打板时进行贴片,回来再补焊嘉立创不支持贴片的器件。三、电压测试开发板支持USB供电;支持直流电源5-28V供电;支持USB与直流电源同时供电。用万用表测量LDO输出电压,3.3V,正常。用万用表测量开关电源输出电压,3.3V,正常。1、USB供电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 硬件调试 教学 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-03-07 11:34:00
- RTestMesser——致力于做最好用的Android可编程串口调试工具
- 作为嵌入式开发者,串口调试软件是必不可少的工具,但常用的SSCOM,STC-ISP,XCOM等串口调试助手都只能在Windows电脑上运行的PC端,而移动设备如手机、平板电脑,这个领域几乎是空白的。有鉴于此,为了方便广大开发者现场调试,我们开发了一款功能完善的移动端(Android)串口调试助手。RTestMesser,一款可编程的移动平台硬件设备串口调试工具,非常适合对嵌入式设备、物联网设备进行测试、调试和功能验证。为什么做这个应用?我司开发正在进行一个基于LoRa的项目,需要在各种场景进行实测,以获取如信号强度、丢包等数据。工程师拿着设备和笔记本电脑在周边十多栋楼层里面测试。来来回回,跑...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 串口调试助手 Android 发帖人:天生爱做梦 发帖时间:2019-08-18 17:19:00
- 基于i.MX8QM最优化的ARM版本升级解决方案
- 【导读】近年来,ARM在移动端异军突起,称霸多年,在x86在内存容量、I/O和处理性能不成比例时,ARM处理器的表现更加合格,ARM处理器的ISA复杂程度要低很多,开放成本也要低。ARM厂家针对许多应用环境切入市场的ARM架构,获得许多X86客户信赖。那么怎样从X86升级到ARM系统将成为持续一段时间的课题。Android是一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统,主要使用于移动设备,如智能手机和平板电脑,依靠其优秀的人机交互,为大众而喜欢。X86是由Intel推出的一种复杂指令集,用于控制芯片的运行的程序,现在X86已经广泛运用到了家用PC(机箱+xx主板+xx电源+xx处理器+(光...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: NXP ARM 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-22 11:57:00
- 彩排杜邦线,2.54间距,调试必备
- 彩排杜邦线,2.54间距,调试必备
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 彩排杜邦线,2.54间距,调试必备 发帖人:Leozrj 发帖时间:2018-07-10 08:57:00
- J-LINK或CMSIS-DAP调试下载工具
- JLINK.rar包中的源码为CMSIS-DAP,修改自X893版,串口在115200以下正常,太高了不行.脱机下载没有做本硬件可以做成J-LINK或CMSIS-DAP。CMSIS-DAP带有串口功能,调试和J-LINK一样速度。但是没有量产下载工具。1个工具2种用途。J-LINK方式可以使用JFlashARM量产下载,自动升级的,但是没有串口可用,使用那种方式看大家的喜欢JLINK.rar
- 所属专栏: 开源设计 标签: ARM调试器 发帖人:阳光下的忧郁 发帖时间:2017-12-08 23:36:00
返回