结果:找到"回收站",相关内容125条
- 回收站还原的工程无法打开
- 回收站还原的文件在客户端左侧的文件列表中没有显示,在个人工作区中可以找到但是点击打开会打开eda的首页面但是不会打开工程
- 所属专栏: PCB设计 标签: 回收站,pcb,sch 发帖人:刘宇twt 发帖时间:2022-08-24 09:12:00
- 回收工业设备里面的CPU模块,plc模块
- 回收工业设备里面的CPU模块,plc模块
- 所属专栏: 技术交流 标签: 回收工业设备里面的CPU模块,plc模块 发帖人:西门子模块 发帖时间:2021-05-28 12:02:00
- 基于OTN的5G中传/回传承载方案
- 4G只有前传和回传两部分,而5G承载网随着RAN架构的重构,核心网云化、C/U分离、数据面分布式部署,使网络更趋扁平化,划分为前传网络、中传网络和回传网络三部分。AAU连接DU部分为5G前传,中传指DU连接CU部分,而回传是CU和核心网之间的通信承载。上篇文章我们了解到,对于前传网络的承载并没统一承载方案的需求,可根据不同接入条件和场景,灵活选用光纤直驱、无源WDM、有源WDM/OTN、半有源等方案。而中传、回传网络,对于承载网在带宽、组网灵活性、网络切片等方面需求基本一致,因此可以采用统一的承载方案,本文主要介绍基于OTN技术的中传和回传承载方案。城域OTN网络架构包括骨干层、汇聚层和接入...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G中回传 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-07-17 17:21:00
- 有没有回收站功能?
- 刚才用EDA的时候,看着左下角显示sch的箭头,右键可以删除,因为使用过程中可能添加过空的原理图,就右键删除了,结果是我正在编辑的原理图,才发现我们没有回收站功能唉。那岂不是删了就没了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 回收站 发帖人:忆轻狂1986 发帖时间:2019-10-29 16:04:00
- 商城发出的找回密码邮件收不到
- 缺陷:找回密码邮件收不到,其他类型邮件正常。此缺陷曾经造成我这个账号(当时仅绑定邮箱,未绑定手机)无法登录。我的账号问题在5月31日已经得到妥善处理,立创qq客服通过帮助我补绑手机解决问题。但我现在试验了一下,这个缺陷本身还是没修好。目前仍然无法使用邮件找回密码,只有手机找回好用。还请贵站开发继续安排修复,谢谢。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 找回密码 发帖人:shamiao 发帖时间:2018-06-14 10:36:00
- 商城网站用360浏览器有问题,购买链接点不了(偶尔又可以),价格显示错乱
- 另外,还有购买链接点了没反应,但是用WIN10自带的浏览器一切正常
- 所属专栏: 技术交流 标签: 商城网站 发帖人:kingpoo 发帖时间:2017-11-06 13:50:00
- JLC网站有问题了吗?
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 网站 发帖人:kingpoo 发帖时间:2017-10-19 11:50:00
- 自助平台访问和商城访问问题
- 最近访问自助平台和商城首页非常不正常,打样下单页面经常打开失败,PCB订单查询和生产进度查询经常打不开,商城首页也是经常打不开,刷新好几次才能打开,打开了器件查询也是经常没有响应,好不容易选好器件添加到购物车,订单提交按钮点了又没反应,再刷新再提交,完了支付页面也是一样的经常没反应,以前感觉使用还是很流畅的,怎么现在越来越不行了咨询过客服,客服的答复是最近访问有点慢,但是为什么慢不知道,不知道是平台自身问题还是我自己的网络问题,我自己的网络访问其他网站感觉还是很正常的,之前访问嘉立创也是比较正常的,就是最近感觉很明显另外想问下各位同仁们,你们有没有遇到类似的问题,谢谢!
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 网站访问 发帖人:佚枫007 发帖时间:2017-06-22 10:27:00
返回