查看: 4667  |  回复: 8
反映EDA应用过程的几个BUG

主题

回复
发表于2018-09-11 21:03:16 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

1)为什么重新导入PCB时NET会发生错乱?同一封装的不同NET会错乱,(发生此情况是PCB手动布线已基本完成,修改原理图后重新更新PCB,就出现这种情况,再次更新也解决不了问题)见图:

 

图一:此图中两个NET一个是VC,另一个是GND,结果再次更新PCB时变成了两个VC。

  

图二:明明是并列的两个电容,一个VC和一个GND,结果上面的变成两个VC

 

图三:一个GND和一个VC变成了两个GND

 

图4:此图中说明的问题是不仅焊盘的NET乱了,原来布线的NET也错了。

2)同一NET只允许定义一种线宽,这个不太合理,例如:电源的VC在不同元件上消耗电流不一样,需要的线宽也是不一样的:例如:单片机或其他高集成度芯片一般引脚较细,这需要的VC线也必须较细(否则间距不够),而其他功耗较大的芯片则需要较宽的VC。现版本,按不同宽度布线后(当时没事),再次更新PCB时会出现错误,导致不能识别与定义规则不同的线。

3)敷铜能不能不要每次进入PCB就重置,对于个别间距要求较大的封装,必先调大封装,敷铜完毕后将封装改回原尺寸,而现版本每次进入PCB页,自动重新敷铜,导致原来白弄了

4)敷铜到边框的间距不能设置??对于异形板怎么控制敷铜与边框的问距,像下面这样间距能打样吗?

图一:间距已设置为30mil。

 

图二:敷铜后是这个样子的

 


主题

回复
发表于2018-09-13 22:55:47   |  显示全部楼层
9#
发表于2018-09-13 20:48:29  8# 等我画板再试试吧,这个确实是因为线宽不匹配导致网络表乱了。还有另外一块板,是从AD9.4导入的,导入后,网络表就露出来了...

导入与导出都会存在这个的问题,仔细核对。

目前还没有什么EDA软件能互相兼容。只能八九不离十。