查看:
4762
|
回复:
8
|
反映EDA应用过程的几个BUG
|
三贝计算
1
主题
3
回复 |
发表于2018-09-11 21:03:16
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
1)为什么重新导入PCB时NET会发生错乱?同一封装的不同NET会错乱,(发生此情况是PCB手动布线已基本完成,修改原理图后重新更新PCB,就出现这种情况,再次更新也解决不了问题)见图:
图一:此图中两个NET一个是VC,另一个是GND,结果再次更新PCB时变成了两个VC。
图二:明明是并列的两个电容,一个VC和一个GND,结果上面的变成两个VC
图三:一个GND和一个VC变成了两个GND
图4:此图中说明的问题是不仅焊盘的NET乱了,原来布线的NET也错了。 2)同一NET只允许定义一种线宽,这个不太合理,例如:电源的VC在不同元件上消耗电流不一样,需要的线宽也是不一样的:例如:单片机或其他高集成度芯片一般引脚较细,这需要的VC线也必须较细(否则间距不够),而其他功耗较大的芯片则需要较宽的VC。现版本,按不同宽度布线后(当时没事),再次更新PCB时会出现错误,导致不能识别与定义规则不同的线。 3)敷铜能不能不要每次进入PCB就重置,对于个别间距要求较大的封装,必先调大封装,敷铜完毕后将封装改回原尺寸,而现版本每次进入PCB页,自动重新敷铜,导致原来白弄了。 4)敷铜到边框的间距不能设置??对于异形板怎么控制敷铜与边框的问距,像下面这样间距能打样吗? 图一:间距已设置为30mil。 图二:敷铜后是这个样子的 |
三贝计算
1
主题
3
回复 |
发表于2018-09-11 21:24:58
|
显示全部楼层
2#
5)圆形边框改变半径时,中心点会移动。参考点不是圆心而是圆周上某点,这么调整起来特别费劲。因为圆板的定位一般用圆心和半径R来定位,所以参考点(改变半径不能动的点)应该是圆心比较合适。
|
三贝计算
1
主题
3
回复 |
发表于2018-09-12 22:42:59
|
显示全部楼层
6#
1)第1个问题是我确认是由于更改PCB规则造成的,我将GND和VC设置成20mil的线宽,其default设置成10mil,结果导入就会出现net的错误。原理图没有更改网络名。 “2、每一个规则设定的是当前的最小线宽,当你相同网络不同导线可以使用不同的线宽,只需比规则的线宽大即可。https://docs.lceda.cn/cn/PCB/Design-Rule-Check/index.html”这个貌似不行,我就是因为改了线宽,才出现上面情况的,把20mil的都改成10mil再次导入就好了,网络表与pcb直线合到一块了。便是左侧的网络还是显示错误。
全过程是这样的:我先设置的都是default,如上图10mil,在手动布线过程中,将GND和VC修改为20mil,布线当时没出现问题,再次更新PCB时,PCB中20mil的线网络表全出来了,我以为是规则不匹配,所以就重新增加了GND规设置为20mil的线宽,并将右侧VC和GND两个NET全改成GND的规则, 再次更新PCB,仍然是,还会出NET错乱,且更新PCB到不了100%。我把线都改回去了,改成10mil就好了。但是左侧网络检测还提示有问题。
工程原码发送到:QQ3001956291@qq.com邮箱了。 |
三贝计算
1
主题
3
回复 |
发表于2018-09-13 20:48:29
|
显示全部楼层
8#
等我画板再试试吧,这个确实是因为线宽不匹配导致网络表乱了。 还有另外一块板,是从AD9.4导入的,导入后,网络表就露出来了。原来都是画好的成品板。
|
|